Выбор Продукта

  • Технические статьи - Delta
  • Технические статьи

     

    Отслеживание эффективности энергопотребления и другие возможности системы управления инфраструктурой ЦОД

    Мировые источники энергии не вечны, и предприятия сталкиваются с проблемой постоянного роста расходов на электроэнергию. Для ЦОД с высокой плотностью мощности проблемой такого же уровня является защита окружающей среды. Для оценки эффективности энергопотребления используется стандартный международный коэффициент эффективности энергопотребления (Power Usage Effectiveness - PUE), популяризируемый ассоциацией специалистов в области ИТ The Green Grid. Ассоциация The Green Grid предоставляет формулу для расчета значения PUE: общее энергопотребление ЦОД необходимо разделить на энергопотребление ИТ-оборудования. Чем ниже значение коэффициента PUE, тем больше экономия энергии.

    Целью Green Grid было предоставить показатель, который можно использовать систематически. Экономия энергии — это экологическая задача, и, если предприятия смогут использовать показатель PUE в комплексе с действиями по выполнению измерений, анализа, планирования и принятию соответствующих мер, то даже ЦОД высокой плотности мощности с большим потреблением энергии добьются постоянной экономии.

     

    PUE — не единственный показатель, необходимый для измерения эффективности ЦОД

    Для расчета значения PUE необходимо понимать ситуацию с общим энергопотреблением ЦОД. Сюда относятся следующие категории оборудования:

    • Система питания с ИБП, блоками распределения питания, коммутаторами и батареями. Также учитываются потери в распределительных сетях.
    • Система кондиционирования воздуха с охлаждающими агрегатами, блоками CRAC и CRAH, водяными насосами и другим оборудованием.
    • Серверы, оборудование для хранения данных, сетевое и другое оборудование.
    • Вспомогательное оборудование, в том числе системы освещения, видеонаблюдения, управления доступом и противопожарной безопасности.

    Энергопотребление ИТ-оборудования обычно измеряется по трем категориям: на выходе ИБП, на выходе блока распределения питания, а также фактическое энергопотребление ИТ-оборудования. Эти показатели используются как ориентир при оценке эффективности энергопотребления.

    Значение PUE = общее энергопотребление ЦОД / энергопотребление ИТ-оборудования

    При измерении эффективности ЦОД необходимо использовать не только показатель PUE. К примеру, PUE не учитывает, что серверы могут простаивать в течение длительного времени, а также испытывает трудности в выявлении новых горячих участков. Повышение температуры в ЦОД на 1°C несет для него непредсказуемый риск. Именно поэтому необходимо использовать систему управления инфраструктурой ЦОД (DCIM). Система управления инфраструктурой ЦОД помогает организациям осуществлять комплексное управление ЦОД, особенно если ЦОД обладает высокой плотностью мощности. Система управления инфраструктурой ЦОД позволяет реагировать на все проблемы в реальном времени, осуществлять заблаговременное планирование и сокращать простои.

     

    InfraSuite Manager: программное решение для комплексного управления

    Delta InfraSuite Manager (DCIM) предназначен для повышения управляемости ЦОД, обеспечения его производительности и доступности инфраструктуры. Delta InfraSuite Manager предоставляет возможности анализа данных, упрощающие принятие решений при управлении инфраструктурой. Это решение выдает детальную информацию по стойкам, ИБП, устройствам распределения питания и прецизионного охлаждения, параметрам среды и безопасности.

    программное решение для комплексного управления

    Delta InfraSuite Manager представляет собой полнофункциональное решение для управления инфраструктурой ЦОД любого размера. Компания Delta только что выпустила новые эксклюзивные функциональные модули для него: Asset (Ресурсы), Work Order (Задания) и Asset Inspection (Проверка ресурсов). Новые модули расширяют возможности Delta InfraSuite Manager по управлению инфраструктурой ЦОД.

    Новые модули расширяют возможности Delta InfraSuite Manager по управлению инфраструктурой ЦОД.

    Модуль Capacity (Емкость):

    Модуль Capacity позволяет тем, кто обслуживает ЦОД, осуществлять более эффективное планирование благодаря использованию подробных данных о пространстве в стойках, грузоподъемности, пропускной способности сети, общей мощности и холодопроизводительности в ЦОД. Модуль Capacity помогает оценить потребление ресурсов, упрощая планирование распределения ресурсов и выбор оптимальных мест монтажа ИТ-устройств.

    Модуль Capacity (Емкость)

     

    Модуль Work Order (Задания):

    Модуль Work Order предоставляет платформу с широкими возможностями настройки, позволяющую пользователям создавать шаблоны рабочих заданий для различных целей управления. Администратор имеет возможность задания разных переменных, таких как имена, типы, приоритет, график, роли. Это не только помогает пользователям упростить и интегрировать процесс управления изменениями, но и удлиняет жизненный цикл эксплуатационного процесса ЦОД.

    Модуль Work Order (Задания)

     

    Модуль Asset Inspection (Проверка ресурсов):

    Модуль Asset Inspection в InfraSuite Manager используется совместно с удобным мобильным приложением, что делает процесс проверки более интеллектуальным и эффективным. Модуль позволяет создавать настраиваемые шаблоны для разных типов ресурсов. Кроме того, пользователи могут загружать фотографии проверяемых ресурсов в InfraSuite Manager. Система может генерировать уникальные QR-коды для каждого ресурса, что делает выполнение задач более интуитивным.

    Модуль Asset Inspection (Проверка ресурсов

    Следуя тенденции использования собственных устройств сотрудников, Delta разработала мобильное приложение для системы управления инфраструктурой ЦОД. При входе в систему из браузера на планшете или смартфоне пользователи получают полное представление о работе ЦОД. При возникновении экстренных ситуаций в режиме реального времени отправляются сигналы тревоги по электронной почте, СМС или голосовыми сообщениями. Приложение Delta Asset Inspection App позволяет обслуживающему персоналу использовать мобильные устройства для отслеживания и отправки на утверждение.

    Чтобы узнать больше, посетите эту страницу