Выбор Продукта

  • Технические статьи - Delta
  • Технические статьи

     

    Источники Бесперебойного Питания в Здравоохранении

    Автор документа:
    Delta Power Solutions

    Продукт:
    ИБП решения

     

    Технологии в отрасли здравоохранения продолжают стремительно развиваться. Масштабы такого развития могут быть самыми разными – от разработки сложных носимых технологий для отслеживания состояния пациентов до мелких, но тем не менее полезных улучшений, реализуемых в отрасли только что вышедшими на рынок компаниями. Технологический прогресс заметен в больницах, клиниках и других медицинских учреждениях

    Умные здания
    Все больше медицинских центров используют технологические инновации для управления своими зданиями и оборудованием. Например, интеллектуальные системы управления зданиями (IBMS) могут координировать все действия, связанные с эксплуатацией зданий и коммуникациями. Сотрудникам медицинских учреждений предоставляются возможности мониторинга и установки климата, наиболее подходящего для пациентов, с помощью систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Кроме того, IBMS-система позволяет администрации медицинского учреждения усилить охрану зданий (защита по периметру, контроль доступа и цифровое видеонаблюдение), а также решать разнообразные задачи по обеспечению безопасности персонала и пациентов.

    Электронный медицинский центр с интенсивным использованием информационных технологий
    Огромную помощь медицинским центрам оказало появление больничных информационных систем (HIS). Эти передовые системы предоставляют организациям полный набор инструментов для оптимизации управления медицинским центром, выполнения клинических задач и администрирования.

    Хорошая HIS-система также может помочь в задачах контроля повседневной деятельности. Применяя информационные системы охраны здоровья (HMIS), администраторы могут лучше отслеживать функционирование медицинских учреждений, находящихся по разным адресам, и управлять их работой. Кроме того, эти системы помогают медперсоналу повышать качество обслуживания благодаря быстрому доступу к данным пациентов.

    Источники питания для медицинского оборудования
    Технологии, применяемые в медицинском оборудовании для обследования пациентов, претерпели за последнее время значительные изменения. В такую аппаратуру, как вентиляторы, магнитно-резонансные томографы, газоанализаторы, центрифуги, гематологические системы и диагностические приборы, были внесены значительные улучшения, которые приносят пользу как пациентам, так и врачам.

    Источники Бесперебойного Питания в Здравоохранении

     

    Обеспечение бесперебойной работы критически важного оборудования в здравоохранении
    Если учесть, насколько взаимосвязаны многие из этих инновационных технологий, не удивительно, что многие медицинские учреждения интегрировали их в системы, совместно обеспечивающие питанием критически важные функции.

    Источники Бесперебойного Питания в Здравоохранении

    Например, многие учреждения здравоохранения используют для мониторинга своих помещений системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, подключенные к оборудованию аварийно-спасательных служб. Для корректного функционирования этих систем необходимо поддерживать определенную температуру, чтобы избежать перегрева.

    Центры обработки данных — еще одна область в здравоохранении, где нужно обратить внимание на бесперебойность обслуживания. ЦОД, используемые медицинскими учреждениями для хранения карт пациентов, медицинской документации и приложений для обработки данных, играют важную роль в повседневной деятельности, корректное осуществление которой зависит от такого чувствительного к электроэнергии оборудования, как серверы и маршрутизаторы.

    Источники Бесперебойного Питания в Здравоохранении

    При возникновении экстремальных условий для ЦОД необходима надежная система обеспечения резервного питания. Учитывая, что ЦОД потребляют огромные объемы энергии и отвечают за проведение множества транзакций, гарантии их максимальной надежности и энергоэффективности приобретают первостепенное значение.

    Источники Бесперебойного Питания в Здравоохранении

    Следует также учитывать, что учреждениям здравоохранения необходимо обеспечить бесперебойным питанием многочисленное жизненно важное медицинское оборудование. Кандидатами на подключение к ИБП являются магнитно-резонансные и компьютерные томографы, рентгеновские установки, газоанализаторы, устройства для ультразвуковых исследований и визуализации. Кроме того, крупные комплексы ИБП необходимы для высококлассных диагностических систем.

    Из-за всех этих взаимосвязей перебой в подаче питания в больнице всего на несколько секунд может прервать тысячи зависимых друг от друга операций. Такая ситуация не только станет неприятным фактором для пациентов, но и способна привести к сбоям в работе оборудования и систем, поломке оборудования и потере данных.


    Потребность в источниках бесперебойного питания в здравоохранении
    К системам обеспечения резервного питания в медицинских учреждениях предъявляются более высокие стандарты, чем к аналогичным коммерческим и промышленным системам. Компания Delta предлагает широкий ряд источников бесперебойного питания (ИБП), обеспечивающих защиту систем и оборудования благодаря непрерывной подаче питания даже в чрезвычайных обстоятельствах. Источник бесперебойного питания представляет собой электрический прибор, обеспечивающий резервное электропитание при отказе других источников. ИБП отличаются от резервных генераторов, вспомогательных систем электропитания и систем аварийного энергоснабжения тем, что при отключении подачи питания они обеспечивают почти мгновенную защиту, используя энергию своих батарей.

    ИБП имеют неоценимое значение при аварийных отключениях энергоснабжения в медицинских учреждениях, что может привести к катастрофическому сценарию для врачей, пациентов и их семей. Как правило, пропадание питания в больнице ставит под реальную угрозу жизнь тех пациентов, которые зависят от полноценного функционирования ее систем

    Перебои питания могут привести к сбоям в работе компьютерных томографов и ухудшению качества передаваемого ими изображения. Магнитно-резонансным томографам также необходимо высококачественное питание для обеспечения корректного функционирования и получения изображения стабильно высокого качества. Не следует забывать и о том, что крупный сбой в энергоснабжении больницы способен подвергнуть учреждение и его партнеров проверке со стороны административных органов. Иски, связанные с халатностью, повлекшей смерть пациентов, могут потенциально вырасти в дорогостоящие судебные тяжбы, наносящие ущерб всей организации.

    Источники Бесперебойного Питания в Здравоохранении

    Согласно результатам исследования, проведенного Публичной научной библиотекой, сбои в подаче энергии в медицинских учреждениях оказывают влияние на их деятельность на множестве уровней – от затруднений с получением пациентами медицинской помощи до поддержания работоспособности доступных ресурсов. Наиболее частая причина нарушений подачи электроэнергии в медицинских учреждениях – это стихийные бедствия: снежные бури, ливни, торнадо, засухи и ураганы. В последние годы наблюдается устойчивое увеличение числа подобных разгулов стихии по всему миру и, по данным журнала The New England Journal of Medicine, замедления темпов пока не прогнозируется.

    Это формирует тревожные перспективы на будущее для медицинских учреждений, которые должны сохранять высокую отказоустойчивость в чрезвычайных условиях. Учитывая зависимость медицинских учреждений от подачи электричества, потребность в надежных системах резервного питания становится как никогда велика. При аварийном отключении питания из-за бури, аномальной жары, торнадо и других негативных природных явлений подвергается опасности здоровье тысяч пациентов.

    ИБП Delta обеспечивают защиту от самых разнообразных проблем с питанием, в том числе от всплесков и падения напряжения, полных пропаданий электроэнергии и ухода частоты. Обеспечив системы своего медицинского центра доступом к источнику стабильного питания даже в случаях отказа, вы можете существенно сократить затраты, продолжая поддерживать непрерывную работу систем.


    ИБП Delta — надежные системы резервного питания для поддержания работоспособности медицинских учреждений
    Каждый медицинский прибор имеет определенные характеристики динамической нагрузки и требования к регулированию напряжения, которые необходимо учитывать. К подбору мощности ИБП и выбору конкретной модели для каждого типа систем рекомендуется привлекать специалистов Delta. Целесообразно поручить инженеру провести анализ нагрузок, чтобы установить профили нагрузки и выработать технические требования к питанию. Предлагаемые ИБП должны защищать от бросков тока и соответствовать требованиям по перегрузочной способности.

    Группа компаний Delta – отраслевой лидер по решениям для управления электропитанием. Она предоставляет комплексные решения для обеспечения резервным питанием медицинских учреждений разного типа и профиля. ИБП Delta обеспечивают высокую надежность и обладают повышенным КПД, а также поддерживают дистанционное центральное управление и долговременную автономную работу от батарей. Задача компании Delta – разрабатывать передовые технологии для повышения энергоэффективности и экологичности выпускаемой продукции.

    Источники Бесперебойного Питания в Здравоохранении

    Достижения инженерной мысли Delta признаны и оценены по достоинству лидерами здравоохранения:

    1. Подразделение Delta MCIS оснастило Российскую академию медицинских наук (РАМН) системами защиты электроснабжения
      Подразделение Delta MCIS, деятельность которого направлена на обеспечение бесперебойной работы критически важного оборудования, совместно со своим российским партнером-дистрибьютором ЗАО «Темпесто» выиграло открытые торги, проводимые Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, на поставку высокоэффективных решений для обеспечения резервным питанием Научного центра здоровья детей (НЦЗД РАМН). ЗАО «Темпесто» в сотрудничестве с Delta реализовало проект замены источников питания для палат, лабораторий и холодильных камер на ИБП Delta Modulon NH-Plus мощностью 100 кВА и Ultron DPS мощностью 200 кВА.

      «Источники бесперебойного питания Delta продемонстрировали стабильную работу, превосходную надежность, а также высокую экономичность в повседневном использовании и обслуживании. Они полностью соответствуют требованиям к медицинским системам электроснабжения. В данном проекте Delta и ЗАО «Темпесто» продемонстрировали высокий профессионализм. Мы надеемся на долговременное партнерство с этими компаниями». Л.Н. Титов, заместитель директора по капитальному строительству Центра здоровья детей
    2. Delta осуществила поставки ИБП Modulon серии NH Plus для второй клиники университета Ланьчжоу в Китае
      Вторая клиника университета Ланьчжоу предоставляет услуги по оказанию неотложной помощи, лечению и реабилитации. Кроме того, на базе этого крупного лечебного учреждения проводится медицинское обучение и ведется исследовательская работа. Здесь же расположена детская больница провинции Ганьсу, имеющая важное значение для этой провинции и всего северо-западного региона Китая. Клиника реализовала проект по совершенствованию системы гарантированного электроснабжения главной операционной. ИБП Delta Modulon серии NH Plus превзошли продукцию конкурентов и были выбраны клиникой благодаря своему знаменитому бренду и прекрасным техническим характеристикам.
    3.