Выбор Продукта
Технические статьи
Понимание роли системы управления инфраструктурой в современных ЦОД: выход на новый уровень

Система управления инфраструктурой ЦОД предлагает ряд возможностей, которые будут интересны руководителям ЦОД, директорам по ИТ и ИТ-менеджерам. Несомненно, руководителям больше придутся по душе те возможности, которые оказывают влияние на стоимость, надежность и управление ЦОД.
Рассмотрим подробнее некоторые из этих возможностей.
- Экономия средств благодаря управлению энергопотреблением
Одна из самых высоких расходных статей при эксплуатации традиционного ЦОД — это оплата энергии, необходимой для работы высокопроизводительных серверов и устройств кондиционирования воздуха. Интеграция системы управления инфраструктурой ЦОД с системой подачи электропитания здания и возможность мониторинга ИТ- и других нагрузок позволяет ей легко отслеживать эффективность энергопотребления в ЦОД.
В дополнение к экономии средств благодаря более эффективному потреблению энергии организации, провозгласившие корпоративные инициативы по энергоэффективности, могут также использовать систему управления инфраструктурой ЦОД для оптимизации энергопотребления во всей инфраструктуре, внося свой вклад в защиту окружающей среды.
- Повышение надежности благодаря мониторингу
На самом базовом уровне система управления инфраструктурой ЦОД работает в фоновом режиме, собирая весь комплекс данных для записи в журнал от сотен или даже тысяч отдельных устройств и компонентов в ЦОД и отслеживая такие параметры, как энергопотребление, температура, влажность и воздушные потоки.
Архив таких записей упрощает анализ и помогает в создании виртуальной модели инфраструктуры, позволяющей отслеживать взаимосвязи между компонентами. Такая модель также подходит для упреждающего технического обслуживания, когда аналитический механизм используется для поиска неэффективностей или слабых звеньев в среде, и может иметь огромное значение при анализе основных причин перебоев в энергоснабжении и отказов оборудования.
- Улучшенное планирование мощности
Не секрет, что эффективность ЦОД в высокой степени зависит от правильного планирования мощности, которое подразумевает тщательные расчеты в условиях нормальных и максимальных нагрузок. Руководители ЦОД обычно используют средства планирования мощности (такие, как в Delta InfraSuite Manager) для определения требуемых ресурсов и энергопотребления ЦОД на основе текущей и планируемой в будущем загрузки оборудования и местных цен на электроэнергию.
Информация, предоставляемая системой управления инфраструктурой ЦОД (например, текущее использование ресурсов и схемы охлаждения), пригодилась бы при использовании отдельных инструментов планирования. Кроме того, возможность точного прогнозирования времени исчерпания ресурсов позволяет привести планы расширения в соответствие с реальными потребностями.
Использование систем управления инфраструктурой ЦОД в сфере ИТ
Хотя система управления инфраструктурой ЦОД первоначально задумывалась как инструмент для руководителей ЦОД, возможности системы делают ее чрезвычайно полезной и для ИТ-специалистов.
- Управление ресурсами
Управление ресурсами является ключевым преимуществом системы управления инфраструктурой ЦОД благодаря возможности проведения переписи и создания снимка состояния активного оборудования ЦОД. Это позволяет быстро выявить неисправный сервер или сетевое оборудование. Неспособность быстро найти неисправное оборудование увеличивает среднее время восстановления после отказа, что, в зависимости от роли этого оборудования, может негативно повлиять на общую надежность.
Кроме того, управление ресурсами подразумевает сбор детальной информации о точной конфигурации и использовании различного оборудования ЦОД, например, о гостевых виртуальных машинах, размещенных в настоящее время на физическом сервере. Система управления инфраструктурой ЦОД позволяет ИТ-специалистам отслеживать малоиспользуемые серверы или включенное оборудование, на котором не размещены активные сервисы.
- Отслеживание подключений
Система управления инфраструктурой ЦОД также может интегрироваться с сетью, чтобы давать представление о подключениях к портам в ЦОД. Система предоставляет данные о местоположении надстоечных сетевых и основных коммутаторов, их положении в топологии сети, а также соответствующей кабельной разводке.
Эти данные могут оказаться важны для выявления проблем с подключениями. Несмотря на все большее распространение программно-определяемых сетей, это бывает даже еще более важно, так как физическая цепь может служить основой для нескольких виртуальных каналов.
Выход на новый уровень
Итак, как же выбрать и развернуть систему управления инфраструктурой для вашего ЦОД? Если на заре появления систем управления инфраструктурой ЦОД на рынке были всего лишь единичные предложения, то сейчас мы имеем десятки поставщиков, предлагающих огромный спектр решений. Минус этой ситуации в том, что теперь непрактично оценивать каждое предложение по отдельности, учитывая сложность и время, необходимое для тщательной оценки.
Вместо того, чтобы пытаться найти идеальное решение, организациям стоит искать подходящую систему, опираясь на свои конечные цели. Необходимо учитывать такие факторы, как производительность в существующей рабочей среде, полная поддержка существующего оборудования и уровень интеграции с имеющимся программным обеспечением для ИТ-управления.
Имеет смысл развернуть экосистему, изначально явно поддерживаемую системой управления инфраструктурой ЦОД, такую как блоки распределения питания, статический переключатель ввода и вспомогательное оборудование, в том числе системы наблюдения и управления доступом. Компания Delta со своим ассортиментом интегрируемых компонентов может быть выбрана поставщиком всего необходимого для ЦОД.
Какой путь развития ожидает системы управления инфраструктурой ЦОД, и что мы можем ожидать? В то время как современный ЦОД уже приспособлен для круглосуточной работы и непрерывности бизнес-процессов, современная система управления инфраструктурой ЦОД может обеспечить еще более высокий уровень автоматизации, позволяющий прогнозировать и решать проблемы еще до их возникновения.
В связи с этим следует ожидать появления нового поколения ЦОД с широким применением устройств и датчиков, реализующих технологию Интернета вещей, и тесной интеграцией программного обеспечения с вычислительными, сетевыми комплексами и комплексами для хранения данных. Передовые алгоритмы машинного обучения будут постоянно обрабатывать тысячу разных параметров, чтобы обеспечить работу систем питания и охлаждения в точном соответствии с колебаниями вычислительных нагрузок.
Выводы
Системы управления инфраструктурой ЦОД выйдут за рамки узкоспециализированной сферы и станут краеугольным камнем, отличающим ЦОД новейшего поколения. Вместо множества несовместимых или обладающих частично совпадающей функциональностью систем управления инфраструктурой ЦОД появится совместимое с этими системами оборудование, которое сможет легко взаимодействовать.
Стоит отметить, что значительная часть операторов ЦОД все еще использует ручные процессы при планировании и прогнозировании мощности, полагаясь на базовые датчики и электронные таблицы для регулирования эффективности охлаждения. Для предприятий и ЦОД, входящих в эту категорию, даже переход на базовую систему управления инфраструктурой будет огромным шагом вперед в том, что касается повышения производительности и управляемости.
Организации, уже использующие какую-либо систему управления инфраструктурой ЦОД, будут рады узнать, что они только выиграют с добавлением новых возможностей и более высоких уровней интеграции. Хотя время полностью автоматизированных ЦОД еще не пришло, нет сомнений, что будущее неумолимо приближается.