Выбор Продукта
Технические статьи
Понимание роли системы управления инфраструктурой в современных ЦОД

Аналитическая компания Gartner определяет систему управления инфраструктурой ЦОД как «[набор] инструментов, [которые] позволяют осуществлять мониторинг, измерения, а также управление функционированием ЦОД и энергопотреблением всего ИТ-оборудования и таких компонентов инфраструктуры ЦОД, как блоки распределения питания и кондиционеры в компьютерном зале».
Короче говоря, цель системы управления инфраструктурой ЦОД — автоматизация и получение наглядного представления о работе ЦОД с целью упрощения управления его оборудованием. Систему управления инфраструктурой ЦОД можно настроить так, чтобы она управляла всем ЦОД, небольшой зоной в здании или даже частным ЦОД, развернутым предприятием.
Такие системы появились не так давно, если сравнивать с историей возникновения ЦОД. Первые подобные решения начали появляться на рынке около 10 лет назад, однако сейчас они уже являются неотъемлемой частью ЦОД.
По прогнозам аналитической компании IDC, среднегодовой темп роста в этом сегменте в следующие несколько лет составит 16% и достигнет 988 млн. долларов США к 2019 г. Такая скорость роста вкупе со вполне ощутимыми преимуществами делает понимание систем управления инфраструктурой ЦОД важным не только для руководителей ЦОД, но и для директоров по ИТ и ИТ-менеджеров.
Инвестирование в систему управления инфраструктурой ЦОД
Самый простой способ продемонстрировать ценность системы управления инфраструктурой ЦОД — противопоставить ее традиционному ЦОД. Если руководители традиционных ЦОД вынуждены вручную отслеживать ресурсы с помощью электронных таблиц и сетевых диаграмм, правильно внедренная система управления инфраструктурой ЦОД автоматически формирует графическое представление ключевых компонентов и выдает статистику по ЦОД.
Например, Delta’s InfraSuite Manager может показывать правильное место монтажа серверов и сетевых устройств. Программа представляет ЦОД в виде иерархической структуры значков и показывает текущую пропускную способность и свободные стойки.
Расположенные в существующих зданиях ЦОД скорее всего будут интегрированы с имеющейся системой управления зданием с помощью определенных протоколов, что позволит осуществлять управление и мониторинг подачи питания, резервных генераторов и состояния систем охлаждения. Кроме того, возможно слежение в реальном времени за температурой в системе коридоров или энергопотреблением отдельных стоек.
Предлагаемые системой управления инфраструктурой ЦОД информация и наглядность дают коллективам небольших ЦОД преимущество, необходимое для эффективной работы, а также быстрого выявления потенциальных и формирующихся проблем. Это крайне важно в сегодняшних условиях, когда ЦОД отличаются высокой сложностью, крупными размерами и большой плотностью мощности.
Специалисты хорошо знают, что не все отказы оборудования происходят неожиданно. Многие проблемы формируются на протяжении длительного периода времени, постоянно проявляя симптомы, которые регистрируются как незначительные предупреждения. Для предупреждения таких проблем датчики (например, датчик состояния окружающей среды Delta EMS1000) могут собирать такие данные, как температура, влажность и т.п., чтобы постоянно давать актуальное представление о состоянии ЦОД.
Благодаря наличию сотен подобных устройств в ЦОД система управления инфраструктурой может отслеживать огромное количество замеров для предупреждения об аномальных ситуациях и негативных тенденциях до того, как они повлияют на работу ЦОД. Имея доступ ко всем данным о работе ЦОД на центральной настраиваемой информационной панели, руководители ЦОД могут более интуитивно осуществлять сортировку множества систем и видеть связь между разрозненными предупреждениями, которую в ином случае они бы упустили.
Более сложные системы управления инфраструктурой ЦОД могут давать рекомендации к дальнейшим действиям. Delta InfraSuite Manager предоставляет журналы событий, отслеживание последующих действий, хронологические таблицы, возможности анализа, а также различные интервальные отчеты по собранным данным. Это позволяет ИТ-специалистам в реальном времени вести мониторинг среды ЦОД с центральной информационной панели.
В то же время, для систем управления инфраструктурой ЦОД не существует отраслевого стандарта, который реализовывался бы производителями оборудования, или ведущих платформ вроде тех, которые используются в ИТ-сфере. На сегодняшний день существуют десятки систем управления инфраструктурой ЦОД, которые можно грубо подразделить на полнофункциональные платформы и продукты, совместимые с системами управления инфраструктурой ЦОД, которые подключаются к этим платформам или работают с другими совместимыми компонентами.
Можно, не преувеличивая, сказать, что не бывает полностью одинаковых проектов внедрения системы управления инфраструктурой ЦОД. Неудивительно слышать, что каждый ЦОД является в своем роде уникальным, имея собственные приоритеты и цели.