Выбор Продукта
- Производство
- Инфраструктура
- Финансы
- Образование
- Информационно-вычислительные службы
- Транспорт
- Правительственный и общественный сектор
- Торговля
- Здравоохранение
Уникальное решение Delta и «Спектр РС» защитило тюменский офис ТНК-BP

Задача строительства этой системы была поставлена компанией ТНК-ВР, офисы которой расположены в комплексе «Магеллан». Заказчику требовалось обеспечить бесперебойное питание всей инфраструктуры бизнес-центра (лифты, кондиционирование, вентиляция, освещение, пожароохранные системы и видеонаблюдение, выделенная розеточная сеть офисных помещений, центр обработки данных) общей мощностью 3 МВт со схемой резервирования «N+1» и временем обеспечения автономной работы после отключения электричества на 5 минут. Кроме того, заказчиком были определены строгие рамки бюджета, выход за которые категорически не допускался.
Эта задача, поставленная ТНК-ВР, была принята для реализации «УК «АРСИБ» холдинг групп», входящей в группу компаний ARSIB Holding. Всем выдвинутым требованиям по техническим и бюджетным параметрам отвечала только продукция Delta Electronics, чьим дистрибутором является «Спектр РС».
Проект был разработан командой инженеров-проектировщиков, сервисных специалистов и менеджеров компании «Спектр РС», которые начали колоссальную работу по реализации пожеланий заказчика в реальную, стабильно работающую систему. Для выполнения поставленных задач специалисты провели доскональный анализ чертежей здания и его технических параметров.
Первоначально был проведен энергоаудит. С учетом полученных сведений в проект были внесены два важных изменения. Была увеличена расчетная мощность проектируемой системы. При этом общая стоимость сохранилась в необходимых ценовых рамках.
Кроме того, возросшая масса оборудования, которое планировалось разместить на 15 этаже, нарушала все нормы нагрузки на квадратный метр. Специалисты компании настояли на переносе системы на 5 этаж здания, тем самым обеспечив соответствие системы всем нормам безопасности и гарантировав системе долгий срок службы.
Уникальность внедрения оборудования подобной конфигурации для РФ заключается в создании трёх кластеров, каждый из которых состоял из 7 ИБП от Delta Electronics мощностью 200кВа, подключенных параллельно. Итоговая выходная мощность всей системы составила 3,2 мВт. Каждый кластер резервировался по схеме «N+1». При этом если один ИБП выходит из строя, то система сразу же подключает резервный источник, что обеспечивает беспрерывную работу. Первичный анализ, перепроектирование системы, подготовка всех возможных вариантов решения, поставка оборудования и запуск системы были реализованы в течении 2 месяцев с момента подписания договора.
«Этот проект позволил нам почувствовать себя своего рода первооткрывателями, поскольку в России и странах СНГ редко выполняются работы такой сложности. Найденное нами решение уникально для нашей страны и позволило достичь оптимального баланса между ценой, мощностью и надежностью в жестких рамках поставленных требований и дедлайнов. Разумеется, это было бы невозможным без тесного взаимодействия с нашими партнерами из Delta Electronics. Их решения единственные на рынке отвечали поставленным задачам»,— говорит Галия Ситдикова, руководитель проектов ООО «Спектр РС».
«Все больше крупных компаний задумываются над обеспечением бесперебойного электропитания своих офисов. Для ТНК-BP, как для важного крупного игрока нефтяного рынка, независимость бизнес-процессов от возможных неполадок с электропитанием от городской сети является необходимостью. Мы рады, что сумели осуществить такой важный проект в полном соответствии с ожиданиями заказчика. Не последнюю роль в этом сыграли наши партнеры из «Спектр РС» и поставляемое ими оборудование от Delta Electronics. Надеемся, что это не последний проект, который мы будем вместе осуществлять», — комментирует Маис Авакян, заместитель генерального директора ООО «УК «АРСИБ» холдинг групп».