Liste des produits
- Fabrication
- Infrastructure
- Services Financiers
- Education
- Services informatiques
- Transport
- Gouvernement / Secteurs publics
- Vente
- Santé
Avec leur plus grande flexibilité et leur meilleure efficacité énergétique, les solutions de centre de données conteneurisés de Delta soutiennent la station d'arrivée de câbles sous-marins de Campana en Birmanie
![](/media/images/other/success-story-campana.jpg)
Dr. Myo Ohn, PDG du groupe Campana MYTHIC a souligné : « Il est extrêmement compliqué de construire des centres de données en Birmanie. Vous devez fournir la puissance nécessaire tout en remplissant des objectifs d’efficacité. Nous voulions un fournisseur sur lequel nous pouvions compter tant en termes de qualité que de compétence technique. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi Delta. » « Les solutions d’infrastructure de centre de données préfabriqué de Delta permettaient non seulement un déploiement et une construction rapides comme nous le souhaitions, mais aussi une grande fiabilité et d’excellentes capacités d'intégration pour être compatibles avec toute la gamme d’environnements d'application existant dans le domaine de l’informatique de pointe. De plus, nous avons aidé les clients à pénétrer davantage de marchés de service de connectivité réseau », a ajouté Charles Tsai, directeur général de la Division Solutions d'infrastructures indispensables de Delta.
Un rapport de Technavio, une société spécialisée dans la recherche technologique, suggère que grâce à l’explosion des marchés de centre de données en Asie du Sud-Est pesant plusieurs milliards de dollars, l’Asie dépassera sans doute l’Europe en termes de taille du marché d'ici à 2021. Le projet de câbles sous-marins du groupe Campana en Birmanie avec Singapour comme hub Internet, connectera le réseau de câbles sous-marins aux stations d'arrivée de câble pour répondre aux demandes de croissance rapide pour les activités en ligne en Birmanie.
Delta a su gagner la confiance de Campana pour ce projet en se démarquant de la concurrence avec sa solution de centre de données conteneurisé flexible, agile, rapidement déployable, facile à intégrer et offrant une excellente efficacité énergétique. Cette solution offre une conception modulaire qui intègre complètement l’alimentation électrique haute efficacité, le refroidissement de précision, la surveillance complète, la gestion du flux d'air, les systèmes de câblage et de canalisations dans un conteneur de 20’ ou 40’. Les frais de construction du centre de données sont non seulement réduits, mais le délai de construction est lui aussi nettement moins long ce qui accélère le déploiement du système et le rend plus flexible. Au lieu d'un délai de construction de deux ans requis par les centres de données traditionnels, le centre de données conteneurisé de Delta n'a mis que quelques semaines à être installé. Les configurations complètes intégralement préfabriquées et prétestées des solutions de centre de données conteneurisé de Delta satisfont pleinement aux besoins extrêmement exigeants des besoins informatiques mobiles de pointe.
En termes de consommation d'énergie, les solutions de centre de données conteneurisé de Delta s'accompagnent d'une grande efficacité énergétique étant donné que les sous-systèmes, y compris les ASI, la distribution de puissance, les batteries, le refroidissement et les baies sont hautement intégrés. Même à une charge légère de 30%, l’ASI de Delta peut atteindre une efficacité AC-AC allant jusqu’à 95 %. Le PUE annuel moyen inférieur à 1,43 satisfait au niveau or de la norme Green Grid. Le centre de données conteneurisé est également doté de l’InfraSuite Manager, la gestion de l’infrastructure du centre de données (DCIM) de Delta, pour fournir des informations clés, y compris le monitoring de l’environnement, la puissance, le refroidissement, la sécurité, la gestion des rapports, l'analyse des données et l’intégration informatique pour la planification et la gestion efficaces ainsi que pour prendre les bonnes décisions.
Les solutions du centre de données conteneurisé Delta adoptent des spécifications standardisées. Par rapport aux centres de données traditionnels comparables, il coûte beaucoup moins cher, mais peut également être utilisé dans quasiment toutes les zones géographiques, notamment celles exposées à des milieux naturels hostiles ou présentant une infrastructure relativement faible. La protection de niveau IP sur mesure souligne encore davantage son déploiement et sa facilité d'utilisation. Le service ingénieux de « livraison intégrée, fonctionnement clé en main » peut notamment s'appliquer à l’expansion du centre de données, aux services de collocation et aux centres de reprise après sinistre.
Ces dernières années, les solutions de centre de données conteneurisé sont devenues la meilleure option pour l'informatique de pointe et les centres de données de reprise après sinistre. Delta propose des services de produit de centre de données similaires depuis 2007. C’est également la première unité de production du centre de données conteneurisé en Chine continentale avec des centaines de produits personnalisés et standard vendus aux clients en Australie, en Asie du Sud Est ainsi que dans d'autres régions du monde. Le succès du centre de données de station d'arrivée de câbles sous-marins de Campana prouve une fois encore la capacité de Delta à répondre à des exigences complexes en mettant en place ses centres de données conteneurisés.
*PUE: Power Usage Effectiveness (Indicateur d’efficacité énergétique)