Liste des produits
- Fabrication
- Infrastructure
- Services Financiers
- Education
- Services informatiques
- Transport
- Gouvernement / Secteurs publics
- Vente
- Santé
Les solutions UPS et DCIM de Delta alimentent les nouveaux centre et laboratoire de données écologiques de Bytesnet

Protéger l’environnement par l’efficacité énergétique
Au cœur du centre de données d’Root se trouve un système d'alimentation de 6 MW. L’UPS modulaire triphasé DPH500 de Delta que Bytesnet a choisi pour son nouveau centre de données était l’une des clés pour minimiser l’empreinte écologique du site. Avec sa densité de puissance exceptionnellement élevée, l’UPS DPH500 de Delta consomme moitié moins de place que les solutions concurrentes. Ce système UPS offre également un rendement CA-CA sans égal dans le secteur de 96,5 % qui se traduit par une consommation électrique, des émissions de CO2 et des coûts considérablement inférieurs pour Bytesnet.
Alliance unique de systèmes UPS et DCIM
Bytesnet a choisi Delta pour son UPS DPH500 exceptionnellement performant par sa densité de puissance et son rendement, mais aussi pour son système de gestion d’infrastructure de centre de données (DCIM) complet, InfraSuite Manager. Ce dernier lui donne la possibilité de maîtriser tous les aspects relatifs à l’exploitation de d’Root. Ainsi que de l’optimiser et de gagner encore en efficacité. En combinant la densité de puissance et le rendement du DPH500 - les plus élevés du marché - à la suite de gestion d’infrastructure complète de Delta, Bytesnet profite d'une offre unique dans le paysage des systèmes d'alimentation pour centres de données.
Comment InfraSuite Manager (DCIM) aide Bytesnet
Le système de gestion d'infrastructure de centre de données (DCIM) complet fourni par Delta pour le centre de données d’Root présente plusieurs avantages notables. Grâce à lui, Bytesnet peut recueillir en temps réel des données sur la consommation d'énergie à partir des compteurs électriques et détecteurs ambiants afin de surveiller à distance le fonctionnement du centre de données. Le fournisseur de colocation peut aussi utiliser le module de capacité pour analyser différents aspects du centre de données tels que l'alimentation, la charge et la capacité des racks. Ces renseignements serviront à prendre les futures décisions concernant l’extension des ressources du centre de données. Le DCIM peut aussi représenter visuellement l’état des racks en 2D ou 3D, ce qui peut aider Bytesnet à présenter les avantages du système de gestion de centre de données professionnel aux clients.
Le monde de demain ne vit que pour les données
Peter de Jong, CEO de Bytesnet, a déclaré : « Ici, nous posons vraiment les fondations de l’économie du 21e siècle. En Delta, nous avons trouvé un précieux partenaire qui nous a accompagné jusqu’au bout ». Et le nouveau site de Groningue ne joue pas un rôle précurseur simplement en raison de son équipement d'alimentation avancé. Dans ce projet, Bytesnet a fait équipe avec des universités locales, des fournisseurs régionaux de TIC ainsi que l’Institut néerlandais de radioastronomie, Astron. Au laboratoire de données d’Root, étudiants, scientifiques, professionnels, personnel Bytesnet et clients travaillent ensemble à élaborer les technologies de données du futur.
Une vitrine pour le centre de données de demain
La demande de capacité dans les centres de données augmente rapidement, de même que le coût de l'énergie. Jack Chou, directeur commercial BNL Solutions d’infrastructure critique chez Delta Electronics EMEA, a déclaré : « Le choix de Delta par Bytesnet pour un projet de haut vol comme celui-ci montre que les solutions de Delta sont perçues comme une technologie à la pointe du progrès par les meilleurs experts du domaine. Les solutions de Delta sont déjà conçues aujourd'hui pour un futur dans lequel les fournisseurs de colocation auront besoin d'équipements d’alimentation beaucoup plus efficaces et respectueux de l’environnement. Le site d’Root offre un exemple éloquent de la façon dont les autres fournisseurs de colocation peuvent relever les défis de demain en innovant aujourd’hui ».