La Cour australienne met à niveau son système d'alimentation électrique de réserve avec l'UPS Modulon NH Plus de Delta

Le client disposait d'un UPS vieillissant qui nécessitait le remplacement d'un nombre de composants tels que ventilateurs et condensateurs pour maintenir un fonctionnement fiable. En raison de l'âge et des coûts d'entretien de l'ancien UPS, un nouvel UPS a été proposé et la cour a remplacé son système redondant par l'UPS Modulon NH Plus 80kVA de Delta.
Le nouvel UPS Delta avec sa conception modulaire a amélioré l'efficacité et la viabilité du site. L'UPS Modulon NH Plus présente une structure modulaire échangeable à chaud. Comme UPS évolutif, la série a été conçue dans une perspective de développement et elle peut être aisément mise à niveau ou élargie selon les besoins pour s'adapter aux exigences de demande croissante d'énergie.
L'installation a été complétée avec succès par Power Protect après les heures de travail pour réduire les interruptions dans l'entreprise. La capacité logistique interne de Power Protect qui comprend ses propres camions à hayon a permis de passer de l'ancienne unité à la nouvelle sans problème.
Power Protect a fourni et entretenu des équipements UPS à travers le territoire de la capitale australienne (ACT), New South Wales et Victoria pendant sept ans. Elle a installé plusieurs unitésNH Plus qui ont été réétiquetées par d'autres fabricants. C'est l'un des divers NH Plus de la marque Delta que Power Protect a installé sans contretemps.