Liste des produits
- Fabrication
- Infrastructure
- Services Financiers
- Education
- Services informatiques
- Transport
- Gouvernement / Secteurs publics
- Vente
- Santé
L'ASI Delta veille sur le lancement capital d'un engin spatial cible chinois
![](/media/images/other/ss--government-public-sectors--rocket.jpg)
Cet engin spatial cible est le premier laboratoire spatial chinois. Il se relie à certains autres engins spatiaux lancés plus tôt par la Chine, au cours des deux dernières années, pour former le premier laboratoire spatial chinois. Le lancement de cet engin spatial cible représente un évènement important dans le développement de la Chine en matière de vol spatial habité. Pour ce lancement, la responsabilité du suivi et du contrôle a été attribuée au Centre de contrôle des satellites d'où le satellite a été lancé.
Les fonctions cruciales de la salle du serveur du centre de contrôle des satellites comprennent le suivi des données de l'engin spatial et le traitement des paramètres de télédétection. Une Alimentation Sans Interruption (ASI) stable et fiable est donc essentielle pour assurer l'alimentation électrique de la salle du serveur des données de communication et de suivi du satellite orbital. Après un examen minutieux de nombreuses marques d'ASI présentes sur le marché, une équipe d'experts a fermement opté pour la solution ASI de Delta pour sa grande disponibilité et sa qualité exceptionnelle.
Delta China a conçu une solution personnalisée pour le Centre de contrôle des satellites chinois en fonction de la charge de travail attendue de la salle du serveur des données de communication et de suivi, des différences des niveaux d'importance, et de la disposition architecturale du bâtiment. Pour l'alimentation électrique distribuée et les zones clés, la solution personnalisée avait recours à une alimentation redondante Delta NT80kVA 1+1 et un total de 16 unités ASI dont la capacité varie entre 7 kVA et 320 kVA. Tous les équipements ASI étaient également gérés grâce à un logiciel de gestion centralisée propriétaire de Delta. Ce logiciel permettait une surveillance centralisée de l'alimentation électrique de la série Amplon N+ (série E) monophasée et de la série NT triphasée, situées à des étages différents. Les systèmes ASI de Delta possèdent également des avantages d'adaptabilité et de surveillance intelligente, ce qui réduit fortement le nombre d'interventions de maintenance requises et les risques associés au fonctionnement du système.
Pour ce projet, Delta China a adopté une solution d'alimentation ASI distribuée et flexible basée sur les exigences de l'utilisateur. La solution de surveillance intelligente a également été intégrée sans heurts au matériel de l'ASI, ce qui a eu pour effet d'améliorer grandement la fiabilité, la disponibilité et la facilité d'entretien de l'alimentation électrique du centre de contrôle des satellites. Les ASI de Delta ont apporté une contribution extraordinaire à l'industrie aérospatiale chinoise en l'aidant à assurer un lancement réussi.
Demande d’offre |