La solution MCIS de Delta utilisée pour bâtir un centre de données Internet international dans la zone de développement économique de Wuhan

Déploiement d’un centre de données Internet de très grande dimension avec la solution POD de Delta
Considérée à travers son histoire comme « le carrefour des neuf provinces », la ville de Wuhan travaille d’arrache-pied à bâtir un « carrefour pour la Chine » dans le monde d’Internet. Ces dernières années, de nombreux géants de l’Internet nationaux et étrangers sont venus s’installer à Wuhan, qui s’impose comme une nouvelle force dans le paysage Internet en Chine. Parmi les chantiers en cours, l’équipe de projet de la zone de développement économique de l’aéroport de Wuhan s’attelle à construire un « port pour l’industrie de la sécurité réseau ». Elle tire profit de la localisation de la ville en Chine qui en fait le centre économique et géographique du pays et de son avantage dans le secteur en tant que première « base nationale pour la sécurité réseau », qui lui ont permis d’attirer des investissements de nombreuses entreprises nationales et internationales de renom. La « Base de centre de données de l’aéroport de Wuhan » construite par Wuhan Zhongwei Yifang Big Data Technology Co., Ltd. est l’un des premiers projets de l’entreprise. Une fois celle-ci achevée, ses 20 000 armoires feront venir de nombreuses sociétés Internet et entreprises industrielles de premier plan à Wuhan.
La première phase du projet de la base de centre de données a été officiellement lancée en mai 2018. Les solutions POD de Delta comprennent les alimentations sans interruption, les armoires de distribution électrique intelligentes à haute compatibilité, les armoires à haute densité, les modules de câblage de tête d’armoire pré-configurés, les unités de distribution d’alimentation, les systèmes de confinement d’air et les systèmes de gestion d’infrastructure de centre de données (DCIM). Conçu pour fournir une haute disponibilité, une installation rapide et un rendement énergétique élevé pour répondre aux besoins des utilisateurs de centres de données, chaque micro-module est autonome et peut former un espace indépendant complet offrant une excellente évolutivité ainsi qu’une utilisation et une gestion faciles.
▲ Delta a convié 30 sociétés des médias à venir observer la première phase du projet de base de centre de données de l’aéroport de Wuhan et assister à la construction du plus grand centre de données Internet de niveau 5A du monde en Chine centrale.
Les centres de données classiques étant très gourmands en énergie, compliqués à exploiter et longs à installer, le « point de livraison » (POD) s’est imposé comme la nouvelle tendance des centres de données. Les solutions POD de Delta sont très matures et présentent divers avantages tels que l’intégration et les tests en usine, qui permettent de simplifier et d’accélérer l’installation sur site tout en garantissant un fonctionnement plus fiable et prévisible. Sur le chantier de construction, les ingénieurs de Delta n’ont plus qu'à assembler les modules pré-configurés un par un, chaque module et sa structure interne suivant un programme d'installation normalisé. Ce type de conception réduit et simplifie les travaux de génie à réaliser, raccourcit les délais et diminue les coûts. Lors de la première phase du projet, Delta a déployé 10 points de livraison et 2318 armoires et salles de machines. Elle a utilisé le système de gestion d’infrastructure de centre de données (DCIM) - InfraSuite Manager pour les tâches telles que le contrôle de température et d’humidité de chaque salle de service, l’envoi d’alertes en cas de fuite d’eau de la climatisation de précision, le contrôle de tension, résistance et température des batteries ainsi que le contrôle du courant et de la tension du système UPS. Cette phase aura duré moins de six mois et les clients ont tout de suite constaté le gain de rendement.
▲ Delta a déployé 10 points de livraison au cours de la première phase du projet.
La nouvelle technologie exclusive de Delta génère de la confiance avec un centre de données Internet international de niveau 5A
Répondant à la stratégie « big link » Internet du gouvernement de la province de Hubei et du gouvernement municipal de Wuhan, l’objectif est de construire le centre de données de l’aéroport sur un centre de données international de niveau 5A. Une fois terminé, ce sera le plus grand centre de données Internet de Chine centrale. Il contribuera à accélérer la modernisation des infrastructures pour une ville intelligente tout en respectant les exigences strictes du service de données de réseau dans l’aéroport et même à Wuhan et en Chine centrale.
Les cinq « A » (5A) signifient Anyone (n’importe qui), Anywhere (n’importe où), Anytime (n’importe quand), Any device (n’importe quel matériel) et Anything (n’importe quoi). Plus précisément, ils désignent toute personne autorisée et habilitée qui, à n’importe quel moment et n’importe quel endroit disposant d'un accès à Internet, peut utiliser n’importe quel terminal pour accéder de manière sûre à des applications et de la documentation afin de satisfaire ses besoins professionnels, personnels et scolaires, ce qui correspond aussi au plus haut standard pour le centre de données Internet (IDC).
Avec l’arrivée de sociétés Internet renommées, la base de centre de données devra faire face à un énorme volume d’accès aux données ainsi que diverses applications et urgences pour le réseau. Dans le commerce en ligne, la « Fête nationale du shopping » du 11 novembre verra l’afflux de dizaines de millions de visites par minute et les fournisseurs de contenu vidéo auront besoin de vitesses de lecture élevées à tout moment, ce qui pose autant de défis pour les services IDC.
Pour relever le défi des 5A, Delta a fait appel à son UPS série DPH 500 kVA, qui est conçu pour les centres de données Internet de très grande dimension et emploie la technologie la plus avancée.
L’UPS modulaire série DPH 500 kVA présente des avantages notables tels que l’avertissement par auto-détection, un juste milieu entre fiabilité et rendement, une redondance de secours intégrale ainsi que la densité de puissance la plus élevée du marché. En s'appuyant sur sa riche expérience dans le domaine des données, Delta a mené des recherches approfondies sur les composants du système UPS susceptibles de se détériorer en vieillissant tels que les condensateurs, les transistors bipolaires à grille isolée et les ventilateurs et a obtenu de précieux renseignements sur leur durabilité et durée de vie. À partir des performances de charge et décharge, des courbes de température et des changements de vitesse des ventilateurs, Delta peut connaître avec précision l’état des composants et déterminer à l’avance si un composant doit être réparé ou remplacé afin d'éviter une éventuelle défaillance fatale de l’UPS.
Le centre de données Internet de très grande dimension étant un gros consommateur d'énergie, son exploitation et son entretien génèrent une grande quantité de factures d'électricité. La conception de l’UPS série DPH 500 kVA de Delta comprend une fonction très fiable de veille qui permet au système d’avoir un haut rendement énergétique ; pour cela, le module s’éteint toutes les 30 secondes et passe en mode veille en fonction de l'état de chargement du client. Lorsqu’il subit une panne, le système démarre très rapidement (en 2 millisecondes) le module UPS et entre en état de fonctionnement en cherchant le juste milieu entre fiabilité et rendement énergétique.
Outre les technologies exclusives susmentionnées, l’UPS série DPH 500 kVA possède des technologies de pointe comme l’écran tactile 10" - le plus grand du secteur - et inclut une redondance de secours intégrale, une batterie lithium-ion compatible, une surveillance de batterie à une cellule, un contrôle de température ambiante, une fonction de veille modulaire et une densité de puissance sans égale atteignant 500 kVA. L’UPS modulaire peut être étendu par un rack unique ou un système parallèle, ce qui améliore grandement la fiabilité du système d’alimentation et la sélection de la solution d’extension et réduit ainsi l’investissement initial. Le module à la densité de puissance la plus élevée du marché fait seulement 3U de haut et peut être monté par une seule personne. Une montée en capacité du module d’alimentation de 50 kW à 600 kW pour les systèmes uniques permet aux clients d’obtenir un système d’alimentation atteignant 4,8 MW. La première phase de la base de centre de données de l’aéroport de Wuhan portait sur 51 UPS série DPH 500 kVA, lesquels fournissent une protection fiable pour l'alimentation du centre de données 5A international.
▲ Pour relever le défi des 5A, Delta fait appel à son UPS série DPH 500 kVA, qui est conçu pour les centres de données de très grande dimension, emploie la technologie la plus avancée et possède la densité de puissance la plus élevée du marché.
Charles Tsai, Directeur général de MCIS, a déclaré que Delta, en tant que fournisseur de solutions d’infrastructure pour les centres de données, fournissait des centres de données de petite, grande et très grande dimension à des utilisateurs opérant dans différents secteurs du monde. Outre des produits aux performances supérieures et des technologies qui sont les meilleures dans leur catégorie, Delta emploie ses compétences de calibre mondial en R&D et conception - basées sur les besoins des clients et des applications adaptées à l’industrie - pour commercialiser des solutions plus spécialisées telles que l’UPS série DPH 500 kVA destiné aux centres de données Internet de très grande dimension, qui présentent un avantage notable par rapport à la concurrence. Dans un contexte de popularité grandissante du cloud computing, d’avènement du big data, d’arrivée de la 5G et de construction de centres de données de très grande dimension, Delta espère pouvoir servir davantage d’utilisateurs et poursuivre son expérience fructueuse avec les centres de données internationaux.