PRODUCT LIST
우한 공항 데이터 센터의 성공 : 에피소드 1 - 초거대 규모 IDC와 델타의 POD 솔루션

델타의 PD 솔루션을 통해 초거대 규모의 인터넷 데이터 센터 구축
역사적으로 “9주의 통로”라는 표현으로 널리 알려진 우한 지역은 인터넷 세상에서 “중국의 통로”를 구축하기 위하여 노력하고 있다. 최근에 많은 중국 구내 및 해외 인터넷 대기업들이 우한에서 사업을 개시하였으며, 이 도시는 중국 인터넷 분야의 새로운 강자로 떠오르고 있다. 이러한 발전의 와중에 우한 공항 경제개발구역 (WAEDZ)의 프로젝트 팀은 중국의 경제적 지리적 중심으로서 이 도시의 입지와 중국 최초의 “국가 네트워크 보안기지”로서 산업적인 이점을 활용함으로써 “네트워크 보안 산업의 중심지”를 구축하기 위하여 최선을 다하고 있다. 이러한 장점들은 널리 알려진 국내 및 국제 기업들의 투자를 이끌어냈다. Wuhan Zhongwei Yifang Big Data Technology가 구축한 “우한 공항 데이터센터 기지”는 이 회사의 주요 프로젝트 중 하나이다. 이 프로젝트가 완료되면 이 기지의 규모는 20,000 캐비닛에 도달하여 우한 지역에 많은 인터넷 기업들과 산업 기업들을 유치하게 될 것이다.
데이터 센터 기지 프로젝트의 첫 번째 단계는 2018년 5월에 공식적으로 시작되었다. 델타의 POD 솔루션은 UPS, 높은 호환성의 스마트 전력 분배 캐비닛, 고밀도 캐비닛, 프리-엔지니어드 캐비닛-탑 케이블링 모듈, PDU, 공기 차폐 시스템, 데이터센터 인프라스트럭처 관리 시스템(DCIM)을 포함한다. 데이터센터 사용자의 필요에 따라 높은 가용성, 빠른 설정, 친환경 효율성을 위하여 설계된 각각의 마이크로-모듈은 자족적/독립적으로 구성되며, 뛰어난 용량 확장성과 높은 사용성을 제공하며, 간편한 관리가 가능한 독립적이고 완전한 공간을 형성할 수 있다.
▲ 델타는 30 개의 미디어 기업을 초청하여 우한 공항 데이터센터 기지의 첫 번째 단계를 방문하였으며 중국 중부에서 가장 큰 국제 인터넷 데이터센터(IDC)를 견학하였다.
전통적인 데이터센터의 높은 에너지 소비량, 낮은 사용성, 긴 설치 시간의 문제 때문에, “POD”는 새로운 데이터센터 트렌드가 되었다. 델타의 POD 솔루션은 완성된 솔루션으로서, 더욱 빠른 현장 설치를 가능하게 하면서도 더욱 예측 가능하고 신뢰할 수 있는 운영을 보장하는 공장 통합 및 시험과 같은 장점을 제공한다. 델타 데이터센터 기지의 건설 현장에서 델타 엔지니어들은 사전에 구성된 모듈을 하나씩 제자리에 조립하기만 하면 되며, 각각의 모듈과 그것의 내부 구조는 표준화된 설치 프로그램에 따라 설치된다. 이러한 유형의 건설방법은 엔지니어링 작업의 난이도를 낮추고 작업량을 감소시키고 건설 시간을 단축시키며 비용을 감축한다. 프로젝트의 첫 번째 단계에서 델타는 10개의 POD, 2318 개의 캐비닛, 모터 룸을 건설하였다. 이것은 각 서비스 룸의 온도와 습도 모니터링, 정밀 에어 컨디셔닝의 누수 경보 전송, 배터리의 전압, 저항, 온도 모니터링, UPS 전류와 전압의 모니터링과 경고와 같은 작업에 데이터센터 인프라스트럭처 관리 시스템 (DCIM)인 InfraSuite Manager를 활용한다. 이 단계의 완료에는 6 개월이 걸렸으며 그 결과 효율성이 더욱 높아졌음을 고객 측에서 인정하였다.
▲ 델타는 프로젝트의 첫 번째 단계에서 10 POD를 구축하였다.