PRODUCT LIST
Delta Electronics, 러시아 말르이 극장의 기술 시스템을 위한 UPS를 공급

스위칭 파워 서플라이와 UPS 장치를 생산하는 일류 공급업체인 Delta Electronics는 러시아 말르이 극장 (Russian State Academic Maliy Theatre)의 기술 시스템을 위하여 자사의 UPS를 공급하였다. 이 프로젝트는 Delta Electronics의 협력사인 Landata와 협력하여 진행되었으며, UPS 솔루션은 Zvukovye Resheniya (Sound Solutions), Ltd.의 기술자들에 의해 구현되었다.
러시아 말르이 극장은 러시아에서 가장 오래된 극장 주 하나이다. 이 극장의 재건 과정을 앞두고, 전원공급 시스템과 극장 내 페일세이프 음향 증폭 시스템을 비롯하여 텔레비전 장비, 서비스 커뮤니테이션, 무대 방송, 생산 관리 시스템 등을 안정적으로 운영할 수 있도록 Delta의 UPS 솔루션이 선택되었다.
극장 측은 시장을 분석하고 여러 가지 솔루션들을 비교한 끝에, Delta Electronics가 공급하는 시스템을 선택하였다. 이 선택은 필요한 기술적 규격과 UPS 시스템이 최고의 전력 성능을 제공하는지를 기준으로 한 것이었다. 이 솔루션은 하나의 Ultron HPH 시리즈 UPS와 하나의 Amplon RT 시리즈 UPS, 그리고 두 개의 배터리 모듈을 포함한다. HPH 시리즈 유닛은 최고의 AC-AC 에너지 효율 (96%)과 N+X redundancy를 제공한다. 이와 동시에 넓은 입력 전압 범위 덕분에 이 UPS들은 불안정한 전력망의 열악한 환경에서도 작동된다. RT 시리즈 장치의 경우, 이 장치들은 높은 출력 역률 (output power factor: 0.9), 1+1 병렬 이중화 (parallel redundancy), 그리고 매일 24시간 동안 풀-타임 보호를 제공하는 더블-컨버전 토폴로지 (double-conversion topology)와 같은 특징으로 차별화된다.
시스템의 초기 시동은 Delta가 허가한 서비스 센터인 NTC Landata사의 엔지니어가 수행하였다. 이 엔지니어는 모스크바 트레이닝 센터 (Moscow Training Center)의 해당 훈련 코스를 이수하였으며, DeltaElectronics로부터 장비 설치와 시운전을 수행하기 위해 필요한 인증을 받았다.
Landata의 비즈니스 개발 전문가인 일리야 갈라신 (Ilya Galashin)은 “이 프로젝트에서 우리는 Delta Electronics의 UPS 솔루션을 선택하였다. 그 이유는 이 동급 최고의 장비가 최고의 가격 대 성능 비를 가지고 있기 때문이다. Delta의 주요 장점 중 하나는 모든 시스템 구현 단계에서 효과적인 프로젝트 지원을 제공하며, 장비에 필요한 고품질 서비스를 제공한다는 점이다. 언제든 클라이언트들은 서비스 센터를 통해 필요한 지원을 적시에 받을 수 있을 것이다.”
Delta Electronics의 UPS를 사용한 결과 극장 내 중요 장비에 지속적으로 완전한 보호를 제공할 수 있게 되었다.