PRODUCT LIST
델타와 B&A, Delta 120kVA 모듈형 UPS를 통해 위트레흐트주 정부청사에 무정전전원을 제공

UPS(Uninterruptible Power Supply: 무정전전원공급장치)는 모든 중요한 IT 인프라의 필수적인 부분이다. 그러므로 위트레흐트 주 정부청사(Provinciehuis Utrecht)에 설치되는 새로운 장치는 이처럼 민감성이 높은 환경에서 선출직 공무원들과 지방 행정을 위한 중요한 데이터와 프로세스를 온라인으로 보관할 수 있도록 탁월한 신뢰성을 제공해야만 했다. 또한 이 고객을 위하여 설치 프로젝트 내내 업무 수행의 연속성을 보장할 수 있어야만 했다. 이 시설 내의 기존 설비가 가진 제약으로 인해, 매우 작은 공간만 차지하는 새로운 UPS가 요구되었다. 또한 이 고객은 장래의 전력 증가와 보조 전력 요구조건의 측면에서도 유연성을 유지하기를 원하였다.
이 프로젝트에 적합한 제조업체와 솔루션
델타의 파트너인 B&A는 위트레흐트 주 정부청사에 무정전전원공급장치(UPS)를 공급하기 위해 델타에게 연락을 취하였으며, 이 회사는 델타의 광범위한 비상 전력 솔루션으로부터 필요한 것을 얻을 수 있었다. 델타 데이터 센터 인프라스트럭처 솔루션(Delta Data Center Infrastructure Solutions)은 높은 신뢰성과 효율성의 전력 관리 및 보조 전력 인프라를 통해 기업과 공공기관의 경쟁력을 더욱 강화한다. 또한 델타 일렉트로닉스도 차세대 모듈형 UPS 시스템을 통해 전 세계에서 높은 명성을 얻었다.
B&A가 이미 다양한 프로젝트에서 델타와 함께 일했으며, 오랜 기간 동안 델타의 전문성, 품질, 다양한 제품 포트폴리오에 의지하였다는 사실은 UPS 제조사의 선택을 더 쉽게 만들었다. 그러므로 비상 전력 시스템의 전문가들은 델타의 제품과 서비스에 매우 익숙하다. B&A의 세일즈 매니저인 아리 오웨닐(Arie Ouweneel)은 “B&A와 델타의 관계는 이미 십 년 동안 지속되어 왔다”며, “델타 UPS는 효율성이 뛰어나고 가장 민감한 환경에서도 원활하게 작동한다”고 말했다.
가장 중요한 인프라의 중단 없이 설치된 두 개의 새로운 UPS
델타의 120kVA 모듈형 UPS는 위트레흐트 주 정부청사의 기존 장비를 완벽하게 대체할 수 있는 제품이었다. 이 UPS는 높은 효율성을 제공하며, 설치 시에는 최소한의 조정만 필요하였다. 델타의 모듈형 UPS는 데이터센터, 중간 또는 대형 네트워크 장비와 같은 미션 크리티컬 인프라를 위한 전력 보호 장치의 역할을 하며 20kVA 이상의 전력 등급 요건을 충족시키는 3 상 모듈형 UPS이다. 이것의 모듈형 설계는 낮은 총소유비용으로 최고의 효율성과 가용성을 요구하는 데이터센터에 이상적인 솔루션을 제공한다.
델타의 120kVA 모듈형 UPS를 설치할 때, 델타 일렉트로닉스 파트너인 B&A는 매우 적은 수의 조정만 수행해도 되었다. 이 프로젝트의 가장 큰 난관 중 하나는 가동의 연속성을 보장하는 것이었다. 델타 엔지니어의 광범위한 지식과 기술은 이러한 까다로운 배치를 매끄럽게 진행하는 데 도움이 되는 훌륭한 자산이라는 점을 입증하였다. 위트레흐트 주 정부청사의 시설 관리자인 니코 반 리우웬(Nico van Leeuwen)은 “우리는 B&A와 델타의 빠른 대응에 감명을 받았다. 이러한 빠른 대응은 우리의 시스템을 위한 최고의 솔루션을 찾아내는 데 도움이 되었으며 우리의 프로젝트를 큰 성공으로 이끌었다”고 말했다.
위트레흐트 주 정부청사와 B&A의 전망
이제 위트레흐트 주 정부청사에는 두 개의 새로운 델타 UPS가 설치되었기 때문에, 서로 다른 시스템의 관리 책임을 단 하나의 공급자가 맡게 되면서 유지보수가 더 효율적이 되었다. 델타 EMEA 지역의 미션 크리티컬 인프라스트럭처 솔루션즈(MCIS) 비즈니스 유닛의 베네룩스 3국 세일즈 매니저인 맨디 호(Mandy Ho)는 “델타 모듈형 UPS는 고객들이 높은 효율성과 신뢰성을 달성하는 데 도움이 되는 혁신적인 고품질 솔루션”이라며, “이 UPS 유닛의 모듈형 설계 덕분에 장래에 필요하다면 시스템을 손쉽게 확장할 수 있으므로, 총소유비용(TCO)을 더욱 낮출 수 있다. B&A는 광범위한 기술적 전문지식뿐만 아니라 우리의 제품과 솔루션 포트폴리오에 대한 심도 있는 지식을 가지고 있으며, 우리는 이처럼 완벽하게 신뢰할 수 있는 파트너를 찾아낸 것을 매우 기쁘게 생각한다. 우리는 이 성공적인 UPS 프로젝트에 참여하게 되어 매우 자랑스럽다”고 말했다.