PRODUCT LIST
러시아 상트페테르부르크 Zenit Arena 스타디움, Delta UPS 설치

Delta Electronics는 러시아 상트페테르부르크에 소재한 Zenit Arena 스타디움에 GAIA 및 RT 시리즈 UPS를 성공적으로 설치하였다. 동 프로젝트는 Delta의 협력사인 Spectr RS LLC와의 파트너십을 통하여 완수가 되었다. 이번 Zenit Arena 경기장 프로젝트는 동 경기장 내의 모든 전력 공급원과 통신 센터 및 데이터베이스의 원활한 기능을 보장하기 위한 시스템을 갖추기 위한 대규모 프로젝트였다.
이 경기장에는 수십 개의 출입구 및 관리 시스템들이 운영이 되는 관계로 경기장의 정보 및 통신 시설이 안정적이고 중단 없이 운영되는 것이 무엇보다도 중요하다. 갑자기 정전이 발생할 경우 커다란 경제적 손실로 이어질 수 있기 때문이다. 경기장 측에 의한 프로젝트 1차 단계의 목표는 모든 통신 시스템들의 무중단 운영이 보장되도록 하는 것이었다.
이를 위한 공급 기업의 가장 중심적 선정 기준은 신뢰성과 가격 경쟁력 및 제품 공급 능력이었다. 이를 바탕으로 경기장 운영 본부 측은 주요 UPS 공급 기업들로부터 입찰 오퍼를 제시 받았다. 이러한 과정 결과, Delta가 제시한 제품들(3kVA ~ 10kVA 용량의 단상 UPS GAIA 시리즈 및 RT 시리즈)이 제반 기술 사양 및 설정된 기준에 대한 인증과 최적화를 이룬 제품들로 평가되어 최종적으로 선정되었다. 이 솔루션은 그 어떠한 데이터의 손실도 없이 모든 관리 시스템을 탁월한 신뢰도로 보호하게 될 것이다.
프로젝트 수행
이번 선정으로 Delta Electronics는 Zenit Arena 경기장 내 전원 공급과 통신 센터 및 데이터베이스의 안정적 운영을 보장하는 장비를 시공하게 되었다.
협력사 Spectr RS LLC의 CEO 안드레이 사발리에프(Andrey Saveliev)는 "Delta Electronics는 현재 대다수의 크리티컬 부문에서 사용 가능한 신뢰성 높은 장비 공급 기업으로 인정 받고 있다. Delta의 솔루션은 컴팩트형 구조와 높은 파워 팩터, 낮은 입력 전류 고조파 왜곡이 그 강점이다. Delta Electronics는 이러한 강점을 통하여 경기장 측 요구에 신속하게 부응하여 기술적, 경제적으로 뛰어난 솔루션을 제시함으로써 제품을 적시에 공급할 수 있었다. 이러한 협력 관계가 앞으로도 굳건한 파트너십으로 이어지기를 기대한다"고 말했다.
Zenit Arena 스타디움
현재 Zenit Arena 스타디움은 공사 최종 단계 가 진행되고 있다. 완공이 되면 유럽에서는 기술적으로 가장 최첨단의 경기장 중 하나가 될 것이다.