Listado de Productos
Articulo Técnico
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida Para el Segmento de Salud
Delta Power Solutions
Product covered:
Soluciones SAI
El segmento de salud continúa haciendo enormes avances tecnológicos. Usted puede ver estos avances en todas partes de la tecnología portátil seguimiento de la aptitud del paciente para nuevas empresas que buscan mejorar la industria de la salud. Este progreso es también evidente en todos los centros de salud, desde a las clínicas a los hospitales.
Aplicaciones para edificios inteligentes
Cada vez son más los centros médicos se basan en innovaciones tecnológicas para la gestión de sus instalaciones. Los sistemas para gestión de edificios inteligentes (Intelligent Building Management Systems, o IBMS), por defecto, pueden coordinar todo, desde de las operaciones a las comunicaciones, y dar al personal del hospital la capacidad de monitorear, controlar e integrar el clima adecuado para sus pacientes a través de la calefacción, ventilación y aire acondicionado. IBMS también permite la administración del hospital para reforzar la seguridad (protección perimetral, control de acceso y vigilancia por video digital) y diversas aplicaciones de seguridad de vida.
e-Hospital de la Tecnología Intensiva de la Información
En términos de gestión de datos, sistemas de información hospitalaria (HIS), también se han convertido en un gran beneficio para las empresas de salud. Estos sistemas del estado de alta tecnología proporcionan a las organizaciones una suite completa de herramientas para mejorar la gestión de los hospitales, tareas clínicas, y la administración al paciente.
Un bueno HIS también puede ofrecer soporte a las operaciones como Sistema de Gestión de Información de Salud (Health Management Information Systems, o HMIS), administradores pueden controlar mejor y controlar el funcionamiento de los centros de salud a través de diferentes lugares, y ayudar al personal médico para mejorar los servicios con los datos del paciente de fácil acceso.
Desde fuentes de poder para Aparatos Médicos
La tecnología que rodea los dispositivos médicos para asistir y examinar a los pacientes también ha recorrido un largo camino en los últimos tiempos. Los dispositivos médicos, de los ventiladores a resonancias magnéticas, analizadores de gas a las centrifugadoras, sistemas de hematología a dispositivos de diagnóstico, todos han visto avances fuertes para los pacientes y médicos por igual.
La protección de las operaciones críticas en el segmento de salud
Teniendo en cuenta que muchas de estas innovaciones son interconectadas, no es de extrañar que muchos hospitales y centros de salud los han integrado en los sistemas atados que trabajan juntos para funciones críticas de potencia.
Por ejemplo, muchos centros de salud se basan en sistemas de edificios inteligentes, tales como alarmas contra incendios y circuito cerrado de televisión para monitorear sus instalaciones, que también están conectados a los servicios de emergencia tales como los departamentos de bomberos. Para que funcione correctamente, estos sistemas deben permanecer a la temperatura adecuada a través del enfriamiento o de lo contrario corren el riesgo de sobrecalentamiento.
Datacenters son otra área en la asistencia médica, donde se debe prestar atención al mantenimiento, a fin de mantener las operaciones robustas. Los centros de datos utilizados por las organizaciones hospitalarias para almacenar cosas tales como registros de pacientes, registros médicos y aplicaciones de procesamiento de datos son de vital importancia en las operaciones diarias de un centro de salud, que dependen de equipos autosuficientes de energía tales como servidores y routers para funcionar correctamente.
En condiciones extremas, los centros de datos en el sector de la salud requieren un fuerte sistema de energía de emergencia para que sigan funcionando. Añadir al hecho de que estos centros de datos consumen grandes cantidades de energía, y ya sostener muchas transacciones organizacionales, y también la capacidad de garantizar estos son tan fiable y eficientes como sea posible se convierte en primordial.
Tenga en cuenta, también, que los centros de salud requieren de energía confiable para operar numerosos dispositivos críticos de atención médica. Dispositivos de imágenes por resonancia magnética (MRI), tomografía (CT) escáneres computarizados, de rayos X, analizadores de gases, ultrasonidos, y de imagen son todos los candidatos potenciales para una instalación de SAI para garantizar su rendimiento operativo. Además, de alta gama de sistemas avanzados de diagnóstico requieren sistemas SAI de alta capacidad para proporcionar un respaldo adecuado.
Teniendo en cuenta todos estos sistemas interconectados, una interrupción en la entrega de energía en un hospital, aunque sea por unos pocos segundos puede interrumpir miles de operaciones interdependientes. Aparte de ser una experiencia discordante para los pacientes, una interrupción en el suministro de energía en un hospital puede conducir a mal funcionamiento del equipo, la corrupción del sistema, daños en el hardware y la pérdida de datos.
La necesidad de SAIs en cuidados de salud
Los sistemas de protección de energía en las instituciones médicas tienen estándares más altos que los de uso comercial o industrial. Delta ofrece una gran variedad de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) ddiseñados para asegurar que las organizaciones puedan proteger sus sistemas y aplicaciones mediante el mantenimiento de un flujo constante de energía, incluso en circunstancias extremas. Un sistema de alimentación ininterrumpida es un aparato eléctrico que ofrece energía de emergencia, esto cuando el suministro general presenta falla. Estos dispositivos son diferentes de un grupo electrógeno de reserva, de un sistema de energía auxiliar o de emergencia, un SAI hay de proporcionar una protección casi instantánea en la forma de energía almacenada en las baterías.
El SAI es fundamental en el caso de un corte de energía en un hospital o una salud CLINICA- un escenario de pesadilla para los pacientes, los médicos y las familias. En la mayoría de las circunstancias, un poder del hospital perder podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para cualquier número de pacientes que son dependientes de sus sistemas que funcionan a niveles óptimos.
Fallas de alimentación pueden crear problemas de calidad de funcionamiento o de imagen con escáneres de TC, por ejemplo. MRI es uno de los sistemas médicos críticos que requieren energía de alta calidad para operar y proporcionar un rendimiento de formación de imágenes fiable y consistente. Un corte de energía importante en un hospital también podría abrir la organización y sus socios a escrutinio legal. Las reclamaciones de negligencia y homicidio culposo potencialmente podrían derivar en costosas demandas, afectando toda la organización.
De acuerdo con estudio hecho por Public Library Of Science, cortes de energía en los hospitales pueden impactar la salud en muchos niveles diferentes, desde lo que es difícil recibir atención hasta al mantenimiento de los recursos disponibles. La causa más común de los cortes de energía en los hospitales son eventos naturales extremos, como la nieve y la lluvia tormentas, tornados, sequías y huracanes. Los desastres naturales como éstos han ido aumentando de manera constante en los últimos años en todo el mundo, de acuerdo con The New England Journal of Medicine, sin signos de reducción.
Esto crea una perspectiva futura alarmante para hospitales, que se espera que sean altamente operativos en condiciones extremas. Dada la dependencia de los hospitales y clínicas de la electricidad para operar, la necesidad de soluciones de energía robustos nunca ha sido mayor. Y cuando se pierde, ya sea el poder de las tormentas, olas de calor, tornados, o más a la salud de miles de pacientes pueden estar en peligro.
Función de los SAI de Delta como una salvaguardia esencial contra muchas cuestiones energéticas potenciales, incluyendo sobretensiones y picos, caídas de tensión, insuficiencia potencia total, y las diferencias de frecuencia. Al asegurar los sistemas de su centro de atención médica tienen acceso a una fuente de alimentación estable, incluso durante eventos de fallo, se puede reducir en gran medida los costos sin dejar de mantener las operaciones funcionando sin problemas.
Soluciones SAI de Delta – Energía Robusta para los Servicios de Salud
Cada dispositivo médico tiene características eléctricas y dinámicas de la carga y los requisitos específicos de regulación de voltaje que deben ser considerados. El equipo de ingeniería de Delta debe estar involucrado con el proyecto para apuntar el SAI más adecuado, su dimensionamiento y selección para cada tipo diferente de sistema. Para la mayoría de equipos, es mejor que un FAE (Field Application Engineer / Ingeniero de Aplicación) pueda llevar a cabo un estudio de carga de entender adecuadamente los perfiles de carga y especificaciones de potencia. La solución SAI ofrecido debe ser capaz de soportar las corrientes de arranque y cumplir los requisitos de sobrecarga generados por la carga.
El Grupo Delta, como el líder de la industria en soluciones de administración de energía, cuenta con soluciones completas de energía SAI para hospitales, clínicas y centros de salud. Productos de Delta ofrecen alta fiabilidad y eficiencia, así como la gestión centralizado a distancia y suficiente tiempo de ejecución de la batería. Delta también está comprometido con el desarrollo de tecnología avanzada para aumentar la eficiencia energética de nuestros productos en la búsqueda de la sostenibilidad ambiental.
La perspicacia técnica y capacidad de ingeniería de Delta han sido bien reconocidas y apreciadas por los líderes de la industria en el segmento de la salud:
- Delta MCIS sistemas de protección SAI para la Academia Rusa de Ciencias Médicas (RAMS)
Delta MCIS (Mission Critical Infrastructure Solutions), en colaboración con su socio de distribución de Rusia, CJSC Tempest, ganó una licitación abierta por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Federación Rusa para proveer soluciones de protección de energía de alta eficiencia para el Centro Científico de Salud Infantil (NTSZD RAMS). CJSC Tempest trabajando junto a Delta, ha remplazado equipos de energía para salas de terapia, laboratorios y cámaras frigoríficas con sistemas (SAI) Delta Modulon NH-Plus 100kVA y SAI de la línea Ultron DPS 200kVA.
“Las SAI Delta han demostrado una excelente estabilidad, fiabilidad y excelente TCO después de la instalación y el funcionamiento real. Su rendimiento estable cumple con los requisitos para suministros médicos. Delta y CJSC Tempest han demostrado la más alta profesionalidad para este proyecto. Esperamos una asociación a largo plazo con ellos.” L.N. Titov, Director Asistente
para Gestión de Fondo para Construcción del Centro de Salud Infantil. - Delta suministra SAIs NH Plus, de la línea Modulon, para el Segundo Hospital Infantil de la Universidad Lanzhou, en China
El segundo Hospital de la Universidad Lanzhou ofrece servicios médicos, de primeros auxilios, de rehabilitación, cuidado de la salud, la educación médica y la investigación científica en un hospital integral grande. Es también donde el Hospital de Niños de la Provincia de Gansu está ubicado y es un instituto importante para Gansu y la región noroeste en China. El hospital puso en marcha un proyecto para mejorar y garantizar el sistema de suministro eléctrico de su quirófano maestro. La línea Modulon de SAI Delta, NH Plus en virtud de su marca y producto superior, su sobresaliente desempeño ha logrado mejor que muchos competidores y fue especialmente seleccionada para esto segundo Hospital.