Listado de Productos
Articulo Técnico
Además de PUE: el papel de DCIM en un centro de datos
El objetivo del PUE de Green Grid es proporcionar una métrica que pueda usarse repetidamente. Ahorrar energía es una tarea sostenible y si las empresas pueden combinar un valor PUE con el ciclo de medición, análisis, planificación y acción, incluso centros de datos de alta densidad con alto consumo de energía pueden obtener ahorro de energía continua.
PUE no es el único foco para medir la eficiencia del centro de datos
El primer paso para calcular un valor PUE es entender la situación total del consumo de energía de un centro de datos, que incluye:
- Sistema de energía con UPS, distribución de energía e interruptores, batería y pérdida de distribución
- Sistema de aire acondicionado con unidades de enfriamiento, CRAC y CRAH, bombas de agua, torres de refrigeración y otros
- Servidores, equipos de almacenamiento, equipos de red y otros
- Otros equipos diversos, tales como sistemas de carga de iluminación, vigilancia y acceso, y sistemas de lucha contra incendios
Las posiciones de medición de consumo de energía del equipo de TI generalmente se dividen en tres categorías: Salida de UPS, salida de PDU (unidad de distribución de energía) y consumo real de energía del equipo de TI, y se proporciona a los usuarios como base para la medición y se utiliza como benchmark de comparación para la evaluación de la eficiencia del consumo de energía.
Valor PUE = Consumo total de energía en el centro de datos / consumo de energía de los equipos de TI
PUE no es el único foco para medir la eficiencia del centro de datos. Por ejemplo, el valor PUE no tiene en cuenta qué servidores están inactivos durante largos períodos y tienen dificultades para detectar nuevos focos de calor. Un aumento de 1 °C en el centro de datos ofrecerá un riesgo incierto para el centro de datos. Es por eso que la Gestión de Infraestructura de Data Center (DCIM) es necesaria. El sistema DCIM ayuda a las empresas a administrar sus centros de datos de forma abarcadora, especialmente en entornos de alta densidad. DCIM ayuda a un equipo de gestión a responder en tiempo real, planificar con antelación y reducir el tiempo de inactividad.
Gerente InfraSuite: Una solución abarcadora en software
El Delta InfraSuite Manager (DCIM) tiene como objetivo aumentar la capacidad de gestión del centro de datos y garantizar el rendimiento y la disponibilidad de las infraestructuras de los centros de datos. De la gestión fundamental de la infraestructura a la gestión de operaciones de vigilancia, Delta InfraSuite Manager ofrece análisis de datos para la toma de decisiones. La información detallada suministrada incluye racks, UPS, distribución de energía, precisión de aire acondicionado, medio ambiente y seguridad.
El Delta InfraSuite Manager ofrece soluciones DCIM totalmente actualizadas con módulos funcionales para diferentes tamaños de data center. Delta acaba de lanzar nuevos módulos funcionales exclusivos: Activo, Orden de Trabajo e Inspección de Activos. Con los nuevos módulos, su centro de datos se vuelve aún más fortalecido por Delta InfraSuite Manager.
Módulo de Capacidad:
El Módulo de Capacidad permite a los gerentes de centros de datos planificar el futuro de forma más eficaz mediante el uso de datos detallados sobre el espacio en el rack, el peso, la red, la energía y la capacidad de enfriamiento en el centro de datos. Por ejemplo, el módulo de capacidad ayuda a los gerentes de centros de datos a evaluar el consumo de recursos, haciendo más fácil planificar y decidir sobre la asignación futura y los lugares de instalación más adecuados para los dispositivos de TI.
Módulo Orden de Trabajo:
El Módulo de Orden de Trabajo proporciona una plataforma altamente personalizable que permite a los usuarios diseñar modelos de orden de trabajo para diferentes fines de administración. Diferentes variables, como nombres, tipos, prioridad, calendario, funciones de tareas pueden ser definidas por el administrador. Esto ayuda a los usuarios no sólo a simplificar e integrar el proceso de gestión de cambios, pero también extiende el ciclo de vida de las operaciones del centro de datos.
Módulo Inspección de Activos:
El Módulo de Inspección de Activos de InfraSuite Manager se utiliza con una aplicación móvil intuitiva que hace que sea más inteligente y eficiente para el inspector completar su proceso de inspección. Modelos personalizables se pueden diseñar para diferentes tipos de activos. Los usuarios también pueden subir fotos de los activos inspeccionados al InfraSuite Manager. Códigos QR exclusivos de cada recurso pueden ser generados por el sistema, haciendo las tareas más intuitivas.
Junto con los dispositivos móviles y las tendencias BYOD (Bring Your Own Device - Trae su Propio Dispositivo, en su sigla en inglés), el equipo de I&D de Delta también desarrolló una aplicación móvil DCIM. Una vez que los usuarios inician sesión en un navegador en su tablet o smartphone, tienen una visión completa del centro de datos. Cuando las llamadas de emergencia ocurren, las alarmas en tiempo real se distribuyen a través de mensajes de correo electrónico, mensajes de voz o SMS para proporcionar notificaciones avanzadas. La Aplicación de Inspección de Activos de Delta permite que el equipo de mantenimiento utilice dispositivos móviles para el rastreo y el encaminamiento para su aprobación.