Listado de Productos
Articulo Técnico
Modularidad como Requisito para Sistemas de Ingeniería de Infraestructura de ICT
![](/media/images/other/Technical-Prefabricated-Data-Centers-as-a-Global-Trend.jpg)
¿Qué la convierte en una solución diferente de las otras?
Todos los subsistemas del centro de datos se pueden dividir en tres categorías principales: fuente de alimentación, aire acondicionado y carga de TI. Vamos a incluir la parte de telecomunicaciones con la última para simplificar las cosas. El enfoque modular significa fabricar estos subsistemas o sus componentes como productos funcionalmente completos. Puede ser un gabinete de fábrica o incluso un contenedor para instalación externa. El elemento modular se puede definir como cualquier unidad prefabricada suficientemente grande. Sin embargo, generalmente es una solución de contenedor con alguna infraestructura de ingeniería ya instalada en la fábrica o una solución que puede montarse en matrices montadas en un gabinete, que presentan un chasis con un sistema de troncalización de bus montado, un sistema de bandeja de cables y otros sistemas.
Este enfoque simplifica significativamente la instalación y la puesta en marcha de un centro de datos. Todos los módulos se prueban en la fase de producción, lo que elimina problemas de compatibilidad y varios problemas de funcionamiento que pueden retrasar el proceso de puesta en marcha. Preferentemente, casi todos los componentes de ingeniería y montaje en gabinete de las salas de servidores se montan en la misma fábrica, donde una verificación completa que simula la carga también ocurre. Los calentadores especiales se pueden instalar en los gabinetes en lugar de los servidores. Después de la inspección, el sistema se desmonta para el transporte, envasado y entregado al cliente para montaje adicional en el lugar. El proceso de paralelización acelera aún más la puesta en marcha. Mientras el cliente está tratando con la preparación del local y de la sala del servidor, el centro de datos ya está siendo fabricado en la planta.
El motivo por el cual los contenedores no dominaron el mundo
El uso de módulos prefabricados permite una respuesta más rápida a las necesidades en constante cambio. Se puede aumentar la capacidad o, al contrario, desmantelar recursos que ya no son necesarios. Los centros de datos en el contenedor se pueden mover de un lugar a otro si es necesario, pero no son una solución universal a pesar de todas sus ventajas. La razón para ello es bastante trivial - las dimensiones legales máximas para cargas transportadas en carreteras públicas son relativamente pequeñas. Si hace una sala de servidores de un contenedor, será bastante difícil colocar una cola de gabinetes con todas las comunicaciones contenidas en ella. La celda del servidor quedará muy restringida y habrá muy poco espacio para el mantenimiento del equipo.
Sólo es posible aumentar las dimensiones para un límite específico, pues la entrega de contenedores grandes puede tornarse mucho más cara que su fabricación. Estas soluciones se utilizan mejor para los centros de datos pequeños y móviles. Ellas pueden ser rápidamente implantadas en el local y rápidamente desmontadas cuando ya no hay necesidad de ellas. A veces, los contenedores se utilizan para fines como la expansión de centros de datos tradicionales si, por ejemplo, hay una posibilidad de construir otra sala de servidores. La construcción de grandes centros de datos en contenedores permaneció una noción idealista, pero el desarrollo del modularidad en los centros de datos modernos tomó un camino diferente. En la mayoría de los casos, los centros de datos modernos todavía se construyen con estructuras metálicas de hormigón o prefabricadas y utilizan paneles de sándwich. En este caso, sólo los elementos de infraestructura de ingeniería, equipos de gabinete e incluso cargas de TI son modulares. La idea principal es desarrollar una solución estándar una vez que se pueda replicar posteriormente, aumentando su capacidad y rendimiento según sea necesario.
Modularidad en el Suministro de Energía
Existen proyectos modulares listos para la instalación rápida de equipos montados en gabinete y todos los sistemas de troncalización de bus y bandeja de cables necesarios. Las soluciones convergentes e hiperconvergentes se han desarrollado para colocar la carga de TI en los rieles modulares. El modularidad es la más difícil de introducir en sistemas de aire acondicionado o de alimentación ininterrumpida, pero existen posibles opciones. El modularidad está ahora disponible para soluciones UPS y estos productos están ganando popularidad. Sus ventajas son distintas: la potencia del sistema puede ser aumentada en incrementos relativamente pequeños, añadiendo gabinetes adicionales de batería. La instalación y el mantenimiento también se simplifican y, en caso de accidente, sólo una parte del SAI, que puede reemplazarse por el equipo del centro de datos por su cuenta, está dañada.
![]() |
![]() |
▲ SAI Modular |
▲ SAI Modular |
CAPEX y OPEX
El uso de un enfoque modular no reduce los gastos de capital, pero permite que se extiendan por todo el ciclo de vida de un centro de datos, con una media de diez años. Al mismo tiempo, los gastos operativos se reducen y el período de retorno del objeto es mucho menor. Es posible crear un proyecto de centro de datos modular dividido en varias fases, aumentando su capacidad a medida que la demanda crezca. La escalabilidad de soluciones modulares es excelente, y cada fase posterior de modernización generalmente no afecta a las anteriores. Esto significa independencia completa ya en la fase de proyecto, y que hasta la modernización profunda de toda la instalación puede ser completada en fases.
Previsiones
Hoy en día, la industria global de la construcción de centros de datos está presenciando una tendencia a la llamada hiperescala. Las empresas globales de tecnología están construyendo grandes centros de datos que pueden manejar decenas o incluso cientos de megavatios de carga. En su mayoría, estos proyectos son implementados por mecanismos de investigación, proveedores de soluciones en nube y grandes redes sociales, como Microsoft, Amazon, Google o Facebook. En Rusia, hasta donde sabemos, Yandex está tratando de hacer esto. Las soluciones modulares específicas ya se utilizan activamente en la infraestructura de ingeniería de estos centros de datos. Los analistas tienen diferentes visiones sobre las perspectivas de crecimiento del segmento de hiperescala; algunos de ellos prevén un crecimiento de hasta un 40% al año. Dada la tendencia emergente de mover sistemas de información a la nube, incluso esa evaluación no parece excesivamente optimista. Las soluciones modulares también se utilizan cada vez más cuando se trata de proyectos más pequeños. Hoy, esta es una tendencia significativa en la industria de diseño y construcción de centros de datos, que lleva a los principales fabricantes de equipos a expandir regularmente sus líneas de soluciones de fabricación inteligentes.