Listado de Productos
Articulo Técnico
Comprendiendo el rol de DCIM en centros de datos modernos — Llevando el DCIM al próximo nivel

Un DCIM ofrece un conjunto de capacidades que atrae a diferentes grupos de personas, como el gerente de instalación, CIO o el gerente de TI. Sin embargo, los aspectos que más causan impacto en los gerentes de instalación serían, sin lugar a dudas, aquellos que tienen un impacto en el costo, la confiabilidad y la gestión del centro de datos.
Vamos a echar un vistazo a algunas capacidades ofrecidas por las soluciones en DCIM en esta área.
- Ahorro de costes a través de la gestión de energía
Uno de los mayores costos operativos para el funcionamiento de un centro de datos típico es el costo de la energía necesaria para operar los servidores de alto desempeño y el hardware de aire acondicionado que alberga. La integración del DCIM con las fuentes de energía del edificio y la capacidad para monitorear cargas que sean o no de TI, permite que rastrea fácilmente la eficiencia del consumo de energía dentro del centro de datos, colocándolo en una posición única para el uso de energía eficiente en la instalación.
Dejando los ahorros de costo de uso más eficiente de energía de lado, las organizaciones con iniciativas de eficiencia energética corporativa también pueden recurrir al DCIM para administrar mejor y optimizar el uso de energía en toda su infraestructura, y hacer su parte para ayudar el medio ambiente.
- Monitoreo para aumentar la confiabilidad
En el nivel más básico, el DCIM trabaja en segundo plano para recoger entradas de registros abarcados desde cientos o incluso miles de dispositivos individuales y componentes dentro del centro de datos, incluyendo parámetros tales como consumo de energía, temperatura, humedad y flujo de aire.
El archivo de registros resultante facilita el análisis, y también es útil en la creación de un modelo virtual de infraestructura para asignar digitalmente las relaciones entre todos estos componentes. Este modelo también soporta el mantenimiento proactivo, tal como el uso de un mecanismo analítico para escudriñar ineficiencias o eslabones débiles dentro del ambiente, y puede hacer una enorme diferencia al realizar un análisis de causa principal en el caso de cortes o fallas.
- Mejor planificación de capacidad
No es un secreto que la eficiencia de un centro de datos es altamente dependiente de una planificación adecuada de la capacidad, e implica cálculos detallados de carga en condiciones normales y máximas de carga. Normalmente, los gerentes de instalación cuentan con herramientas de planificación de capacidad para determinar los recursos y el consumo de energía que un centro de datos debe soportar, basado en las operaciones actuales estimadas y las operaciones futuras proyectadas, basadas en los precios de la electricidad local, tal y como se ofrece InfraSuite Manager de Delta.
Informaciones como el uso actual de recursos y los patrones de refrigeración que un DCIM puede suministrar serían un impulso para las herramientas autónomas de planificación. Además, ser capaz de predecir de forma precisa cuando un recurso estará agotado también puede garantizar que todas las nuevas configuraciones o planes de expansión estén estrechamente alineados a la demanda real.
Usando DCIM en TI
A pesar de originalmente ideado como una herramienta para los gerentes de instalación, la amplitud de capacidades ofrecidas por una solución DCIM avanzada la hace extremadamente útil también para profesionales de TI.
- DCIM para gestión de activos
La gestión de activos es un punto fuerte del DCIM, debido a su capacidad de enumerar y entregar un resumen de los equipos activos dentro del centro de datos. Esto hace trivial la identificación rápida y la ubicación de un servidor o hardware de red defectuoso dentro del centro de datos. Una incapacidad para localizar equipos resultaría rápidamente en un mayor tiempo medio para la reparación (MTTR por sus siglas en inglés), lo que, dependiendo de la función del equipo defectuoso, puede tener un impacto adverso en la confiabilidad general.
Además, la gestión de activos implica tener información detallada sobre la configuración precisa y el uso de diversos equipos en el centro de datos, tales como huéspedes de una máquina virtual que actualmente están siendo alojados por un servidor físico. Llevar esta capacidad más allá en el DCIM hace posible que los empleados de TI rastreen servidores subutilizados o equipos que estén conectados, pero no estén hospedando servicios activos o de otro modo accesibles.
- Conectividad bajo vigilancia
Dejando los dispositivos físicos a un lado, el DCIM también puede integrarse en la red para ofrecer información sobre la conectividad puerta a puerta dentro del centro de datos. Esto podría incluir la ubicación de los conmutadores de red en la parte superior del bastidor y conmutadores centrales, sus posiciones en la topología de la red, e independencias pertinentes de cableado y reparación.
Esto puede ser crucial para aislar e identificar problemas de conectividad, y desempeña un papel importante en la protección contra el interpero en entornos de localización. A pesar del uso creciente de red definida por software (SDN), esto es discutible y aún más importante, ya que un circuito físico puede funcionar como la red dorsal para múltiples enlaces virtuales.
Llevando el DCIM al próximo nivel
Entonces, ¿cómo alguien evalúa e implanta una solución de DCIM para su centro de datos? A diferencia de los primeros años, donde pocas ofertas de DCIM estaban disponibles, ahora hay muchos proveedores que ofrecen una gama diversa de soluciones. El aspecto negativo es que no es más práctico evaluar todos ellos individualmente, considerando la complejidad y la inmensa cantidad de tiempo necesaria para una evaluación adecuada.
En vez de intentar encontrar la solución "perfecta", las organizaciones deben buscar una solución ideal en DCIM con sus objetivos finales firmes en sus mentes. Esto incluye factores tales como desempeño en sus entornos operativos, soporte total del hardware existente, y nivel de integración con software existente para la gestión de TI.
En este sentido, es necesario implantar un ecosistema que sea apoyado explícitamente por el DCIM desde el principio, como PDU (Unidades de Distribución de Energía), STS (Conmutador para Transferencia Estática) y equipos auxiliares, incluido hardware de acceso y vigilancia. Delta, con su gama de componentes integrados, puede servir como un proveedor único para las necesidades de los gerentes de instalación para el centro de datos.
Entonces, ¿cuál es el futuro del DCIM y qué podemos esperar de él? Mientras que el centro de datos moderno ya está preparado para operación ininterrumpida 24/7 y continuidad del negocio, una solución moderna de DCIM puede habilitar un nivel aún más alto de automatización para predecir y resolver problemas antes de que ocurran.
Como tal, espere que una nueva generación de centros de datos se instalará con dispositivos y sensores omnipresentes de IoT (Internet de las Cosas), unidos a la integración profunda de software a los conjuntos de computación, almacenamiento y red. Algoritmos avanzados de aprendizaje de máquina manipularían continuamente miles de parámetros diferentes, para garantizar que la energía y la refrigeración reflejan el flujo y el reflujo de cargas de trabajo de cálculo.
Conclusión
El DCIM ya no sería un tema de nicho en este mundo, sino un pilar fundamental que separa un centro de datos avanzado de uno meramente moderno. En vez de múltiples soluciones de DCIM que sean incompatibles o con funcionalidades superpuestas, los equipos sensibles a DCIM podrán comunicarse y trabajar juntos.
Es importante observar que una proporción significativa de operadores de centros de datos aún cuentan con procesos manuales cuando se trata de planificación y previsión de capacidad, incluyendo el uso de sensores básicos y hojas de cálculo para ajustar su eficiencia de refrigeración. Para centros de datos y empresas que pertenecen a esta categoría, incluso una evolución hacia una solución básica de DCIM puede significar una enorme diferencia en términos de mejora en la productividad y la capacidad de gestión.
Organizaciones que ya estén usando alguna variación de DCIM se alegrarán en saber que pueden mejorar en el tiempo con nuevas capacidades y niveles más profundos de integración que se agregarán. Aunque el día en que el centro de datos será totalmente automatizado puede parecer un poco distante, no hay duda de que el futuro se está acercando inevitablemente.
Para obtener más información, puede leer sobre algunas de las soluciones en DCIM de Delta aquí.