Datacenter Verde de Delta Wujiang alcanza el nivel del Estándar Oro

El showroom actual del centro de P&D e fábrica da Delta Wujiang R&D fue elegido como local para el nuevo datacenter, donde la sala de datos y de pantallas se combinan en un solo sistema. Después de la investigación sobre los sitios y en base a la experiencia previa en el desarrollo de centros el equipo del proyecto se centró en las áreas de aire acondicionado, energía, racks y la gestión ambiental. Ellos fueron capaces de mejorar y perfeccionar la propuesta del nuevo proyecto de centro de datos beneficia al medio ambiente.
El datacenter maneja la serie de aire acondicionado RowCool de Delta aire acondicionado de precisión basado en racks para complementar la solución de ahorro de energía. En invierno, el nuevo sistema de ventilación se utiliza para inducir aire externo para un enfriamiento natural. El proyecto sella los conductos de aire frío o caliente a fin de evitar la mezcla del aire caliente con el aire frío y aumentar la eficiencia de la refrigeración. Alta eficiencia de energía del sistema, bastidores modulares, y un sistema de gestión promueven nivel verde de la eficiencia energética diaria para todo el datacenter.
▲ El proyecto sella los conductos de aire frío o caliente con el fin de aumentar la eficacia de la refrigeración.
La virtualización de servidores pronto fue desplegado al inicio del proyecto con el fin de satisfacer la enorme demanda de servicios de TI en China y reducir el consumo de energía. Esto también mejora el uso de recursos y simplifica la gestión del sistema con servidores integrados que ofrecen gran flexibilidad. Con el rápido desarrollo de IT, el datacenter de Wujiang tiene un proyecto más centrado en las áreas de seguridad, escalabilidad y continuidad.
Tener el datacenter como punto focal del consumo de energía de una empresa, las industrias siempre han enfatizado que para ser era necesaria verde para reducir el consumo de energía. Durante la construcción de su propio datacenter Delta insistió en alcanzar el nivel estándar de oro definido por Green Grid. El estándar del nivel Oro busca garantizar la eficiencia en cuartos de servicio, con una fiabilidad enfatizado, capacidad de ampliación y el desarrollo sostenible de del datacenter. Delta ha demostrado su fuerte capacidad para proporcionar soluciones verdes para datacenter al completar y hacer abierto su datacenter de Wujiang.