Delta Electronics Desarrolla una Solución Completa Personalizada para el Centro de Dados de la Compañía Miran en San Petersburgo

Delta Electronics, proveedora líder de soluciones en gestión térmica y de energía, ha desarrollado una solución completa en energía para el centro de datos de la compañía Miran, uno de los más grandes centros de datos de la capital del Norte. La solución incluye la UPS de 120 kVA serie HPH Ultron de Delt, un sistema de enfriamiento de precisión, unidades de distribución de energía (PDUs), equipos de seguimiento y racks para servidor.
Miran ofrece una amplia gama de servicios, como la instalación de equipos en los centros de datos de la compañía, servidores virtuales y dedicados, centros de datos modulares, conexión telefónica y acceso a la Internet. Sus clientes incluyen pequeñas y medias empresas, así como grandes players en el mercado ruso y extranjero. La confiabilidad y eficiencia de la compañía se aprueba por la certificación internacional PCI-DSS.
Para cualquier organización, la operación correcta de sus servidores puede determinar, de manera directa, su eficiencia operativa y su éxito económico. Por este motivo, Miran dedica atención especial a las soluciones que aseguran el trabajo ininterrumpido de los equipos de centro de datos de la compañía. Esto es crucial, ya que algunos de sus servicios, por ejemplo, la colocación física de servidores y sistemas de telecomunicación, presuponen un suministro de energía eléctrica y aire acondicionado 24 horas por día, 7 días por semana.
En una determinada etapa, uno de los clientes de Miran, representante de una grande empresa de medios en masa, necesitó instalar dos racks de 20 kVA en su centro de datos, en un plazo muy apretado. Para garantizar la distribución de energía más racional, fue necesario instalar las unidades de distribución de energía dentro de cada rack. Como resultado, el cliente ha elegido 4 unidades de PDUs de Delta Electronics que tenían la capacidad necesaria. Más tarde, la compañía ha tomado la decisión de instalar más 7 PDUs en sus sistemas.
Los PDUs de Delta proveen una conexión confiable de equipos de TI con la red de energía, y aumentan la eficiencia de los centros de datos con el uso de un sistema de seguimiento integrado. Además de esto, el uso de tecnología Zero-U reduce el espacio necesario para uso dentro de los racks.
Más tarde, Miran también ha decidido iniciar una nueva área de negocios para alojamiento de servidores. Originalmente, los servidores fueron instalados en racks de 600 mm de largo. Sin embargo, más tarde, debido a la necesidad de se utilizar servidores de alta densidad con dimensiones no estandarizadas, la compañía ha decidido usar los racks de 800 mm de largo de Delta. Los racks modulares se caracterizan por una cantidad creciente de espacio útil y disipación intensa de calor por medio de perforaciones. La puerta trasera dividida permite un pasillo más estrecho entre las filas de racks y mantenimiento técnico más fácil.
Además de esto, para asegurar la disipación efectiva del calor extra para los servidores, el sistema de enfriamiento de precisión en pasillo, serie RowCool, fue instalado en el centro de datos. El cliente ha elegido el modelo de enfriamiento de aire RowCool con Control de Humedad y capacidad de enfriamiento de 35 kW. La característica diferenciada de esta solución es la combinación de unidades internas y externas, lo que provee alta eficiencia energética con costos operativos bajos. Además de esto, la alta capacidad de enfriamiento crea una oportunidad para la reducción de gastos relacionados a la compra de equipos adicionales para el enfriamiento, y sus dimensiones compactas reducen el espacio necesario para el centro de datos. El proyecto del aire acondicionado también hace posible añadir más sistemas de aire acondicionado al pasillo, en el caso de generación creciente de calor.
A mediados del año, la demanda para los servicios de Miran ha aumentado algunas veces. Por este motivo, la compañía necesitó implementar un sistema industrial de alta capacidad. Para proveer la disipación de calor necesaria, así como el enfriamiento en el centro de datos, la compañía ha elegido UPS trifásica serie HPH de la familia Ultron de Delta, con capacidad de 120 kVA.
Esta UPS de conversión doble en línea asegura alta eficiencia AC-AC, y el factor de energía de salida es igual a uno. La redundancia N+X aumenta la confiabilidad del sistema, y la amplia gama de tensión de entrada permite que el sistema trabaje en redes con calidad de energía altamente inestable y reduzca la posibilidad de utilizar la batería, de esta forma aumentando su vida útil. El proyecto de redundancia de la energía auxiliar y los ventiladores también hacen todo el sistema más confiable.
Vitaliy Nikolayev, Ingeniero Jefe de Miran, ha explicado: "Nuestro principal objetivo era proveer soporte a nuestros clientes 24 horas por día, 7 días por semana, así como asegurar las operaciones efectivas e ininterrumpidas del centro de datos. Por este motivo, siempre somos muy meticulosos cuando elegimos nuestros proveedores de equipos. Nuestra compañía está desarrollando y estudiando, de manera continua, las tecnologías y los modelos más avanzados del mercado. Elegimos por muchas veces los productos ofrecidos por Delta Electronics, y en todas ellas nos alegramos con nuestra elección. Para nosotros, los factores decisivos son la alta calidad y los precios atractivos de los productos de Delta, así como el trabajo rápido, efectivo y agradable del equipo de soporte. Por este motivo, deseamos continuar nuestra cooperación con Delta Electronics en el futuro."
Para la próxima etapa, Miran está planeando la implementación de otra UPS serie HPH de la familia Ultron, con una capacidad de operación de 120 kVA, y expandir su espacio para racks de TI.