Listado de Productos
- Fabricación
- Infraestructura
- Servicios Financieros
- Educación
- Servicios de Informática
- Transporte
- Gobierno / Sector Público
- Minorista
- Sanidad
Las soluciones del centro de datos en contenedor de Delta respaldan la estación de aterrizaje de cables submarinos de Campana en Myanmar con eficiencia y eficiencia de energía superior
![](/media/images/other/success-story-campana.jpg)
El Dr. Myo Ohn, Director Ejecutivo de Campana MYTHIC Group, señaló: "Construir centros de datos en Myanmar es extremadamente desafiante. Debe cumplir con los requisitos de energía y los objetivos de eficiencia. Queríamos un proveedor del que pudiéramos depender tanto en términos de calidad como de eficiencia. Habilidad técnica. Por lo tanto, elegimos Delta". “Las soluciones de infraestructura de centro de datos prefabricadas de Delta no solo permiten una rápida implementación y construcción según lo exigido, sino que también cuentan con una alta confiabilidad e integración para adaptarse a la gama completa de entornos de aplicaciones presentes en el campo de la informática de vanguardia. Además, ayudamos a los clientes a penetrar en más mercados de servicios de conectividad de red", agregó el Dr. Charles Tsai, gerente general de la Unidad de Negocios de Soluciones de Infraestructura de Misión Crítica de Delta.
Un informe de Technavio, una firma de investigación tecnológica, sugiere que gracias al auge de los mercados de centros de datos del sudeste asiático de miles de millones de dólares, es probable que Asia supere a Europa en términos de tamaño de mercado para 2021. El proyecto de cable submarino del Grupo Campana en Myanmar, con Singapur, como el centro de Internet, conectará la red de cable submarino a las estaciones de aterrizaje de cable para satisfacer la creciente demanda de actividades en línea en Myanmar.
Con la flexibilidad, agilidad, despliegue rápido, alta integración y excelente eficiencia energética, la solución de centro de datos en contenedores de Delta supera a los competidores para ganar la confianza de Campana para este proyecto. La solución ofrece un diseño modular que integra completamente la fuente de alimentación de alta eficiencia, el enfriamiento de precisión, el monitoreo integral, la gestión del flujo de aire, el cableado y los sistemas de tuberías en un contenedor de 20' o 40'. Esto no solo reduce los costos de construcción del centro de datos, sino que también reduce el tiempo de construcción de manera efectiva, lo que, a su vez, permite un despliegue rápido y flexible del sistema. En lugar del tiempo de construcción de 2 años requerido por los centros de datos tradicionales, el centro de datos en contenedores de Delta tarda algunas semanas en completarse. Las configuraciones completamente prefabricadas, de prueba previa y completas de las soluciones de centro de datos en contenedores de Delta satisfacen bien las necesidades altamente exigentes de las necesidades de computación de borde móvil.
En términos de consumo de energía, las soluciones de centro de datos en contenedores de Delta cuentan con una alta eficiencia energética, ya que los subsistemas, incluidos UPS, distribución de energía, baterías, refrigeración y racks están altamente integrados. Incluso con una carga ligera del 30%, el UPS de Delta puede alcanzar una alta eficiencia de CA-CA hasta un 95%. El PUE promedio anual por debajo de 1.43 alcanza el nivel de oro del estándar Green Grid. El centro de datos en contenedores también cuenta con InfraSuite Manager, el sistema de administración de infraestructura de centro de datos de Delta (DCIM) para proporcionar información clave que incluye monitoreo del entorno, energía, refrigeración, seguridad, administración de informes, análisis de datos e integración de TI para una planificación y administración efectivas, así como también Las decisiones correctas.
Las soluciones de centro de datos en contenedores de Delta adoptan especificaciones estandarizadas. En comparación con los centros de datos tradicionales de la misma escala, no solo cuesta mucho menos, sino que también es aplicable en casi cualquier área geográfica, especialmente en aquellas con entornos naturales difíciles o con una infraestructura relativamente pobre. La protección personalizada de grado IP hace que su implementación y facilidad de uso sean aún más destacadas. El servicio atento de "entrega integrada, operación llave en mano" se puede aplicar a la expansión del centro de datos, servicios de colocación y centros de recuperación ante desastres, entre otros.
En los últimos años, las soluciones de centros de datos en contenedores se han convertido en la mejor opción para los centros de datos de recuperación de desastres y computación. Delta ha estado ofreciendo servicios de productos de centros de datos similares desde 2007. También tiene la primera instalación de producción de centros de datos en contenedores en China continental con cientos de productos personalizados y estándar vendidos a clientes en Australia, el sudeste de Asia y otras áreas alrededor del mundo. El éxito del centro de datos de la estación de aterrizaje de cable submarino de Campana demuestra una vez más que la capacidad de Delta cumple con los requisitos exigentes al aplicar sus centros de datos en contenedores.
*PUE: Power Usage Effectiveness