Listado de Productos
- Fabricación
- Infraestructura
- Servicios Financieros
- Educación
- Servicios de Informática
- Transporte
- Gobierno / Sector Público
- Minorista
- Sanidad
Delta Electronics Suministra Soluciones UPS para el Centro de Datos de Systemniye Tekhnologii, JLLC, República de Bielorrusia
![](/media/images/other/success-story-data-center.jpg)
Delta Electronics está entre las 7 Mejores Proveedoras de soluciones UPS para centros de datos, de acuerdo con el informe Global Data Center Power Market 2016-2020 (Mercado Global de Energía para Data Center 2016-2020), emitido por la empresa analítica Technavio.
Systemniye Tekhnologii fue fundada en 1998 en Minsk. Hoy, es uno de los principales proveedores de soluciones complejas de TI para empresas del sector financiero, bancario e industrial en la República de Bielorrusia. Sus clientes son la mayoría de los bancos de Bielorrusia y muchas empresas de gran tamaño en el país.
En un determinado punto, Sysemniye Tekhnologii decidió mejorar su centro de datos con una fuente de energía altamente confiable. Su cliente necesitaba un sistema modular, pero tenía recursos financieros limitados. Systemniye Tekhnologii pidió a Tempesto Bel, distribuidora de Delta, que resolviera su problema. La solución ofrecida por Delta es un UPS Ultron serie НPH con una potencia nominal de 20 kVA y un bloqueador de batería compartido. La principal razón de que Delta se destaca en relación a la competencia es que ofrecemos alta eficiencia energética, el mejor soporte de atención, y una excelente relación precio / calidad para la solución total.
Alexander Murashko, el principal experto de ventas de Tempesto Bel (distribuidora de Delta), dijo, "Entre las ventajas de Delta Electronics, enfatizamos la confiabilidad de nuestros equipos, alta calidad de soporte de atención, proporcionado 24/7, y la relación perfecta de precio / calidad de la solución. Como resultado, el cliente recibió una fuente de energía altamente confiable para la carga necesaria que se comprobó con el tiempo y eliminó varios cortes repentinos de energía.
El UPS Serie HPH de Delta Electronics ofrece eficiencia energética inigualable para su clase, que alcanza el 96% en el modo CA-CA y el 99% en modo eco. También tienen un alto factor de energía de entrada (> 0,99), mientras que la amplia variación de tensión de entrada permite al UPS operar en redes de energía inestables. Estos sistemas se han diseñado para centros de datos pequeños y otras aplicaciones de alta responsabilidad, que requieren la máxima confiabilidad y una fuente de energía segura.
En el futuro, Systemniye Tekhnologii, JLLC también está planeando la implementación de soluciones UPS de Delta Electronics en su nuevo centro de datos.