Tribunal Australiano Moderniza Sistema de Energía de Reserva con la UPS Serie NH Plus Modulon de Delta

El cliente poseía una UPS antigua que necesitaba sustituir varios componentes, tales como ventiladores y condensadores, para mantener la operación segura. Debido al tiempo y costo para mantenerse la UPS antigua, se ha propuesto una nueva UPS, y el tribunal he sustituido su sistema redundante por la UPS 80kVA NH Plus Modulon.
La nueva UPS de Delta, con su diseño modular, ha mejorado la eficiencia, redundancia y capacidad de servicio del lugar. La UPS Serie NH Plus ofrece una estructura modular de cambio en caliente. Como una UPS escalable, la línea está diseñada con el crecimiento futuro en mente y puede modernizarse o expandirse fácilmente, según sea necesario para acomodar exigencias crecientes de energía.
La instalación fue concluida con éxito por el Power Protect después del horario de trabajo, para minimizar cualesquier interrupciones para la compañía. La capacidad de logística interna de Power Protect, que incluye sus propios camiones con apertura trasera, autorizados para un cambio perfecto de la unidad antigua por la nueva.
Power Protect ha suministrado y realizado el mantenimiento de equipos UPS en todo el Territorio de la Capital Australiana (ACT), Nueva Gales del Sur y Victoria por siete años. La compañía ha instalado varias unidades NH Plus que han sido sustituidas por otros fabricantes. Esta es una de las varias NH Plus con la marca Delta que Power Protect ha instalado sin cualquier problema.