Delta Electronics suministra UPS a Sistemas Técnicos del Teatro Académico Estatal Maliy en Rusia

Delta Electronics, proveedora líder de fuentes de energía conmutadas y soluciones en UPS, suministró sus UPS a los sistemas técnicos del Teatro Académico Estatal Maliy, en Rusia. El proyecto se desarrolló en cooperación con el socio de Delta Electronics, Landata, y la solución UPS fue implementada por técnicos de Zvukovye Resheniya (Sound Solutions), Ltd.
El Teatro Académico Estatal Maliy es uno de los más antiguos del país. Como el teatro estaba a punto de pasar por la reconstrucción, las soluciones en UPS de Delta fueron elegidas para garantizar la operación segura de los sistemas de fuente de energía y de amplificación de sonido a prueba de fallas en el auditorio, así como los equipos de televisión, servicio de comunicación, transmisión del escenario, y sistemas de gestión de producción.
Después de analizar el mercado y comparar diferentes soluciones, la elección se hizo en favor de los sistemas proporcionados por Delta Electronics. Esta elección se basó en la disponibilidad de las especificaciones técnicas necesarias y un rendimiento energético excelente para los sistemas UPS. La solución incluye in UPS de la serie Ultron HPH y un UPS Amplon RT con dos módulos de batería externa. La unidad Serie HPH ofrecía eficiencia energética CA-CA inmovilizada (96%) y redundancia N+X. Al mismo tiempo, el amplio rango de tensión de entrada permite que los UPS operen en los entornos adversos de las redes de energía inestables. Con respecto a los dispositivos de la Serie RT, los mismos se destacan por un factor alto de potencia de salida (0,9), redundancia paralela 1+1 y topología de doble conversión, lo que proporciona protección completa las 24 horas del día, 7 días por día semana.
La inicialización de los sistemas fue realizada por el ingeniero del centro de mantenimiento autorizado de la empresa, NTC Landata, CJSC. El ingeniero había participado en el entrenamiento correspondiente en el Centro de Entrenamiento en Moscú y había sido certificado por Delta Electronics para realizar la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos.
Ilya Galashin, experto en desarrollo de negocios en Landata, dijo: “Elegimos la solución UPS de Delta Electronics para este proyecto porque sus equipos de punta tienen una relación calidad-calidad excelente. Una de las principales ventajas de Delta es la capacidad de ofrecer un soporte efectivo al proyecto en todas las etapas de implementación y mantenimiento de alta calidad a los equipos. Los clientes siempre pueden esperar la recepción de soporte de los centros de atención, sin retraso.”
El uso del UPS de Delta Electronics proporcionó la continuidad de la protección completa a los equipos críticos en el teatro.