Delta UPS vela por el objetivo de lanzamiento de una importante nave espacial de China

Esta nave espacial tiene como objetivo el primer laboratorio espacial de China. Está vinculada a algunas otras naves espaciales que China ya ha lanzado para en los próximos dos años establecer el primer laboratorio espacial chino. El lanzamiento de esta nave espacial representa un hito importante en el desarrollo de China de los vuelos espaciales tripulados. Para este lanzamiento, la responsabilidad por el seguimiento y el control fue asignado al Centro de Control de Satélites donde se lanzó el satélite.
Las funciones críticas de sala de servidores del centro de control de satélites incluyen datos de la nave de seguimiento y el tratamiento de los parámetros de detección a distancia. Un Sistema de Alimentación Ininterrumpida estable y fiable (UPS) es por lo tanto esencial para garantizar el suministro de energía al seguimiento por satélite orbital y centro de comunicaciones de datos del servidor. Después de una revisión cuidadosa de muchas marcas de proveedores de UPS en el mercado, un equipo de expertos decidió firmemente por la solución de Delta UPS por su alta disponibilidad y una calidad excepcional.
Delta China diseñó una solución personalizada para el centro de control de satélites de China basada en la carga de trabajo esperada del seguimiento y centro de comunicaciones de datos del servidor, las diferencias en los nive les de importancia, y el diseño arquitectónico del edificio. Para el suministro de energía distribuida y áreas clave, la solución personalizada utilizó NT80kVA 1 +1 fuente de alimentación redundante y un total de 16 unidades UPS clasificadas entre 7KVA y 320kVA de Delta. Todos los equipos de UPS también se manejaron utilizando software de gestión central de propriedad de Delta. El software permitió la supervisión centralizada de suministro de energía de una sola fase serie Amplon N + (serie E) y trifásicos serie NT localizados en diferentes plantas. Los sistemas UPS de Delta también tienen la ventaja de la escalabilidad y el control inteligente, reduciendo en gran medida la cantidad de mantenimiento necesario del sistema y los riesgos asociados con la operación del sistema.
Para este proyecto, Delta China adoptó una solución de suministro de UPS de potencia flexible y distribuida basada en las necesidades del usuario. La solución de monitorización inteligente también se integra perfectamente con el hardware de UPS, lo que eleva la fiabilidad, disponibilidad y facilidad de mantenimiento de la fuente de alimentación del centro de control del satelite. UPS Delta hizo una contribución excepcional a la industria aeroespacial de China, ayudando a asegurar un lanzamiento exitoso.
Solicite Una Cotización |