Éxito en el Centro de Datos del Aeropuerto de Wuhan : Episodio 1 - Un IDC de hiperescala con solución POD de Delta

Implantación de un IDC de hiperescala con la solución POD de Delta
Conocida como el "Paso de las Nueve Provincias" a lo largo de su historia, Wuhan está trabajando duro para construir un "Paso a China" en el mundo de Internet. En los últimos años, muchos gigantes de Internet, nacionales y extranjeros, establecieron sus operaciones en Wuhan, y la ciudad se está convirtiendo en una nueva fuerza en el sector de Internet en China. Entre estos desarrollos, el equipo del proyecto de la Zona de Desarrollo Económico del Aeropuerto de Wuhan (WAEDZ, por sus siglas en inglés) está comprometido en construir un "puerto de la industria de seguridad de red" aprovechando la ubicación de la ciudad como centro económico y geográfico de China y su ventaja en la industria como la primera "base nacional de seguridad de red", que atrajo inversiones de muchas empresas nacionales e internacionales de renombre. La "Base del Centro de Datos del Aeropuerto de Wuhan", construida por Wuhan Zhongwei Yifang Big Data Technology Co., Ltd., es uno de los primeros proyectos de la compañía. Después de la conclusión, contará con una escala de 20.000 gabinetes, lo que traerá muchas empresas de Internet e industriales de primera línea a Wuhan.
La primera fase del proyecto para la base del centro de datos fue lanzada oficialmente en mayo de 2018. Las soluciones POD de Delta incluyen UPS, gabinetes de distribución de energía inteligente de alta compatibilidad, gabinetes de alta densidad, módulos de cableado de gabinetes prediseñados, rPDUs, sistemas de contención de aire y sistemas de gestión de infraestructura de centro de datos (DCIM por su sigla en inglés). Diseñado para alta disponibilidad, configuración rápida y eficiencia de energía ecológica para satisfacer las necesidades de los usuarios de centros de datos, cada micromódulo es autónomo y puede formar un espacio independiente y completo con excelente capacidad de expansión, alta usabilidad y fácil gestión.
▲ Delta invitó a 30 compañías de medios para visitar la primera fase de la Base del Centro de Datos del Aeropuerto de Wuhan y testimoniar el mayor IDC internacional en China Central.
Debido al alto consumo de energía, usabilidad deficiente y problemas con el largo tiempo de configuración de centros de datos tradicionales, el "POD" se ha convertido en una nueva tendencia de centro de datos. Las soluciones POD de Delta son muy maduras, con ventajas como integración de fábrica y pruebas para simplificar y acelerar la instalación in situ, mientras garantizan una operación más previsible y confiable. En el lugar de construcción de la base del centro de datos, los ingenieros de Delta sólo tienen que montar los módulos preconfigurados en su lugar, uno por uno, con cada módulo y su estructura interna siguiendo un programa de instalación estandarizado. Este tipo de construcción simplifica la cantidad y la dificultad del trabajo de ingeniería, reduce el tiempo de construcción y reduce el costo. En la primera fase del proyecto, Delta implantó 10 PODs, 2.318 gabinetes y salas de motor. Ella utilizó el Sistema de Gestión de Infraestructura de Centro de Datos (DCIM) InfraSuite Manager para tareas como monitoreo de temperatura y humedad de cada sala de servicio, envío de alertas para fugas de agua del aire acondicionado de precisión, monitoreo de tensión, resistencia y temperatura de la batería, además de monitorear y avisar sobre la corriente y la tensión del UPS. La conclusión de esta fase tardó menos de 6 meses, y los clientes reconocieron la eficiencia más alta resultante.
▲ Delta implantó 10 PODs en la primera fase del proyecto.