Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
UPS Delta da série NT Series mantém a confiabilidade da energia no segmento automotivo da ICAT na Índia
![](/media/images/other/success-story_manufacturing-car.jpg)
O Centro Internacional de Tecnologia Automotiva (ICAT) é um centro de P&D e testes automotivos estrategicamente situado em Gurgaon. É um dos negócios que crescem no norte da Índia, e uma divisão da NATIS (Sociedade de Implantação NATRIP), uma sociedade independente e um corpo diretivo Apex para a implantação dos projetos de infraestrutura de testes automotivos (NATRIP) pelo governo da Índia.
Uma indústria automotiva crescente e competitiva, que exige inovação constante na confiabilidade, durabilidade e qualidade. Sistemas e componentes devem funcionar adequada e seguramente a fim de proporcionar boa vida útil ao veículo. Os engenheiros estão usando técnicas mais avançadas de aplicação dos testes e equipamentos inovadores, de alta performance.
Esta alta taxa de inovação significa que os profissionais devem agir rápido para acompanhar as mudanças do mercado, lançar novos desenhos rapidamente, oferecer testes mais econômicos ao mesmo tempo em que se adaptam aos avanços da tecnologia e atualizações das normas. Exigências complexas das normas de teste exigem mais confiabilidade e eficiência desde a pesquisa e desenvolvimento até a montagem.
Para elevada confiabilidade, eficiência e singularidade eles precisam de uma UPS que forneça energia segura aos processos em regime contínuo 24/7.
Como um corpo diretivo do governo, eles seguem normas e procedimentos especiais antes de fazer investimentos em aquisições. Os maiores fornecedores do mercado apresentaram seus produtos. Entretanto, apenas a Delta atendeu plenamente as expectativas com uma solução ideal para atender os sistemas de teste de alta performance. Os equipamentos exigiam alta eficiência, energia limpa e segura.
Para isto, a Delta forneceu uma solução com as UPS Ultron NT de 120 kVA (6*20kVA em paralelo) para uso nas máquinas e uma UPS de 60kVA para o sistema de reserva. A UPS Delta Ultron NT é trifásica e pode ter sua entrada/saída customizada entre diversas opções atendendo as mais diversas aplicações. É um sistema paralelo redundante N+X que garante alta disponibilidade e confiabilidade para cargas críticas. A série NT proporciona proteção para os negócios e as máquinas mesmo na condição de desbalanceamento de carga de 100%, e ao mesmo tempo reduz custos.
Seu banco de baterias externo para longa autonomia e expansões em paralelo irá sem importante no crescimento dos negócios e consequentemente mostrar a efetividade no investimento inicial, que foi uma das grandes preocupações da ICAT ao discutir este esta solução.
Todo o projeto foi instalado dentro dos custos e do cronograma. A Delta obteve sucesso na entrega da solução de acordo com as necessidades desta necessidade específica.
A ICAT está altamente satisfeita com os produtos e serviços ofertados pela Delta e como consequência disto a Delta tem recebido repetidos pedidos de compra da ICAT.
A solução Delta beneficiou este cliente resolvendo seus problemas e usando um sistema de energia no principal processo de teste automotivo, assim como seu sistema reserva. Eles não só estão usando as soluções Delta como estão indicando estas soluções para outras empresas devido à qualidade inigualável.