Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
Vitória tripla para as UPS de alta frequência e altas capacidades selecionadas pelas maiores fábricas de semicondutores da China
![](/media/images/other/success-story-wafer.jpg)
Numerosas oportunidades de grande potencial no mercado de semicondutores da China
A indústria produtora de semicondutores é um dos 10 mercados globais mais visados. Pesquisas mostram que as medidas regulatórias e incentivos mantidos pelo governo Chinês resultem na expansão da capacidade produtiva, embalagem e teste durante o 13º Plano Plurianual. Desde 2017, ao menos cinco fábricas de componentes de 12 polegadas iniciaram construção na China. O país se tornou a maior base mundial de fabricação de componentes com base de 12 polegadas.
Grandes fábricas de semicondutores exigem um imenso volume de energia confiável para pesquisa e desenvolvimento, TI, equipamentos de automação, motores e outras aplicações industriais. As exigências em relação à rede elétrica são intensas. Por exemplo, em relação aos equipamentos relacionados à automação das linhas de produção, eventos como uma piscada de rede, queda de tensão, transientes ou mesmo a falta de energia não são tolerados. Mesmo uma ´baixa rápida de tensão pode gerar impactos severos e grandes perdas financeiras. De acordo com estimativas confiáveis, qualquer ocorrência de paralisação numa fábrica que venha a suspender a produção pode gerar prejuízos da ordem de USD 2 milhões.
Estes fatores explicam porque as fábricas de semicondutores usam sistemas UPS de grande capacidade. O investimento em uma única fábrica de semicondutores é da ordem de dezenas de bilhões de dólares, onde 80% deste se aplica em equipamentos. O equipamento é grande em porte, altamente técnico e possui imenso valor agregado. Por isso as vendas de UPS para as indústrias de semicondutores são muito competitivas entre os maiores fornecedores, assim sendo as novas fábricas chinesas tornaram-se um verdadeiro campo de batalha.
A Delta entrega soluções ainda mais confiáveis através da inovação nos seus produtos
Apesar da grande demanda de UPS para a indústria de semicondutores, o desempenho não precisa ser sacrificado em favor de um melhor preço. Devido à grandiosidade das perdas potenciais em caso de falha de energia, um alto número de unidades é exigido, assim como uma alta demanda de consumo de energia, se comparada a outra indústria. A indústria de semicondutores já possui uma necessidade clara das especificações da UPS: alta confiabilidade, elevada eficiência, alta flexibilidade, e gerenciamento inteligente.
Dr. Charles Tsai, Gerente-Geral da divisão MCIS da Delta, indica que, dadas as necessidades específicas da indústria de semicondutores, as áreas de pesquisa, desenvolvimento e fabricação da Delta contribuem para sua vantagem absoluta. Acima das qualidades de desempenho de um produto excepcional que também é o melhor entre os padrões da indústria, a Delta mantém uma área de pesquisa e desenvolvimento que é líder mundial e desenvolveu a linha UltrOn DPM, que foi ajustada para atender às exigências da indústria de semicondutores e suas aplicações. A série UltrOn DPM está acima dos padrões, opera em alta frequência, é uma UPS de alta potência para a indústria e possui vantagens significativas em relação aos competidores.
Para este projeto, o maior da história na indústria global de semicondutores, a equipe de pesquisa e desenvolvimento da Delta comprometeu-se antecipadamente com usuários da indústria de semicondutores para compreender profundamente os aspectos específicos, assim como que aspectos deveriam ser melhorados. A série UltrOn DPM é uma linha de produtos inovadora, desenhada para a pesquisa e desenvolvimento de semicondutores. É um produto acima dos padrões, sua função de traçar curvas o torna único, e permite análises mais dedicadas em caso de incidentes e análise de falhas, o que atende totalmente ao que é necessário para a indústria. Ao mesmo tempo esta série de UPS possui redundância dos principais componentes, alertas de mal funcionamento para componentes críticos e o modo ECO, que o permite uma eficiência de até 99%. Este modelo é o mais eficiente do mercado e com isto representa uma imensa economia de energia em longo prazo. Este modo de operação único foi desenvolvido para considerar ao mesmo tempo a eficiência e a confiabilidade. O inversor é mantido em operação e um sistema de conexão com SRCs é usado para proteger a carga crítica sem interrupções. Estas tecnologias inovadoras na indústria ajudaram a Delta a usar suas vantagens absolutas para vencer o maior projeto de investimentos da indústria.
Desenvolvendo a infraestrutura do parque industrial para criar oportunidades de negócio ainda maiores
Além de vencer o maior projeto de UPS a Delta está olhando para o futuro com foco, na onda de construção de novas fábricas de semicondutores. Fábricas com mais de 13.333 hectares geralmente são parques industriais. Estas podem ser chamadas pequenas comunidades, incluem empacotamento e testes, um centro de pesquisa e desenvolvimento, a produção de CI e escritórios ao redor. Oportunidades de negócios também se encontram nas soluções de infraestrutura.
Donald Yo, Diretor da Delta - DGC, mantém elevadas expectativas para o futuro da Delta na indústria. Ele disse "O governo Chinês está incentivamento uma indústria local de semicondutores mais ambiciosa. Com a influência do incidente recente entre China e EUA, não tardará para a China tornar-se a base mundial de produção de semicondutores. Isto significa que só haverão ainda mais oportunidades para a Delta no futuro. As UPS são apenas o ponto de partida, e nas próximas oportunidades estaremos oferecendo todo o pacote, integrando as soluções Delta, como carregadores para o veículo elétrico e a gestão para prédios inteligentes. Estaremos lutando por uma fatia maior do mercado da indústria de semicondutores que vale dezenas de bilhões de dólares".
▲ A Delta pesquisou aspectos específicos da indústria para criar inovações na série de UPS de alta potência UltrOn DMP, que se tornou adaptado para a indústria produtora de semicondutores.