Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
Rosmorport instala sistemas de alimentação ininterrupta da Delta Electronics

Além das numerosas instalações da infraestrutura portuária em terra, FGUP Rosmorport possui unidades de observação sem fio e automatizadas em todos os portos do país. Uma unidade de observador sem fio, que inclui as comunicações e os dados dos sistemas de transmissão, hardware de processamento de dados e estações de radar, faz parte do sistema de gestão de rastreamento de navios. Tendo em conta a importância estratégica da instalação, o sistema de engenheira da estação precisa de uma proteção confiável contra cortes de energia.
O sistema UPS instalado previamente nas torres não cumpriu com os requisitos do cliente. A instalação precisa de um UPS compacto com a opção de hot swap. Tempesto sugeriu implantar o UPS modular de alto rendimento série NH Plus 40 kVA de Delta Electronics, que permite que o equipamento funcione sem se desconectar da rede eléctrica durante 30 minutos. Dois UPS série NH Plus de 40 kVA foram instalados nos contendores da torre de comunicações, completados com equipamentos de comunicação e gabinetes de bateria projetados para a operação conjunta com a unidade de gerador Diesel.
"A unidade de observação sem fio em Primorsk faz uma importante contribuição para garantir uma navegação segura; é por isso que as falhas de funcionamento são intoleráveis", explicou Alexander Molebnov, chefe do Departamento de Operações de Comunicações Rádio Electrónicas e Sistemas de Rádio de Navegação do Norte-Occidental da Agência Divisória de FGUP Rosmorport. "O equipamento de alta precisão instalado nas unidades de observação tem que estar conectado dia e noite, e em caso de avarias, a substituição dos módulos de fonte de alimentação não deve dar lugar a tempos de inatividade para todo o sistema. Tendo em conta tudo o dito anteriormente, os UPS a prova de falhas da Delta Electronics com a opção de hot swap do módulo é a melhor solução para nós".
O UPS da série NH Plus da Delta 40 kVA garante a redundância dos módulos e o sistema como um todo. O design modular facilita o processo de expansão da produção de energia do sistema, enquanto que os bypasses incorporados mecânicos e eléctricos fazem com que a manutenção seja muito mais fácil. O custo total da compra de um sistema da série NH Plus da Delta é relativamente baixo do ponto de vista do capital e os custos operacionais.
"O UPS modular série NH Plus é capaz de proteger às torres de comunicações das unidades de observação sem fio", disse Anastasia Kiseleva, diretora de marketing da Delta Electronics Rússia e CEI. "O UPS tem a máxima compatibilidade com a unidade de gerador Diesel. O pessoal da instalação em Primorsk certamente apreciará esta combinação".
Sobre FGUP Rosmorport
FGUP Rosmorport foi fundada em 2003 com base em um decreto do Governo da Federação Russa "Sobre melhorar o sistema de gestão do estado dos portos marítimos comerciais e especializados". A companhia oferece serviços integrados para garantir uma navegação segura em torno das águas portuárias, oferece vários serviços no porto às embarcações, e realiza a manutenção da infraestrutura portuária da costa. FGUP Rosmorport tem sucursais em 19 unidades federativas da Rússia.