Listado de Productos
- Fabricación
- Infraestructura
- Servicios Financieros
- Educación
- Servicios de Informática
- Transporte
- Gobierno / Sector Público
- Minorista
- Sanidad
Vitória triple para las UPS de alta frecuencia y altas capacidades seleccionadas por las mayores fábricas de semiconductores de China
![](/media/images/other/success-story-wafer.jpg)
Numerosas oportunidades de gran potencial en el mercado de semiconductores de China
La industria productora de semiconductores es uno de los 10 mercados globales más afectados. Las investigaciones muestran que las medidas regulatorias e incentivos mantenidos por el gobierno chino resultan en la expansión de la capacidad productiva, embalaje y prueba durante el 13º Plan Plurianual. Desde el 2017, al menos cinco fábricas de componentes de 12 pulgadas iniciaron la construcción en China. El país se ha convertido en la mayor base mundial de fabricación de componentes basados en 12 pulgadas.
Grandes fábricas de semiconductores requieren un enorme volumen de energía confiable para la investigación y el desarrollo, TI, equipos de automatización, motores y otras aplicaciones industriales. Las exigencias en relación a la red eléctrica son intensas. Por ejemplo, en relación con los equipos relacionados con la automatización de las líneas de producción, eventos como un parpadeo de red, caída de tensión, transitorios o incluso la falta de energía no se toleran. Incluso una bajada rápida de tensión puede generar impactos severos y grandes pérdidas financieras. De acuerdo con estimaciones confiables, cualquier ocurrencia de paralización en una fábrica que venga a suspender la producción puede generar pérdidas del orden de USD 2 millones.
Estos factores explican por qué las fábricas de semiconductores utilizan sistemas UPS de gran capacidad. La inversión en una única fábrica de semiconductores es del orden de decenas de miles de millones de dólares, donde el 80% de este se aplica en equipos. El equipo es grande en porte, altamente técnico y posee un inmenso valor agregado. Por eso las ventas de UPS para las industrias de semiconductores son muy competitivas entre los mayores proveedores, así que las nuevas fábricas chinas se convirtieron en un verdadero campo de batalla.
Delta entrega soluciones aún más confiables a través de la innovación en sus productos
A pesar de la gran demanda de UPS para la industria de semiconductores, el rendimiento no tiene que ser sacrificado a favor de un mejor precio. Debido a la grandiosidad de las pérdidas potenciales en caso de fallo de energía, un alto número de unidades es necesario, así como una alta demanda de consumo de energía, si se compara a otra industria. La industria de semiconductores ya tiene una necesidad clara de las especificaciones de UPS: alta confiabilidad, alta eficiencia, alta flexibilidad, y administración inteligente.
El Dr. Charles Tsai, Gerente General de la división MCIS de Delta, indica que, dada las necesidades específicas de la industria de semiconductores, las áreas de investigación, desarrollo y fabricación de Delta contribuyen a su ventaja absoluta. Por encima de las cualidades de rendimiento de un producto excepcional que también es el mejor entre los estándares de la industria, Delta mantiene un área de investigación y desarrollo que es líder mundial y ha desarrollado la línea UltrOn DPM, que ha sido ajustada para satisfacer las exigencias de la industria de semiconductores y sus aplicaciones. La serie UltrOn DPM está por encima de los estándares, opera en alta frecuencia, es un UPS de alta potencia para la industria y tiene ventajas significativas en relación a los competidores.
Para este proyecto, el mayor de la historia en la industria global de semiconductores, el equipo de investigación y desarrollo de Delta se comprometió de antemano con los usuarios de la industria de semiconductores para comprender profundamente los aspectos específicos, así como qué aspectos deberían mejorarse. La serie UltrOn DPM es una línea de productos innovadora, diseñada para la investigación y desarrollo de semiconductores. Es un producto por encima de los estándares, su función de trazar curvas lo hace único, y permite análisis más dedicados en caso de incidentes y análisis de fallas, lo que atiende totalmente a lo que es necesario para la industria. Al mismo tiempo esta serie de UPS tiene redundancia de los principales componentes, alertas de mal funcionamiento para componentes críticos y el modo ECO, que le permite una eficiencia de hasta 99%. Este modelo es el más eficiente del mercado y con ello representa un inmenso ahorro de energía a largo plazo. Este modo de operación único fue desarrollado para considerar al mismo tiempo la eficiencia y la confiabilidad. El inversor se mantiene en funcionamiento y un sistema de conexión con SRCs se utiliza para proteger la carga crítica sin interrupciones. Estas tecnologías innovadoras en la industria ayudaron a Delta a utilizar sus ventajas absolutas para vencer el mayor proyecto de inversiones de la industria.
Desarrollando la infraestructura del parque industrial para crear oportunidades de negocio aún mayores
Además de ganar el mayor proyecto de UPS a Delta está mirando hacia el futuro con foco, en la ola de construcción de nuevas fábricas de semiconductores. Fábricas con más de 13.333 hectáreas generalmente son parques industriales. Estas pueden ser llamadas pequeñas comunidades, incluyen empaquetado y pruebas, un centro de investigación y desarrollo, la producción de CI y oficinas alrededor. Las oportunidades de negocio también se encuentran en las soluciones de infraestructura.
Donald Yo, Director de Delta - DGC, mantiene altas expectativas para el futuro de Delta en la industria. "El gobierno chino está alentando a una industria local de semiconductores más ambiciosa. Con la influencia del reciente incidente entre China y EEUU, no tardará en que China se convierta en la base mundial de producción de semiconductores, lo que significa que sólo habrá aún más y en las próximas oportunidades estaremos ofreciendo todo el paquete, integrando las soluciones Delta, como cargadores para el vehículo eléctrico y la gestión para edificios inteligentes. Estaremos luchando por una parte mayor del mercado de la industria de semiconductores que vale decenas de miles de millones de dólares".
▲ Delta investigó aspectos específicos de la industria para crear innovaciones en la serie de UPS de alta potencia Ultron DMP, que se ha adaptado a la industria productora de semiconductores.