Listado de Productos
- Fabricación
- Infraestructura
- Servicios Financieros
- Educación
- Servicios de Informática
- Transporte
- Gobierno / Sector Público
- Minorista
- Sanidad
Importante Compañía de Minería Seleccionó Delta para Construir su Infraestructura de Centro de Datos
![](/media/images/other/success-story-mining.jpg)
El alcance de este proyecto incluye dos centros de datos modernizados y dos centros de datos recién construidos, ubicados en Siberia y Rusia Occidental, respectivamente. El costo total del proyecto supera los 6,8 millones de dólares. Con más de 30 unidades de gabinetes 42U, la capacidad total de energía de los dos centros de datos modernizados es de hasta 275 kW, que es el doble de antes. Los dos centros de datos recién construidos, que comprenden cerca de 20 gabinetes, soportan hasta 90 kW de capacidad de energía y aún se pueden expandir con bastidores adicionales, si es necesario.
"El proyecto de las instalaciones se concentró principalmente en la tolerancia a fallas y seguridad. Todas las salas de computadoras están equipadas con UPS, enfriamiento de precisión y sistemas automatizados de monitoreo remoto, control y despacho. Además, los sistemas de control de acceso y de supresión de incendios se instalaron en los centros de datos. El personal de servicio puede obtener información en tiempo real sobre el estado de todos los subsistemas de ingeniería ", observó Dmitry Gulyayev, jefe del Departamento de Infraestructura de Centro de Datos de Delta Electronics Rusia.
▲ Delta ofrece soluciones integradas de centro de datos para las cuatro instalaciones de centro de datos de una importante compañía minera con una capacidad de energía de 365 kW.
El UPS Ultron HPH Protege los Equipos de TI y el Enfriamiento de Precisión
Para garantizar el suministro continuo de energía a las instalaciones, los UPS en línea Ultron HPH de 40/80/100/120kVA se instalan para proteger equipos de TI e instalaciones de enfriamiento de precisión. El Ultron serie HPH combina potencia máxima disponible, eficiencia de energía inigualable y rendimiento superior de energía con una ventaja significativa: Ahorro de TCO (costo total de propiedad). Con el fin de reducir los costos de capital para la construcción de los centros de datos y los costos operativos, los UPS sin gabinetes de baterías se utilizan en los equipos de las instalaciones, de modo que el sistema de control de microclima pasaría a inactivo durante apagones y permanece así hasta que las unidades generadoras de diésel entren en actividad. Los equipos de TI se conectan al UPS con gabinetes de batería, lo que garantiza la continuidad de la operación necesaria para que las unidades generadoras de diésel actúen.
Con el innovador inversor de tres etapas y corrección de factor de potencia trifásica (PFC, por sus siglas en inglés), la serie Ultron HPH tiene una distorsión armónica de baja corriente iTHD <3% y una alta eficiencia que en el modo de conversión de CA-CA alcanza el 96% y el 99% en el modo ecológico. Una amplia gama de tensión de entrada permite que el UPS opere durante períodos de falta de energía y reduzca los intervalos de carga de la batería, aumentando así su vida útil. Además de este proyecto para centro de datos, el Ultron serie HPH ha sido ampliamente adoptado en los sectores de fabricación y telecomunicación.
▲ Los UPS en línea Ultron serie HPH de Delta se instalan para proteger equipos de TI y sistemas de enfriamiento de precisión en los centros de datos.
Sistema de Enfriamiento Soporta Redundancia N+1 para Aire Acondicionado Resiliente
elta ofrece tanto el RoomCool como el RowCool, de capacidad de refrigeración de 35 kW con soluciones de contención de pasillo caliente y frío para estos cuatro centros de datos. La solución de enfriamiento de precisión tiene una redundancia N+1 que garantiza la disponibilidad del sistema en caso de fallo del componente. Todos los componentes tienen al menos un componente de copia de seguridad independiente. El sistema de refrigeración del centro de datos de Delta ofrece un medio rápido y preciso de ajustar el nivel de humedad en el aire y mantener los niveles de humedad dentro de la banda ideal requerida por los equipos del centro de datos.
▲ Indicadores medioambientales, como la temperatura y la humedad, podrían monitorearse y administrarse a través del monitor LCD local del sistema de refrigeración de precisión..
Unidad de Distribución de Energía en Bastidor que Ahorra Espacio es Ideal para Aplicaciones de Densidad de Alta Potencia
Como parte de la solución integrada de infraestructura de centros de datos, más de 90 piezas de unidades de distribución de energía en rack (rPDU, por sus siglas en inglés) se suministran a los cuatro centros de datos. Los rPDU que ahorran espacio no sólo proveen una distribución óptima de energía dentro del bastidor, sino también la capacidad de monitorear los parámetros de la red de distribución de energía. Disyuntores automáticos para líneas de salida e indicadores de corriente y sobrecarga de LED garantizan la seguridad del sistema de distribución de energía. Además, los bastidores de servidores y de telecomunicaciones de Delta se caracterizan por la intensa disipación de calor a través de la perforación, representando el 70% del área total, lo que atiende a los requisitos de alta densidad de la instalación de equipos de los centros de datos.
La próxima etapa de este proyecto será la construcción de otro centro de datos en la sede de la compañía minera en Moscú, lo que facilitará los sistemas corporativos más críticos. Estamos seguros de que garantizamos la continuidad de las operaciones de misión crítica de nuestros clientes y, al mismo tiempo, reduciremos su TCO.