Listado de Productos
- Fabricación
- Infraestructura
- Servicios Financieros
- Educación
- Servicios de Informática
- Transporte
- Gobierno / Sector Público
- Minorista
- Sanidad
SAI Delta de la serie N provee energía confiable para fabrica de electrónicos de precisión en una empresa Fortune 500

Delta tiene una sólida experiencia en la industria manufacturera, especialmente en los procesos de producción electrónicos. Ella creó sistemas avanzados de gestión de la energía y soluciones de calidad. Ventajas de Delta son en su calidad de los productos, apoyo profesional y la capacidad de diseñar soluciones profesionales exclusivos para sus clientes, proporcionando el mejor retorno de la inversión a su cliente. La serie de UPS Delta N 1-3KVA consiste en equipos de baja capacidad y se ha aplicado con éxito en plantas que procesan los componentes electrónicos en la región de Suzhou, China, estas plantas son propiedad de una empresa Top 500.
Para este proyecto, los ingenieros de Delta encontraron la demanda del cliente e identificaron la mejor solución con los SAI de la serie N 1-3KVA. No sólo por su alta fiabilidad como por sus importantes ahorros de energía. Los SAI de la serie Delta N 1-3KVA son monofasicas y utilizan la tecnología de doble conversión con salida sinusoidal, su salida tiene un factor de potencia de 0,9 y un rendimiento global de aproximadamente 93%. Esto no sólo proporciona un mejor rendimiento eléctrico como buena energía y menores costos de operación.
El gerente de esta planta de procesamiento electrónico de precisión está muy satisfecho con la serie N de rendimiento UPS 1-3 kVA, y considera el uso de este modelo en una futura expansión de esta u otras plantas. Delta puede desarrollar soluciones más prácticas y eficientes en el futuro sobre la base de una comprensión de las necesidades de los entornos de aplicación y fabricación de sus clientes, al tiempo que ofrece muchas ventajas.