Delta MCIS actualiza UPS para una compañía farmacéutica líder en Rusia

Akrikhin es uno de los mayores fabricantes de productos farmacéuticos rusos de medicamentos de alta calidad en Rusia. La empresa cuenta con una oficina en Moscú y una fábrica en Kupavna. Los sistemas de respaldo de energía de los dos edificios antes no estaban centralizados. Los servidores se instalaron con varios UPS como energía de respaldo por separado. Para una gestión más fácil y una mayor confiabilidad, la empresa trató de centralizar y actualizar sus sistemas de respaldo de energía.
Para este sistema centralizado, Akrikhin establece las altas exigencias a los UPS, incluyendo la energía trifásica con redundancia N + 1, y que sea capaz de proporcionar energía de reserva para un máximo de 20 minutos con carga máxima. Como el espacio disponible para su sala de servidores era limitado, la distribución de la solución era también una preocupación. Dadas estas condiciones, Tempesto e IBS Platformix sugirieron los UPS modulares NH Plus de Delta como una solución adecuada. "La centralización de los sistemas de alimentación ininterrumpida hace que sea más fácil de controlar y permite a usted responder más rápido a las situaciones críticas", Dice Roman Kadykov, jefe de infraestructura de TI de Akrikhin. "También es por eso que decidimos adoptar la solución de Delta. Su solución podría proporcionar a nuestras salas de servidores energía de alta calidad, previniendo los daños causados por la interrupción de energía. "Además de la instalación del sistema UPS bajo techo, el proyecto de actualización también implicó la sustitución de equipos de conmutación, lo que crea un escudo de bypass, y colocar nuevas líneas de cables.
"Ahora que los dos sistemas de UPS están unificados y actualizados, Akrikhin ha asegurado que el equipo costoso en el servidor no será dañado por los cortes de energía", dice Anastasia Kiseleva, Directora de Marketing de Delta Electronics. Con su diseño de redundancia en paralelo, Modulon serie NH Plus es una solución adecuada con alta disponibilidad y confiabilidad. Los módulos de alimentación intercambiables en caliente también permiten el mantenimiento sin interrumpir el funcionamiento. El diseño modular permite expandir fácilmente la potencia nominal de acuerdo con las necesidades del negocio. Las series NH Plus de Delta ofrecen un costo total relativamente bajo para su inversión en términos de costos tanto de capital como operativos.