Delta Electronics Provee Fuente de Energía Ininterrumpida para el Instituto de Investigación de Infecciones Infantiles en San Petersburgo

Delta Electronics, proveedora líder de sistemas para suministro de energía de conmutación y soluciones para energía ininterrumpida, ha concluido un proyecto de instalación de sistemas UPS en la unidad del Instituto de Investigación Científica en Infecciones Infantiles de la Agencia Federal Médica y Biológica (FSBI) en San Petersburgo, Rusia. El proyecto fue concluido con el apoyo de la compañía Spectr RS, asociada de Delta Electronics.
En la Rusia actual, se dedica mucha atención a la modernización del sistema de cuidados de salud del país. Los programas específicos del gobierno incluyen implementación de soluciones especializadas en TI que ayudan a las instituciones médicas a trabajar de manera más eficiente y mejorar la calidad del cuidado con los pacientes. Una de estas instituciones médicas es FSBI. En funcionamiento desde 1927, es el centro de investigación más antiguo de Rusia para el estudio de investigaciones en infecciones infantiles. Actualmente, el Instituto está involucrado tanto en el suministro de atención médica a niños con enfermedades infecciosas como en la realización de investigaciones que contribuyan de manera valiosa para la ciencia y expanda nuestro conocimiento sobre el cuerpo humano.
Como parte de la más reciente innovación y modernización de las instalaciones médicas y del Departamento de Diagnósticos en Radiología del Instituto, los sistemas UPS de Delta fueron instalados para escáneres de RM y TC, sistemas de alarma contra incendios, iluminación y escape de humo en las instalaciones médicas del Instituto. El proyecto, realizado del febrero de 2013 hasta septiembre de 2016, abarcó un área útil de 29.136,8 metros cuadrados.
Para atender al objetivo de garantizar el suministro ininterrumpido de energía en FSBI, Petrobalt, la contratista general de la renovación, junto con especialistas representando Spectr RS, ha seleccionado los sistemas UPS fabricados por Delta Electronics. La UPS serie HPH de la familia Ultron con capacidades de 60 a 120 kVA y la más alta eficiencia en el sector —hasta 96%). Estos sistemas UPS se basan en la tecnología de procesamiento de la señal digital (DSP), que ayuda a reducir el número de componentes electrónicos y disminuye la frecuencia de fallas, lo que es extremamente importante para el funcionamiento de equipos médicos y de alta precisión. Además de esto, la confiabilidad del sistema se impulsa por el hecho de que él incluye la energía auxiliar redundante y los ventiladores. El circuito de vigilancia controla el circuito de energía auxiliar redundante, disminuyendo la probabilidad de falla en el sistema, que puede ser causada por el mal funcionamiento de cualquier uno de los elementos.
El objetivo de esta solución era aumentar la confiabilidad de funcionamiento de equipos caros para resonancia magnética, tomografía computadorizada y equipos médicos auxiliares en las salas de diagnósticos radiológicos de la institución médica.
Actualmente, los sistemas UPS instalados en el Instituto pueden sustentar energía para el equipo por 15 minutos durante un corte de energía en la corriente eléctrica. Además de esto, especialmente para este proyecto, la contratista ha producido gabinetes de batería, que se adaptan perfectamente al espacio limitado en la instalación.
"Creemos que las soluciones desarrolladas por Delta Electronics son las mejores de la industria, ya que ofrecen una combinación de máxima energía disponible, eficiencia energética incomparable, y excelentes parámetros para instalaciones médicas, que exigen sistemas altamente confiables para protección de energía," dice Darya Borok, especialista de marketing de Spectr RS. "Al fin, todo esto permitirá que los centros médicos trabajen de manera más eficiente y cuiden mejor de sus pequeños pacientes."