GSK Biomed está protegido por un SAI Delta en Rusia

Para actualizar el sistema existente, un viejo y anticuado SAI los ingenieros de GSK se puso en contacto con SC Optima, que hace negocios con el suministro e instalación de sistemas de ahorro de energía. Al elegir un nuevo proveedor de los sistemas a la marca de SAI ha sido un factor decisivo para GSK, que fue considerada como la voluntad de trabajar en un corto período de tiempo, lo que minimiza el tiempo de inactividad riesgo de producción de los equipos conectados a la red durante la instalación.
GSK eligió el SAI Delta Ultron DPS 160-200 kVA. Esta solución proporciona alimentación ininterrumpida preservando al mismo tiempo la energía y la protección adecuada cuando se opera con el generador diésel. El SAI Delta Ultron DPS es un sistema de tres fases con doble conversión que utiliza un rectificador incorporado con la base de los transistores bipolares aislado (IGBT). La redundancia N+X proporciona confianza en el sistema, mientras que una tolerancia de entrada garantiza una la eficiencia del sistema de tres fases, incluso en redes eléctricas inestables.
Para implementar esta solución se llevó poco más de 4 semanas. Después de un mes de preparación, instalación y arranque del SAI utiliza la red eléctrica se produjo en unas pocas horas. Más importante aún, el proyecto se mantuvo dentro del presupuesto previsto y cumpliendo el plan de instalación.
“La solución implementada por Delta se reunió plenamente las necesidades y expectativas de GSK Biomed y ha proporcionado suministro seguro de energía a nuestro equipo crítico. Reconocemos la flexibilidad de instalación y solución de UPS de alta calidad propuesto por Delta.” Se le dijo Ilya Kolomiyets, de la unidad de ingeniería de GSK Biomed.