Выбор Продукта
- Производство
- Инфраструктура
- Финансы
- Образование
- Информационно-вычислительные службы
- Транспорт
- Правительственный и общественный сектор
- Торговля
- Здравоохранение
Экологичные центры обработки данных: компании Bytesnet и Delta объединяются, чтобы доказать, что это возможно

Этой проблемой особенно увлечен Ханс ден Аантреккер (Hans den Aantrekker), операционный директор Bytesnet. С помощью оборудования Delta Bytesnet удалось стать лидером в Нидерландах в области устойчивого развития.
Центры обработки данных: основа информационной эры
Центры обработки данных являются ядром цифровой инфраструктуры. Они не только обеспечивают доступ к данным и безопасность, но также являются движущей силой облачных сервисов, веб-приложений и исследований, требующих обработки большого количества данных. Данные движут современным миром, от новых технологий и достижений в области медицины до социальных перемен.
Ханс ден Аантреккер (Hans den Aantrekker) работает в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) более 20 лет. Он был непосредственным свидетелем стремительного развития отрасли. «Центры обработки данных останутся, — говорит он. — Мы не можем избавиться от них, но можем обеспечить энергоэффективность наших центров и оборудования».
«В Bytesnet мы предоставляем колокейшн услуги. Мы также предлагаем виртуализированную инфраструктуру (IaaS) и облачные сервисы высокопроизводительных вычислений (HPC), которые используются для исследований», — объясняет Ханс.
«Исследователям требуется много данных для анализа и прогнозирования реальных событий. Кроме того, к данным нужен быстрый доступ. Например, на наших предприятиях есть исследователи, работающие с данными, связанными с COVID-19. Они занимаются важными вещами, такими как прогнозирование того, сколько людей может попасть в больницу в данный момент времени, а также занимаются обработкой информации о методах лечения и лекарственными средствами.
«Поскольку центры обработки данных играют такую важную роль в современном обществе, мы обязаны эксплуатировать их экологически сознательным и эффективным образом».
«Потеря мощности является частью этого процесса, и не все оборудование является в равной степени эффективным. ИБП Delta предлагает 98% эффективность, что делает его наиболее экологично стабильным вариантом для нас». Ханс ден Аантреккер (Hans den Aantrekker), менеджер по операциям Bytesnet
Данные требуют надежной системы мониторинга и управления
Данные, которые обрабатываются в Bytesnet, должны постоянно контролироваться защищенным образом. Оборудование должно функционировать круглосуточно. Для этого требуется много энергии. Но это необходимо. Простой может иметь катастрофические последствия для некоторых клиентов, например, для тех, кто работает в сфере медицины. Единственный способ свести к минимуму энергопотребление — установить высокопроизводительное оборудование.
И центр обработки данных в Роттердаме, и объект Bytesnet в Гронингене используют InfraSuite Manager, систему управления инфраструктурой ЦОД (DCIM) компании Delta для мониторинга и управления данными.
«InfraSuite Manager дает нам возможность управлять всем центром обработки данных. Нецелесообразно и неэффективно, чтобы сотрудники постоянно отслеживали каждый поток данных. Но с помощью системы DCIM от Delta мы частично автоматизируем этот процесс», — говорит Ханс.
«Она универсально совместима, удобна для пользователя и невероятно надежна. Система также предупреждает нас, если наши параметры обработки не соблюдаются надлежащим образом, поэтому мы можем немедленно принять меры. Кроме того, она генерирует отчеты. Мы можем точно увидеть, чего мы достигли с точки зрения наших целей в области охлаждения и энергопотребления, а также наших обещаний клиентам».
«Дельта — огромная компания, но все сотрудники знают друг друга. Они знают, кто я и каковы мои производственные нужды. Даже Генеральный директор знает мое имя. Это просто невероятно». Ханс ден Аантреккер (Hans den Aantrekker), менеджер по операциям Bytesnet
Расширяем сотрудничество с Delta Electronics
Находясь под впечатлением от функциональности и энергоэффективности системы управления и мониторинга InfraSuite Manager, Bytesnet с энтузиазмом приняла решение о приобретении, когда компания Delta порекомендовала полностью модульную систему бесперебойного питания DPH-series 500 кВА.
«Оборудование ИБП находится круглосуточно в работе» , — объясняет Ханс. «Система ИБП Delta предлагает высокую производительность и плотность мощности, которые нам нужны, но при этом она в два раза меньше, чем конкурирующая продукция. Компактный дизайн означает, что мы устанавливаем больше модулей в меньшее пространство. Это самый эффективный способ управлять ситуацией».
Система ИБП Delta также легко масштабируется, что очень важно. «Хранение оборудования, которое мы не используем, — пустая трата пространства и энергии», — говорит Ханс. «Благодаря Delta в наших стойках расположены только те модули, которые нужны нам в настоящий момент».
«ИБП также отвечает за преобразование энергии, — продолжает он. «Он принимает переменный ток (AC) и преобразует его в постоянный ток (DC) для зарядки аккумуляторных батарей, а затем снова преобразует его в переменный ток, чтобы подавать обратно в оборудование. Потеря мощности является частью этого процесса, и не все оборудование является в равной степени эффективным. ИБП Delta предлагает 98% эффективность, что делает его наиболее экологично стабильным вариантом для нас».
Особо отмечает Ханс поддержку сотрудников Delta. Они так нам помогли, — рассказывает он. Delta Electronics — огромная корпорация, но все сотрудники знают друг друга. Они знают, кто я и каковы мои производственные нужды. Даже Генеральный директор знает мое имя. Это просто невероятно».
Проектирование центров обработки данных в современных реалиях
Технологии становятся все компактнее, поэтому для Bytesnet будущее расширение не связано с потребностью в большем пространстве. Напротив речь идет о предложении новых услуг повышенного качества.
«Будет появляться больше центров обработки данных, — поясняет Ханс. «Нам нужно выйти за рамки простого услуг по размещению и совместному расположению серверов в центре обработки данных. Искусственный интеллект (ИИ) и Big Data — это вещи, с которыми знакомы не все клиенты, но их использование стремительно растет. ИИ будет определять многие будущие процессы, и зависимость от ИКТ возрастет, делая наше общество более уязвимым для кибератак. Цифровая безопасность чрезвычайно важна. Это области, в которых мы можем помочь нашим клиентам ориентироваться. Любой может предоставить пространство стойки; мы должны убедиться, что наши клиенты также адресно получают рекомендации и услуги».
Поскольку зависимость мира от данных постоянно растет, Bytesnet нацелена на обеспечение устойчивого развития во всех сферах деятельности. «Данные — это основа нового мира», — утверждает Ханс. «Это как золото в современной экономике. Следует управлять ими с с особым вниманием к воздействию на окружающую среду . Мы должны заботиться об этом мире для людей будущего».