Delta Electronics обеспечила дата-центр компании «Миран» в Санкт-Петербурге специализированными решениями
Блоки распределения питания, промышленные ИБП, cистемы кондиционирования и стойки – все для обеспечения эффективности работы одного из крупнейших дата-центров Северной столицы

На сегодняшний день в спектр услуг «Миран» входит размещение оборудования в собственных дата-центрах, предоставление виртуальных и выделенных серверов, продажа модульных ЦОДов, услуги телефонной связи и доступа в Интернет. В числе ее клиентов – малый средний бизнес, а также крупные российские и зарубежные игроки. При этом надежность и эффективность дата-центра компании подтверждена международным сертификатом PCI-DSS.
От корректной работы серверов напрямую зависит эффективность деятельности любой организации, а также ее экономические показатели. Вот почему «Миран» уделяет особое внимание решениям, которые обеспечивают непрерывную работу оборудования, размещенного в дата-центре компании. В частности, услуга по физическому размещению серверов и телекоммуникационного оборудования подразумевает круглосуточное их обеспечение бесперебойным электропитанием и кондиционированием воздуха.
На определенном этапе у заказчика «Миран», представляющего крупное средство массовой информации, была необходимость в сжатые сроки установить в дата-центре компании 2 стойки по 20кВА. Для обеспечения оптимального распределения электропитания внутри стойки требовалось поставить соответствующие блоки распределения питания. В результате было выбраны и установлены 4 PDU от Delta Electronics соответствующей мощности. В дальнейшем компания приняла решение разместить у себя еще 7 блоков распределения питания.
Блоки распределения питания Delta Electronics обеспечивают надежное подключение IT оборудования, а также повышают эффективность дата-центровза счет встроенной системы мониторинга, а применение технологии Zero-U позволяет экономить полезное пространство внутри стоек.
Позже в «Миран» было принято решено открыть новое направление по аренде серверов. Изначально они размещались в стандартных стойках 600 мм. Однако, из-за использования серверов повышенной плотности, обладающих нестандартными параметрами, было принято решение установить шкафы Delta Electronics шириной 800 мм. Подобные модульные стойки характеризуются увеличенным объемом полезного пространства и интенсивным рассеиванием тепла через перфорацию. А двухстворчатые задние двери обеспечивают более узкий коридор между рядами и облегчают техническое обслуживание.
Помимо этого, для обеспечения эффективного снятия теплоизбытков от серверов в дата-центре компании был установлен внутрирядный прецизионный кондиционер воздушного охлаждения серии RowCool, модели HCH6C60 Humidity Control, холодопроизводительностью 35кВт от Delta Electronics. Особенностью такого решения является комбинация внутреннего и наружного блоков, которая обеспечивает высокую степень энергетической эффективности при низких эксплуатационных расходах. Кроме того, высокая холодопроизводительность обеспечивает экономию средств на закупку охлаждающего оборудования, а компактные размеры позволяют сократить занимаемую площадь в ЦОД. При этом, конструкция кондиционера позволяет добавлять в ряд со стойками новые кондиционеры при увеличении тепловой нагрузки.
К середине года потребность в услугах, предоставляемых «Миран», выросла в разы, в связи с этим у компании возникла необходимость внедрить у себя высокопроизводительную промышленную систему. Для обеспечения дата-центра был выбран трёхфазный ИБП Delta Electronics семейства Ultron серии HPH, мощностью 120 кВА.
Такой ИБП двойного преобразования обеспечивает высокий КПД преобразования входного и выходного напряжения, а также единичный коэффициент мощности на входе. Резервирование по принципу N+X повышает надежность системы, а широкий диапазон входного напряжения позволяет системе работать в сетях с крайне нестабильными параметрами и сокращает количество случаев заряда аккумуляторных батарей, тем самым увеличивая их срок службы. При этом резервирование вспомогательного питания и вентиляторов повышает надёжность системы.
«Главной задачей для нас является круглосуточная поддержка наших клиентов, а также обеспечение эффективной бесперебойной работы дата-центра. Именно поэтому мы всегда очень тщательно подходим к выбору поставщиков оборудования. Наша компания постоянно развивается, изучает все новейшие технологии и модели, представленные на рынке — объясняет Виталий Николаев, главный инженер «Миран». — Несколько раз мы выбирали продукты Delta Electronics и каждый раз оставались весьма довольны своим решением. Определяющими факторами для нас стали высокий уровень качества продукции, привлекательная цена, а также оперативная и качественная работа службы поддержки. Вот почему в будущем мы хотим продолжить сотрудничество с Delta Electronics».
В дальнейшем в «Миран» планируется внедрение ещё одного ИБП семейства Ultron серии HPH мощностью 120 кВА, а также расширение парка стоек.