Решения Delta для контейнерных ЦОД помогли компании Campana построить энергоэффективную береговую станцию глубоководной линии связи в Мьянме

Генеральный директор Campana MYTHIC Group Май Он отмечает: «Строительство ЦОД в Мьянме — задача чрезвычайной сложности. При ограниченном бюджете нужно было удовлетворить строгим требованиям к характеристикам электропитания. Мы искали такое решение, которое устроило бы нас как по качеству, так и по техническим возможностям. Поэтому мы выбрали Delta». «Инфраструктурные решения Delta для контейнерных ЦОД не только помогают быстро построить объект и смонтировать оборудование, но и обеспечивают высокую надежность и глубокую интеграцию. Это именно то, что нужно для широкого спектра приложений в области периферийных вычислений. По сути, мы помогаем заказчику расширить ассортимент интернет-сервисов и тем самым увеличить свою долю на рынке», — добавляет Чарльз Цай, руководитель подразделения Mission Critical Infrastructure Solutions компании Delta.
В отчете аналитической компании Technavio высказывается предположение, что стремительное развитие многомиллиардного рынка ЦОД в Юго-Восточной Азии приведет к тому, что к 2021 году Азиатский регион опередит Европу по объему рынка. Реализация проекта Campana Group позволит подключить потребителей онлайн-сервисов в Мьянме к центральному интернет-хабу в Сингапуре через глубоководную линию связи и сеть береговых станций.
Благодаря гибкости конфигурации, быстроте развертывания, высокой степени интеграции и превосходным показателям энергоэффективности решение Delta для контейнерных ЦОД опередило конкурентов в тендере, организованном компанией Campana. Решение представляет собой модульную конструкцию, включающую ряд интегрированных между собой высокоэффективных систем: электропитания, прецизионного охлаждения, мониторинга компонентов инфраструктуры, управления потоками воздуха, а также трассировку кабелей и труб. Все системы размещаются в одном двадцати- или сорокадюймовом контейнере, что не только снижает затраты, но и ускоряет строительство и монтаж. В свою очередь это позволяет ввести объект в эксплуатацию в кратчайшие сроки, несмотря на сложные условия стройплощадки. В то время как строительство традиционного центра обработки данных обычно занимает два года, контейнерный ЦОД Delta возводится за несколько недель. Прошедшие предварительные испытания контейнерные ЦОД Delta полностью удовлетворяют самым строгим требованиям, которые предъявляются к решениям для периферийных вычислений эпохи интернета вещей.
Решения Delta для контейнерных ЦОД обладают высокой энергоэффективностью благодаря тому, что все подсистемы, включая ИБП, устройства распределения питания, аккумуляторные батареи, кондиционеры и стойки, глубоко интегрированы между собой. Даже при легкой 30-процентной нагрузке ИБП Delta демонстрируют высочайший КПД преобразования AC-AC (до 95%). Среднегодовое значение PUE может быть ниже 1,43, что соответствует «золотому» уровню по стандарту Green Grid. Контейнерный ЦОД снабжен DCIM-системой InfraSuite Manager, которая отвечает за управление всей инфраструктурой. Эта система обеспечивает мониторинг параметров рабочей среды, ИТ-оборудования и электропитания, управляет работой кондиционеров и систем безопасности, генерирует отчеты для ИТ-персонала, помогает анализировать собранные данные и использовать их для эффективного принятия решений при планировании и управлении.
Все компоненты решения Delta стандартизированы. По сравнению с традиционными ЦОД аналогичной мощности, контейнерные центры обработки данных не только дешевле, но и дают возможность размещать высокотехнологичные объекты даже в отдаленных районах при отсутствии надлежащей инфраструктуры. Все оборудование имеет высокий класс защиты от внешних воздействий, включая пылевлагозащиту и защиту от несанкционированного проникновения на объект. Подобные наукоемкие услуги по принципу «строительство под ключ» Delta готова предложить широкому кругу проектов, связанных с модернизацией центров обработки данных, обеспечением электроэнергией сервисов колокации и быстрым возведением центров аварийного жизнеобеспечения в случае природных катастроф.
В последние годы контейнерные решения для ЦОД все шире применяют при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Delta оказывает такие услуги с 2007 года. На производственной базе компании в Китае компания организовала первый завод, серийно выпускающий разнообразное оборудование для контейнерных ЦОД, которое поставляется заказчикам в Австралии, Юго-Восточной Азии и других регионах мира. Пример успешного сотрудничество с компанией Campana еще раз доказывает, что Delta способна осуществлять проекты контейнерных ЦОД даже в самых отдаленных уголках земного шара.
*PUE: Power Usage Effectiveness (коэффициент энергоэффективности)