Выбор Продукта
- Производство
- Инфраструктура
- Финансы
- Образование
- Информационно-вычислительные службы
- Транспорт
- Правительственный и общественный сектор
- Торговля
- Здравоохранение
Delta Electronics обеспечила бесперебойным питанием ЦОД Уральского федерального университета им. Б. Ельцина (УрФУ)
![](/media/images/other/success-story-russia-Ural-Federal-university.jpg)
Уральский федеральный университет — крупнейший вуз Урала и один из крупнейших в Российской Федерации. На определенном этапе у учебного заведения возникла необходимость в построении ЦОДа для обеспечения непрерывного функционирования критически важных процессов. При этом Delta Electronics была выбрана в качестве поставщика решения для обеспечения центра обработки данных бесперебойным питанием
Решение компании было внедрено на стадии проекта и успешно зарекомендовало себя в сравнении с продуктами других производителей ИБП. Оно полностью соответствовало необходимым техническим требованиям заказчика и включало в себя 2 трехфазных источника бесперебойного питания семейства Modulon серии NH Plus мощностью 120кВA, а также 17 модульных стоек высотой 42U и 32 панели распределения питания типа Zero U. При этом среди основных технических характеристик ИБП семейства Modulon можно отметить минимальное время на восстановление, возможность расширения в соответствии с ростом потребностей заказчика, встроенная система контроля и мониторинга, а также резервирование по схеме N+X.
«Эффективность работы той или иной компании зависит от состояния ее технического оснащения, и вузы в данном случае не являются исключением. Кроме того, в определенный момент в ходе эксплуатации сервера, стоимость хранящихся на нем данных может даже превысить стоимость самого сервера, поэтому возникает необходимость обеспечить его защиту соответствующим ИБП, – говорит Галия Ситдикова, руководитель проектов компании «Спектр РС». – Что касается самого предложения, то оптимальная стоимость покупки продуктов Delta Electronics с точки зрения сокращения капитальных и эксплуатационных расходов, а также их надежность и универсальность делают это решение лучшим выбором для обеспечения заказчика наиболее надежным источником бесперебойного питания».