Выбор Продукта
- Производство
- Инфраструктура
- Финансы
- Образование
- Информационно-вычислительные службы
- Транспорт
- Правительственный и общественный сектор
- Торговля
- Здравоохранение
Delta Electronics решила проблему дымоудаления в школе Санкт-Петербурга
ГБОУ школа № 315 Пушкинского района г. Санкт-Петербург — одно из старейших учебных заведений Павловска, расположенное в зеленой пригородной зоне. Школа предоставляет широкий спектр услуг для получения образования и развития творческих способностей учащихся. Руководство учреждения стремится к максимальному учету потребностей и склонностей учеников школы и интересов их родителей. В школе уделяется особое внимание развитию информационной и инженерной инфраструктуры, поддерживающей комфортные условия для обучения.
В рамках подготовки к учебному году в школе проводилась модернизация здания, в том числе реконструкция системы дымоудаления, предназначенной для предотвращения распространения опасного дыма на пути эвакуации людей. Функционирование данной системы находится в прямой зависимости от исправности и надежности электросети и системы пожарной безопасности. Для обеспечения устойчивой работы взаимосвязанного инженерного оборудования руководство школы привлекло компанию «Спектр РС», разработавшую наиболее оптимальную по срокам программу мер по оснащению школы необходимыми системами защиты электропитания.
В сжатые сроки компания «Спектр РС» установила в школе высокоэффективный источник бесперебойного питания Delta Electronics семейства Modulon NH Plus-серии мощностью 40 кВА, а также батареи, предусматривающие 1 час автономной работы. Внедренный источник является ИБП нового поколения с высоким КПД, возможностью «горячей» замены силовых модулей без перерыва питания нагрузки. Источники Modulon NH Plus работают по схеме параллельного резервирования N+X, за счет чего достигается надежность и универсальность решения. Модульная конструкция ИБП NH Plus позволяет увеличивать мощность системы в зависимости от потребностей заказчика.
«Для образовательного учреждения нет задачи важнее, чем поддержание безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса. Одним из приоритетных направлений по созданию таких условий является пожарная безопасность здания и прилегающей территории. Проведенная работа по внедрению систем бесперебойного питания для электросети школы обеспечила надежный уровень комплексной защиты образовательного учреждения, соответствующий всем установленным стандартам», — отмечает директор ГБОУ школы № 315 Иванова Маргарита Михайловна.
«При проектировании систем безопасности школы, например, охранно-пожарной сигнализации или системы дымоудаления, необходимо тщательно подходить к вопросу обеспечения их гарантированного электропитания. Независимо от функций и возможностей эффективность работы установленных систем во многом зависит от электроснабжения. Электронное оборудование систем безопасности очень чувствительно к различным колебаниям и сбоям. Особенно это актуально в непредвиденных чрезвычайных ситуациях, таких как пожар или наводнение, воздействие которых может привести к негативным последствиям», — говорит Андрей Савельев, генеральный директор «Спектр РС».