Выбор Продукта
- Производство
- Инфраструктура
- Финансы
- Образование
- Информационно-вычислительные службы
- Транспорт
- Правительственный и общественный сектор
- Торговля
- Здравоохранение
Delta предоставила систему управления ЦОД для Государственного университете Чжунчжэн
Модернизация ЦОД стала одним из крупнейших проектов такого рода на Тайване
![](/media/images/other/success-story-Chung-Cheng-University-Data-Center-Retrofit-one-of-the-largest-data-center-projects-1.jpg)
Экономия энергии и сокращение выбросов углекислого газа, эквивалентное объему связываемого углерода в парке Даань
В Тайбэе остро стоит проблема загрязнения воздуха ультрадисперсными частицами класса PM2.5. Частично она решается парком Даань. Который расположен в центре города и связывает 370 тонн углерода в месяц. Как подсчитали специалисты тайваньского Министерства экономики, после реконструкции ЦОД в Государственном университете Чжунчжэн выбросы углекислого газа снизятся примерно на 258 тонн в год, а это — около 70 % объема углерода, связываемого парком Даань. Реализация проекта показала, что университет твердо следует стратегии социальной ответственности, и он должен побудить к аналогичным шагам другие университеты и школы. Представители многих из них уже запланировали осмотр модернизированного объекта.
Директор компьютерного центра Государственного университета Чжунчжэн Ли Синьлинь (Hsin-lin Li) сообщила, что первоначально в центре, построенном 28 лет назад, планировалось обновить кондиционеры и серверы, а также заменить коаксиальные кабели на оптоволоконные. Однако, оценив перспективы, университет решился на полную модернизацию. Решение было непростым: ЦОД не только обслуживает приемную комиссию колледжа, 13 тыс. преподавателей и студентов Государственного университета Чжунчжэн, но и является сетевым центром для более чем 500 школ уездов Юньлинь и Цзяи.
«Модернизация ЦОД должна была протекать без каких-либо нарушений,» — подчеркивает Ли Синьлинь. Директор сравнивает процесс с ремонтом одежды прямо на человеке, который ее носит. Реконструкция ограничивалась не только имеющимся пространством, но и рабочим процессом в ЦОД, который нельзя было прерывать. Проект требовал тщательного предварительного планирования, и эта задача оказалась намного сложнее, чем строительстве нового ЦОД.
Delta Electronics: система управления инфраструктурой ЦОД для проекта модернизации
Программа обновления инфраструктуры Государственного университета Чжунчжэн получила полную поддержку со стороны ректора Фон Чжанхуа (Zhang-hua Fong). Для приема пожертвований был учрежден целевой фонд. Открытый тендер выиграла компания Stark Technology Inc., продвигающая на рынке систему управления инфраструктурой ЦОД Delta Electronics, в состав которой входят кондиционеры RowCool, ИБП, кабинеты распределения питания, серверные стойки, системы мониторинга и управления.
Ранее ЦОД был разделен на два помещения площадью около 264 м². Линь Кэвэй (Ke-wei Lin), начальник отдела управления ресурсами университета, отметил, что при прежнем оборудовании кондиционерам приходилось работать без перерывов круглый год, но показатель энергетической эффективности (PUE) все равно не опускался ниже 2,1. После модернизации, проведенной в течение 3-месячных студенческих каникул, площадь ЦОД сократилась до 205 м² без нарушения каких-либо экологических норм. Холодный коридор занимает теперь всего 50 м², то есть на 81 % меньше, а показатель PUE не превышает 1,5.
Несмотря на сокращение площадей, работу ЦОДа удалось оптимизировать. По словам Линь Кэвэй, прежнее оборудование было громоздким и недостаточно эффективным. Сейчас новые серверы и технология виртуализации позволяют задействовать одну и ту же стойку для нескольких приложений, что позитивно сказывается на производительности. Система управления инфраструктурой Delta, развернутая в ЦОД Государственного университета Чжунчжэн, бесперебойно снабжает информацией администрацию образовательного учреждения, снижает риск отказов и перебоев электропитания. При планировании было решено внедрить систему управления и мониторинга, а также программные средства для отображения предупреждений и формирования отчетов. Группа управления ЦОД теперь имеет под рукой информацию о состоянии объекта, отслеживает неисправности в реальном времени и о и нуждается в меньшем числе специалистов для их устранения.
Когда вычислительные мощности ЦОД используются для работы с большими массивами данных, интеллектуального анализа и облачных расчетов, на первый план выходят требования к надежности и производительности. В частности, важно провести правильное планирование системы электропитания, принимая во внимание рабочие характеристики ИБП и возможность последующего наращивания мощности. Модульная архитектура ЦОД позволяет добавлять новое оборудование при возникновении потребности, не требуя крупных инвестиций на начальной стадии. Чтобы повысить надежность и энергоэффективность, университет заменил старые параллельно включенные ИБП на бестрансформаторные ИБП со сдвоенным входом 150 кВт / 220 В. Риск отказа такого решения сведен к минимуму, а общий КПД системы питания превысил 90 % и может быть повышен в дальнейшем.
Формирование горячих и холодных коридоров решило проблему отвода тепла
Еще один элемент, о котором стоит упомянуть — формирование горячих и холодных коридоров. Около 45% электроэнергии, потребляемой традиционными ЦОД, приходится на кондиционирование воздуха, и чем ниже эффективность, тем больше тратится энергии. Кондиционерам на фреоне R-22, используемым в Государственном университете Чжунчжэн, уже более 10 лет. Для того чтобы компенсировать нестабильность, вызванную перегревом серверов, кондиционеры в ЦОД ранее настраивались на меньшую температуру, чем по университету в целом. Низкая эффективность кондиционирования была причиной повышенного энергопотребления и больших расходов на электроэнергию.
Ключевым решением для нейтрализации участков с высокой температурой стала организация системы горячих и холодных коридоров. Размещение стоек в нужном порядке позволило отделить холодный воздух, поступающий от кондиционеров, от горячего воздуха, который отводится от серверов. Таким образом холодный и горячий воздух не смешиваются, поэтому эффективность охлаждения возросла.
Линь Кэвэй имеет диплом инженера-электротехника; в его послужном списке — руководство отделом управления информацией и электронной операционной службой финансово-налогового бюро в администрации тайваньского уезда Цзяи. По его указаниям система кондиционирования была настроена так, чтобы обеспечить оптимальную работу. Теперь даже при авариях с электропитанием серверы защищены от перегрева. Ранее кабели были проложены под фальшполом и переплетены, поэтому при возникновении проблем нужный кабель приходилось искать часами. При модернизации кабели были вынесены вверх и маркированы цветом.
Модернизация ЦОД: экологичность и энергоэффективность
Вся эта история началась с изменения философии университета. Ли Синьлинь говорит, что многие организации не решаются сразу заменить все устаревшее оборудование, так как предпочитают устанавливать новые серверы по одному. Это, однако, часто приводит к нежелательным последствиям. В университете благодаря полной замене ИБП и системы охлаждения, а также приданию ЦОД статуса «зеленого» не пришлось вести строительство. На всем протяжении процесса — от планирования до повседневной эксплуатации — в модернизированном ЦОД обеспечиваются повышенная производительность и энергосбережение.
Smarter. Greener. Together.
Питер Линь (Peter Lin), менеджер по продажам в подразделении Mission Critical Infrastructure Solutions (MCIS) Delta Electronics, говорит, что Delta ориентируется не только на коммерческих клиентов, но и поддерживает образовательные учреждения, подбирая для них выгодные решения. Помимо предоставления комплексных решений для инфраструктуры ЦОД, компания помогает клиентам в выборе помещений, их внутренней планировке, размещении устройств кондиционирования и распределении электропитания. Выездная группа инженеров обеспечивает послепродажное техническое обслуживание и поддержку.
▲ В ЦОД Государственного университета Чжунчжэн для удобства применена цветовая маркировка кабелей.