PRODUCT LIST
델타 NT 시리즈 UPS가 인도 ICAT 자동차 산업의 전력 안정성을 보호하다

자동차기술국제센터(ICAT)는 인도 구르가온에 위치한 자동차 테스트 및 연구개발 기관이다. 이는 북인도의 활발한 경영 허브 중 하나이며, 독립적으로 등록된 단체인NATIS(NATRIP 실행 단체)의 한 부서이며, 인도 정부의 국립 자동차 실험 및 연구개발 시설 프로젝트인 NATRIP의 최고 기관이기도 하다.
증가하는 자동차 산업의 경쟁은 안정성, 내구성, 그리고 품질에서 끊임없는 진화를 요구한다. 시스템과 부품들은 자동차의 사용 주기 내내 안정적이고 제대로 작동해야 한다. 공학자들은 더 발전된 실험을 실행하고 있으며, 혁신적이고 새로운 고성능 설비를 사용하고 있다.
높은 비율의 혁신은 실험 전문가들이 시장에 발맞추어 더 빠르게 행동하고, 새로운 디자인을 더 빠르게 출시하고, 더 가성비가 좋은 실험을 제공하며, 기술의 진보와 규제의 변화에 적응해야 한다는 것을 의미한다. 실험 기술에 대한 복잡한 요구 사항은 연구개발부터 조립까지 최상의 안정성과 효율성을 요구한다.
높은 안정성, 효율성, 그리고 독창성을 위해 전력에 대한 흡수와 자동차 부품 제조 설비의 실험 과정이 언제나 중단 없이 진행되도록 무정전 전력 공급이 필요하다.
정부 기관으로서 제품을 구매하기 전 특정한 표준과 과정을 따른다. 전력 업체의 주요 기업들이 자사의 상품을 선전하였다. 그러나 오직 델타 일렉트로닉스만이 그들의 새로운 고성능 자동차 실험 설비에 적합한 솔루션을 제공하며 요구 사항을 충족시켰다. 설비는 높은 효율성과 깨끗하고 안전한 전력을 필요로 했다.
따라서 델타는 설비 사용을 위해 Ultron NT 시리즈 120 kVA(6*20kVA의 병렬 구조)의 솔루션을, 예비 설비들만을 위해서는 60kVA UPS 솔루션을 제공하였다. 델타 Ultron NT 시리즈는 다양한 어플리케이션을 위한 맞춤 입출력 구성을 가진 3상 UPS이다. 이 UPS의 N+X 병렬 리던던시나 확장은 중요한 작업에 대한 높은 이용도와 안정성을 보장한다. NT 시리즈 UPS는 100% 불안정한 부하 조건 하에서도 사업과 설비작동에 대한 연속적이고 끊어짐 없는 보호를 제공하며, 운영비도 절감한다.
보다 긴 백업 시간과 병렬 확장을 위한 UPS의 옵션 외부 배터리 캐비닛은 사업의 성장, 그리고 더 나아가 ICAT의 투자에 대한 주요 관심사인 초기투자비용의 절약으로 이어질 것이다.
이 모든 프로젝트는 제시간에, 비용 효율이 높게 설치되었다. 델타는 구체적인 전력 솔루션에 대한 요구사항에 따라 솔루션을 성공적으로 제공하였다.
ICAT는 델타의 제품과 서비스에 대해 매우 만족하였고 결과적으로 델타는 ICAT에게서 전력 솔루션에 대한 추가 주문을 받았다.
델타의 전력 솔루션은 문제를 해결하고 전력에 대한 흡수와 자동차 부품 제조 설비 실험의 주요 과정, 그리고 백업 전력을 위해 무정전 전력을 공급함으로써 큰 역할을 하였다. ICAT은 델타의 UPS솔루션을 사용할 뿐만 아니라 타 기업들에게도 최고의 품질을 보장하는 델타 UPS를 구입할 것을 권장하였다.