PRODUCT LIST
주요 중국 반도체 기업들이 선택한 델타 고주파 고출력 UPS

중국 내 반도체 분야의 엄청난 가능성에 따른 수 많은 사업 기회
반도체 제조 기업은 전 세계 상위 10 개의 주요 산업 중 하나이다. 연구에 따르면 중국 정부의 여러 가지 규제 목표와 정책 지원 덕분에 중국의 13차 5개년 계획 기간 동안 특히 파운드리, 패키징, 테스팅 분야에서 중국의 반도체 제조 능력이 크게 성장할 것으로 예상된다. 중국에서는 최소 다섯 개의 12 인치 제조공장(fab)의 건설이 시작되었다. 곧 중국은 세계 최대의 12-인치 fab 기지가 될 것으로 보인다.
대규모 반도체 제조공장(fab)은 특히 R&D 부서, IT, 자동 장비, 모터 로딩 및 그 밖의 공장 시설을 위하여 고품질의 믿을 수 있는 전원을 필요로 한다. 그들은 전력망(power grid)의 안정성에 대하여 더욱 까다로운 조건을 요구한다. 예를 들어 반도체 생산 라인의 자동화된 장비와 관련하여 전압 플리커, 전압 강하, 과도 현상으로 인하여 전원 공급이 중단되거나, 정전과 같은 사건이 발생하는 것은 절대 허용되지 않는다. 전원 공급 품질이 약간만 떨어지더라도 생산에 영향을 끼쳐 심각한 악영향과 큰 재정적 손실을 일으킬 수도 있다. 한 신뢰성 높은 계산 결과에 따르면 웨이퍼 팹에서 공장의 운전을 지연시키는 장비 다운타임이 발생할 때마다 미화 200만 달러에 육박하는 손실이 발생할 수 있다.
이러한 위험 요소들은 일반적으로 반도체 제조 공장이 신뢰성이 매우 뛰어나고 용량이 큰 UPS 시스템을 사용하는 이유이다. 하나의 반도체 공장에 대한 투자에는 수백억 달러가 될 수 있으며, 그 중 80%는 장비의 조달 때문이다. 장비의 수요는 그 규모가 크고, 고도로 기술적이며, 높은 부가 가치를 가진다. 이것은 주요 UPS 기업 사이에서 반도체 업계에 대한 UPS 판매 경쟁이 매우 치열한 이유이며, 특히 새로운 중국 반도체 제조공장들은 가장 치열한 전장이다.
델타의 모노블록 Ultron DPS 시리즈 UPS 160-500kVA는 최대 96%의 뛰어난 AC-AC 효율을 달성하기 위하여 IGBT 정류기 기술을 갖춘 이중 변환 3상 시스템이다. 델타의 모노블록 Ultron HPH 시리즈 UPS를 구축하면 이상적인 전력 및 비용 효율을 가진 동급 최고의 전력 보호 기능을 구현할 수 있다. 이 UPS는 20 kVA ~ 120 kVA의 충분한 확장성을 제공하며, 최대의 정격 전력 (kVA = kW) 및 최대 96%의 탁월한 AC-AC 효율을 제공한다. 델타의 랙 마운트 단상 Amplon RT 시리즈 UPS는 고객에게 최대 10kVA에 달하는 폭넓은 정격 전력, 1+1 병렬 이중화, 0.99 이상의 높은 입력 역률, 5% 미만의 낮은 iTHD를 제공한다. 이 기능을 통해 고밀도 서버, 네트워킹 장비 및 전체 데이터 센터에 이상적인 전력 보호를 제공할 수 있다.
최고의 신뢰성을 가진 솔루션을 제공하는 델타의 혁신적인 신제품
반도체 산업에서UPS에 대한 수요가 매우 많기는 하지만, 더 뛰어난 가격 대 성능 비를 위하여 성능을 반드시 희생해야 할 필요는 없다. 장비 다운타임에 의해 발생하는 손실이 막대할 가능성이 높기 때문에, 반도체 산업은 다른 산업에 비하여 더 많은 수의 UPS 장치와 더 높은 전력 소비량을 요구한다. 반도체 산업은 UPS 제품에 대한 요구조건을 분명하게 정의하고 있다: 그것은 바로 높은 신뢰성, 높은 전력 효율, 높은 유연성, 그리고 스마트 관리이다.
델타의 MCIS 제네럴 매니저인 찰스 차이(Charles Tsai) 박사는 “반도체 산업은 엄격한 조건을 요구하기 때문에, 델타의 뛰어난 R&D 및 제조 능력은 델타 UPS 제품이 절대적인 우위를 점하는데 크게 기여하였다”고 말하였다. 델타는 뛰어난 제품 성능과 업계 최고의 기술 표준을 가지고 있을 뿐만 아니라 신제품인 UltrOn DPM 개발의 원동력인 세계 최고의 R&D 설계 기술을 가지고 있다. 이 제품은 반도체 산업 고객 특유의 요구조건과 반도체 업계의 용도를 바탕으로 하여 반도체 산업에 적합하게 제작된다. UltrOn DPM 시리즈는 업계에서 유일한 커브-트레이싱, 고주파, 고출력 UPS이며, 이 제품군은 경쟁사 제품에 비하여 뛰어난 경쟁력을 가지고 있다.
전 세계 반도체 업계에서 가장 큰 규모로 진행되는 이 투자 프로젝트를 위하여, 델타의UPS R&D 팀은 반도체 업계의 구체적인 요구사항을 완전하게 이해하고 사용자가 원하는 개선 목표를 파악할 수 있도록 프로젝트 초기부터 반도체 기업 사용자들과 적극적으로 교류하였다. UltrOn DPM은 반도체 R&D와 제조를 위하여 설계된 혁신적인 UPS 제품 시리즈이다. 이 제품은 “커브 트레이싱 기능”(curve-tracing)을 갖추고 있으므로 고급 사고 분석 및 진단을 위하여 주요 파라미터와 커브 트레이서 지원을 사용하는 업계 유일의 UPS 제품으로서 반도체 산업이 요구하는 특별한 규격을 완벽하게 충족시킨다. 한편으로 이 UPS 시리즈는 매우 높은 신뢰성으로 주요 구성부품 이중화하고, 주요 부품에 대한 경고 기능을 제공하고, 99% 효율을 달성할 수 있는 ECO-모드를 제공하도록 설계되었다. 이 제품은 현재 업계에서 가장 출력 효율이 뛰어난 제품으로서, 고객이 이를 장기적으로 사용한다면 전기 요금을 크게 절약할 수 있다. 또한 이 모드는 효율성과 신뢰성을 모두 고려한 고유의 설계가 적용되었다. 이것은 인버터가 계속 작동되도록 하고 실리콘 제어 정류기(SCR)와 커넥터를 동시 구동할 수 있으며, 부하에 대한 무정전 전원공급을 보장한다. 이처럼 업계를 선도하는 중요한 기술 덕분에 델타는 절대적인 우위를 점하여 반도체 업계에서 가장 큰 투자 프로젝트를 수주할 수 있었다.
더 많은 비즈니스 기회를 창출하기 위한 반도체 산업 단지의 개발
막대한 규모의 UPS 조달 프로젝트를 수주한 것 외에도 델타는 새로운 반도체 제조공장 건설과 관련하여 그 동종업계의 다른 종사자들보다 더욱 먼 미래를 대비하고 있다. 13.333 헥타르를 넘는 반도체 제조공장의 대부분은 산업 단지에 위치한다. 이것은 패키징과 테스팅 시설, 과학 연구 및 설계 센터, IC 파운드리, 단지를 둘러싼 대규모 거주 구역으로 이루어진 작은 공동체라고 할 수 있다. 또한 인프라스트럭처 솔루션 분야에도 잠재적인 비즈니스 기회가 있다.
델타-DGC의 매니징 디렉터 인 도날드 요(Donald Yo)는 반도체 산업 분야에서의 델타의 미래에 큰 기대를 걸고 있다. 그는 “중국 정부는 지역 반도체 산업 활성화를 야심 차게 추진하고 있다. 현재 중국과 미국의 IC 사건들의 영향으로 오래지 않아 중국은 전 세계에서 가장 큰 반도체 파운드리 기지가 될 것이다. 다시 말해 앞으로 델타에게도 훨씬 더 많은 비즈니스 기회가 주어질 것이다. UPS 제품은 전기 자동차 충전소나 스마트 빌딩과 같은 다른 델타 솔루션들을 통합하는데 사용되는 하나의 시작점에 지나지 않는다. 우리는 수백억 달러의 가치를 가진 반도체 산업단지 투자에서 더 큰 지분을 차지하기 위하여 계속해서 노력할 것이다”고 말하였다.
▲ 델타는 반도체 파운드리에 적합하게 맞춤 설계된 혁신적인 UltrOn DMP 고출력 UPS 시리즈를 제조하기 위하여 반도체 업계의 UPS사용에서 나타나는 고유의 특성들을 연구하였다.