PRODUCT LIST
LG전자 러시아 공장 데이터센터, Delta UPS 도입

러시아 모스크바 지역 소재 LG전자는 최근 Delta의 DPH 시리즈 75kVA UPS 시스템을 도입하였다. 금번 새로운 서버실에 UPS를 설치한 것은 LG전자가 새로운 건물을 신축하여 러시아에서의 생산 시설을 확충하기 위한 대규모 프로젝트의 일환이었다. 신축 건물의 기반 시설과 더불어 동사의 정보기술부는 공장의 데이터센터도 구축하기로 결정하였다. 2006년에 건축된 기존 건물은 다수의 결점들이 있고 수요 증가에도 대응하기가 어려웠다. 기존 건물은 그 기능을 유지하고 그 기존 공정 시스템들은 기존 건물에 유지가 될 것이다. UPS 시스템은 신규 데이터센터의 중요 시스템의 일부 역할을 하게 된다. UPS의 성공적인 기능은 동사의 핵심적인 공정을 지속적으로 지원하는 역할을 하게 될 것이다.
LG전자가 UPS 공급사를 선정함에 있어서 가장 중요하게 판단한 목표들로는 신규 데이터센터를 일정에 맞춰 구축하고, 정해진 예산 하에서 효율적으로 프로젝트를 완료하며, 향후 5~10년에 걸친 생산 및 IT 시스템의 운영을 위하여 필요한 성능을 제공하고, 전력 공급과 관련된 사안들로부터 보호될 수 있도록 하는 것이었다.
Delta의 DPH 시리즈 75 kVA 솔루션의 선택은 이러한 모든 과업들의 정확한 완수뿐만 아니라 가격과 품질 간의 합리적 균형, 시스템 통합 기업의 전문성 및 장비의 설치 후 관리와 같은 요소들을 보장하기에 충분하였다. 설치 과정은 솔루션 제시를 포함, 6주가 소요되었다.
LG전자의 IT 부문장 세르게이 사푸노프(Sergey Sapunov)는 "Delta의 DPH 시리즈 75 kVA UPS는 공장의 신규 데이터센터에 안정적인 전력 공급과 전원 보호를 제공한다. DPH를 통하여 우리는 불필요한 비용을 없애고 완전 정격의 전력을 제공하는 한편 향후 확장도 탁월하게 지원할 수 있게 되었다. 이에 따라 신축 건물의 운영적 요구기준도 충족시키면서 데이터센터의 공간도 절감하였다"고 말했다.