Listado de Productos
- Fabricación
- Infraestructura
- Servicios Financieros
- Educación
- Servicios de Informática
- Transporte
- Gobierno / Sector Público
- Minorista
- Sanidad
Delta ofrece solución SAI de la Universidad Federal Rural en Rusia
![](/media/images/other/success-story-russia-Ural-Federal-university.jpg)
La solución fue implementada en la etapa de diseño y demostró ser un éxito si se compara con productos de otros fabricantes de SAI. Se reunió plenamente las especificaciones del cliente e incluye dos sistemas trifasicos Modulon NH Plus 120kVA, diecisiete racks modulares de 42U con treinta y dos paneles de distribución Zero U. Las principales ventajas técnicas de los SAI Modulon son un tiempo mínimo de recuperación, la capacidad de expansión de acuerdo con las necesidades del cliente de crecimiento, el sistema de control ambiental interna, así como la redundancia N + X.
Galia Sitdikova, Gerente de Proyectos de Spectr RS, dijo: “La eficiencia operativa de una empresa depende de su infraestructura tecnológica, que también es real en las instituciones educativas. Por otra parte, se llega a un punto en que el uso de los servidores y el valor de la información almacenada supere el coste del propio servidor, entonces es el momento para asegurar una operación con el uso deL SAI. En esta propuesta, el Delta ofrece productos con un buen costo y la posibilidad de reducir el capital y los costos de operación, así como la fiabilidad y versatilidad, por lo que esta solución es la mejor opción para el cliente, ya que entrega la mejor fuente de energía segura.”