Listado de Productos
- Fabricación
- Infraestructura
- Servicios Financieros
- Educación
- Servicios de Informática
- Transporte
- Gobierno / Sector Público
- Minorista
- Sanidad
Delta apoya a líder mundial, fabricante de hardware TI, en la construcción de uno de los centros de datos más eficientes para la KLU en India
![](/media/images/other/ss--education-2.jpg)
KLU requiere soluciones para construir un centro de datos de 47 mt2 en Andhra Pradesh, India. KLU ha seleccionado la oferta del líder mundial fabricante de hardware TI, para construir su centro de datos. El líder mundial fabricante de hardware TI en asociación con Delta ofreció a KLU el sistema de gestión ambiental Delta InfraSuite y UPS Modulares para crear un centro de datos rentable y con un uso más eficiente de la energía.
El sector de los Centro de Datos está experimentando un cambio fundamental en la India. A medida que es mayor la demanda en rendimiento y capacidad, crece la importancia del costo y la eficiencia energética. Hay una búsqueda de soluciones que ofrezcan un equilibrio entre la eficiencia, la confiabilidad y los costos. Según la petición de KLU, el líder mundial fabricante de hardware TI, necesitaba reducir los costos de su solución, para ganar la licitación a los otros integradores.
Delta propuso su sistema de gestión ambiental (EMS) que reemplaza, de forma fácil y con un costo efectivo, un sistema más caro de gestión de edificios (BMS). La eficiencia energética en un centro de datos es crítica y Delta ha seleccionado las tecnologías más eficientes disponibles. Por medio de soluciones novedosas, Delta continuamente puede controlar nivel de consumo de energía del centro de datos.
El EMS de Delta esta constituido por el EnviroProbe y el EnviroStation , los cuales monitorean parámetros del ambiente en un centro de datos, tales como la temperatura y la humedad, así como también integran sistemas contraincendios, detectores de humo y dispositivos de control de acceso. El EnviroProbe ofrece una pantalla LCD para monitorear la temperatura y la humedad en un recinto y también proporciona 4 entradas de contacto seco para la integración de otros dispositivos de monitoreo ambiental. Un EnviroStation junto con EnviroProbes, puede controlar la temperatura del centro de datos y una variedad de equipo críticos a través de un RS485 con protocolo Modbus y enviar los datos a un administrador central a través de la red. El Software InsightPower Manager de Delta proporciona un manejo oportuno de cualquier centro de datos, con una interfaz gráfica y registros históricos de datos, para una gestión más eficaz. Esta característica del EMS proporciona una solución más rentable para reemplazar el BMS en los centros de datos pequeños.
Los sistemas de respaldo Delta Modulon NH Plus y DPH son ideales para centros de datos medianos, que tengan alta exigencia de eficiencia y disponibilidad a un costo Total de propiedad (TCO) bajo. El NH Plus y DPH son UPS de tipo modular diseñados para ofrecer alta confiabilidad, que con el concepto de módulo intercambiable en caliente, ofrecen MTTR cercanos a cero, permitiendo de esta forma un mayor tiempo de actividad y disponibilidad, necesario para los servidores de centro de datos críticos. El DPH es capaz de ofrecer alta eficiencia operativa AC-AC del 95% al 30% de carga y del 96% desde el 50% de carga, garantizando un ahorro en las facturas de electricidad y mejoras en el PUE. Los sistema Modulon NHPlus y DPH son escalables y ampliables, lo cual permite mantener baja la inversión inicial y apoyar el crecimiento de negocios futuros.
La Solución de Delta InfraSuite para centros de datos, es ideal para ahorrar energía, reducir el impacto ambiental y ahorrar costos. Para los clientes esto significa menos dinero gastado en TI. Los productos de Delta, UPS Modulon NH Plus y DPH y el sistema de gestión de medio ambiente (EMS) hicieron de la solución propuesta por el líder mundial fabricante de hardware TI, la más rentable en comparación con los otros competidores en el mercado. El UPS modular mejora el tiempo de actividad y garantiza un MTTR cero para infraestructuras críticas y el EMS ofrece una gestión integral del monitoreo del medio ambiente del centro de datos, permitiendo el uso de equipos de terceros, tales como detectores de humo, medidores de potencia y PACs, para garantizar una operación segura los 365 días del año.
Delta se enorgullece de su experiencia en la propuesta de soluciones para centro de datos de clase mundial – InfraSuite. Delta InfraSuite es una solución verde que ya está aprobada por centros de datos alrededor del mundo y ha sido bien recibida por los clientes. La exitosa implementación de las soluciones InfraSuiteen el centro de datos KLU, es otro paso más en el fortalecimiento del reconocimiento de los productos de Delta por parte del cliente y establece una buena base para la expansión en el mercado que pretende la compañía.