Listado de Productos
- Fabricación
- Infraestructura
- Servicios Financieros
- Educación
- Servicios de Informática
- Transporte
- Gobierno / Sector Público
- Minorista
- Sanidad
Modernización del Centro de Datos de la Universidad Nacional de Chung Cheng - Uno de los Mayores Proyectos de Centro de Datos en Taiwán
![](/media/images/other/success-story-Chung-Cheng-University-Data-Center-Retrofit-one-of-the-largest-data-center-projects-1.jpg)
Ahorrando Energía y Reducción de Emisiones de CO₂ Casi Equivalentes a la Capacidad de Secuestro de Carbono del Parque Daan
Taipéi está asolada por el problema de la contaminación atmosférica por partículas finas (PM2,5), que es parcialmente resuelto por el parque de la ciudad, el Parque Daan, con su capacidad de secuestro de carbono de 370 toneladas al año. La reconstrucción del centro de datos en la Universidad Nacional de Cheng Chung, según lo calculado por el coeficiente de emisión de energía del Ministerio de Asuntos Económicos (MOEA), ahorra aproximadamente 258 toneladas de emisiones de CO₂ cada año, prácticamente el 70% de la capacidad de secuestro de carbono del Parque Daan. Además de cumplir con la responsabilidad social de la universidad, el proyecto también sirve como un parámetro de referencia para la conservación de energía y reducción de la huella de carbono para universidades y escuelas cercanas. Muchas escuelas marcaron horarios para visitar la instalación.
De acuerdo con el director del Centro Nacional de Computación de la Universidad Nacional de Chung Cheng, Hsin-Lin Li, el plan original era actualizar los anticuados aparatos de aire acondicionado y servidores en el centro de datos de 28 años, así como sustituir los cables coaxiales por cables de fibra óptica, pero la universidad decidió realizar una remodelación completa en su lugar. El proyecto de modernización del centro de datos tuvo sus dificultades porque, además de atender a 13 mil profesores y alumnos de la Universidad Nacional de Chung Cheng, también sirve como el Centro de Red Regional Yun-Lin y Chia-yi que une a 500-600 escuelas, y es también el centro de datos para el Comité de Admisión de la Facultad.
"Una actualización en vivo del centro de datos debe ser absolutamente impecable!" Hsin-lin Li apuntó que, una vez que ya está en operación, reconstruir el centro de datos era como "cambiar una ropa mientras todavía se está usando". No sólo la reconstrucción está limitada por el espacio existente, pero el centro de datos también debe garantizar el funcionamiento normal durante el proceso. Fue necesario una planificación meticulosa con antelación, y fue mucho más desafiante que construir un nuevo centro de datos desde cero.
DCIM de Delta Electronics para el Proyecto de Modernización del Data Center Ecológico de la Universidad Nacional de Chung Cheng
El programa de actualización de infraestructura de la Universidad Nacional de Chung Cheng de Taiwán recibió el apoyo total del presidente de la universidad, Zhang-hua Fong, y un fondo de donación se utilizó para crear un centro de datos Green Grid (Red Verde). Una licitación pública fue concedida a Stark Technology Inc., que adoptó la administración de infraestructura de centro de datos de Delta Electronics (DCIM), incluyendo la infraestructura de centro de datos, como RowCool, UPS, PDC, racks de servidores y sistema de gestión del medio ambiente.
El antiguo centro de datos se dividió en dos salas, ocupando alrededor de 264 m². De acuerdo con Ke-wei Lin, jefe de la División de Gestión de Recursos de la Universidad Nacional de Chung Cheng, con el antiguo equipo anticuado, la unidad de aire acondicionado tenía que operar las 24 horas del día, los 365 días del año, para una PUE (Eficiencia de uso de energía) de 2,1. Una vez que la actualización se completó durante las vacaciones de verano de tres meses, todo el centro de datos se ha consolidado en un centro de datos de 205 m², ordenado y verde. Con la infraestructura actualizada, el corredor frío ocupa sólo 50 m², lo que equivale a disminuir la cobertura de aire frío en un 81%, con PUE reducido por debajo de 1,5.
A pesar del tamaño reducido, el nuevo centro de datos ofrece mayor eficiencia e impresionante rendimiento de ahorro de energía. Ke-wei Lin indicó que el equipo antiguo era voluminoso, ocupaba mucho espacio y tenía poca eficiencia. Con el nuevo servidor y tecnología de virtualización, un bastidor se puede cargar con varios sistemas de aplicaciones, ofreciendo un rendimiento más potente. El centro de datos ecológico y con eficiencia energética de la Universidad Nacional de Cheng Chung adopta la infraestructura de centro de datos de Delta, que garantiza un servicio de información más estable para la administración de la escuela y minimiza el riesgo de un único punto de fallo e interrupciones de energía. La planificación general incluye control de medio ambiente y software de gestión, además de generación activa de alertas e informes, permitiendo a los gerentes de centros de datos comprender el estado del centro de datos, solucionar problemas en tiempo real y ahorrar mano de obra durante la operación la inspección.
Con aplicaciones frecuentes de herramientas de TI, como análisis de big data, extracción de datos y plataformas de computación en nube, existe un requisito crítico para la confiabilidad y el rendimiento general de los centros de datos. En particular, la planificación de sistemas de energía es especialmente importante para los centros de datos, junto con el rendimiento de los UPS y la flexibilidad de expansión. El proyecto adopta una arquitectura modular que se puede expandir en respuesta a las necesidades de capacidad y diseñada de forma flexible con costos de inversión reducidos, optimizando los beneficios del centro de datos. Además, para mejorar la confiabilidad y eficiencia de sus UPS, la Universidad Nacional de Chung Cheng reemplazó su antiguo UPS paralelo con una entrada única de 240kVA por un UPS de 150kW / 220V con entrada doble y sin transformadores. Además de minimizar el riesgo de un único punto de falla, la eficiencia de todo el sistema de energía también se ha incrementado a más del 90% y se puede ampliar en el futuro dependiendo de la demanda real.
Separación de Corredor Frío-Caliente Resuelve el Problema de Disipación Térmica
Otro aspecto notable es la adopción de un diseño de separación del pasillo caliente / frío. Aproximadamente 45% de la energía consumida por los centros de datos convencionales está en el aire acondicionado, y una eficiencia menor resulta en un mayor consumo de energía. Los aparatos de aire acondicionado comerciales de la Universidad Nacional de Cheng Chung (refrigerante R22) tienen más de 10 años de edad. Para corregir la inestabilidad causada por el sobrecalentamiento de servidores, los aparatos de aire acondicionado del centro de datos se ajustaron a temperaturas más bajas, como se utiliza en la refrigeración. El mal desempeño del aire acondicionado resultó en un aumento significativo en el consumo de energía y en los gastos de electricidad.
La clave para mejorar los puntos calientes causados por la gestión ineficaz del flujo de aire reside en la creación de corredores calientes / fríos. Al guardar los bastidores en un diseño particular, el aire frío del aire acondicionado está separado del aire caliente de escape de los servidores. Una vez que el aire frío y el aire caliente no se mezclan, la eficiencia del enfriamiento se mejora.
Ke-wei Lin, un electricista habilitado, fue anteriormente el Jefe de la División de Gestión de Información, Gobierno del Condado de Chiayi y Jefe de Finanzas y Tributación del Departamento de Operaciones Electrónicas, Gobierno del Condado de Chiayi. Se hizo ajustes de acuerdo con las exigencias únicas de los puntos de control del aire acondicionado para garantizar el funcionamiento normal de los aparatos de aire acondicionado. En el caso de una caída de energía, esto impidió que los servidores se sobrecalienten. Anteriormente, los cables enredados debajo del piso elevado tardar varias horas para ser separados si algo salía mal. Para resolver el caos de los cables, el nuevo centro de datos adoptó la gestión de cables suspendidos con cables codificados por colores para facilitar la consulta.
La Modernización de Data Center es más Ecológicamente Correcta y Energéticamente Eficiente
Todo comenzó como un cambio en la forma de pensar. De acuerdo con Hsin-lin Li, muchas organizaciones estaban reacias a sustituir completamente los equipos anticuados porque deseaban ahorrar, sustituyendo sus servidores uno a la vez. Esto a menudo llevó a un resultado indeseable. Al reemplazar completamente el sistema UPS anticuado de la escuela y el sistema de refrigeración, junto con la planificación y la creación de un centro de datos ecológico, no se incurrió ningún costo adicional de construcción. De la planificación y la construcción a la operación, el nuevo centro de datos ofrece mayor rendimiento al mismo tiempo que obtiene ahorro de energía al mismo tiempo.
Más Inteligente. Más Ecológico. Juntos.
El Sr. Peter Lin, gerente de ventas de Soluciones en Infraestructura de Misión Crítica (MCIS) de Delta Electronics, indicó que Delta no es sólo orientada al cliente, sino que también es favorable a las instituciones educativas, por lo que ofrece paquetes favorables para organizaciones académicas. Además de proporcionar soluciones completas de infraestructura para centros de datos, la empresa ayuda a los clientes en la selección de ubicaciones, diseño de diseño, refrigeración y distribución de energía, y el equipo de ingeniería local ofrece servicio postventa y soporte de alta calidad.
▲ El centro de datos del Centro de Computación de la Universidad Nacional de Chung Cheng adopta cables codificados por color para fácil consulta.