Listado de Productos
- Fabricación
- Infraestructura
- Servicios Financieros
- Educación
- Servicios de Informática
- Transporte
- Gobierno / Sector Público
- Minorista
- Sanidad
Datacenter del Centro de información de la National United University
![](/media/images/other/success-story-information-center-datacenter-of-united-university.jpg)
La National United University (NUU) está situada en el centro de Taiwan y tiene una población educativa de más de 8,000 estudiantes. Es una Universidad integrada que se centra tanto en la educación como en la investigación. Tres campus que ocupan una superficie total de 120 hectáreas han sido planificados. La NUU espera convertirse en una Universidad verde y un modelo de institución educativa que procura la reducción de gases de efecto invernadero. Para cumplir con las políticas de reducción de consumo energético del gobierno y establecer un modelo de datacenter verde en planteles universitarios, la NUU ha decidido cooperar con Delta para construir un nuevo datacenter en el 6to piso del edificio de la biblioteca en el Campus 2. El objetivo es lograr una mejora significativa sobre la actual eficiencia promedio de uso de energía (PUE) de 2.99 (medida por el Ministerio de educación para un selecto número de universidades nacionales) y alcanzar un promedio PUE de 1.6, acercándola a la calificación 1.43 del nivel “gold”.
El centro de datos de la NUU incluye una sala del servidor principal, una cala de colocación, instalaciones de seguridad para 8 aulas de informática, sistema de control de las instalaciones de datos para todo el campus y una red troncal de Internet en fibra óptica. La solución de eficiencia energética para centro de datos de Delta InfraSuite actúa como un guardián de estas instalaciones críticas. El paquete total de la solución para datacenter de Delta incluye:
- 2 x NHPlus 100kVA Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Modular.
- 2 x PDC 125 kVA Gabinetes de distribución de potencia.
- 12 x 29kW RowCool Sistema de enfriamiento.
- Contención de pasillo caliente.
- 54 x Racks modulares de formato 23".
- 1 x DCiM (InfraSuite Manager) Sistema de gestión del centro de datos de Delta.
Los pasillos calientes y fríos, del anterior datacenter en la NUU, no fueron bien separados, dando lugar a una mezcla indeseada de aire frío y caliente e inestabilidad en la temperatura del aire entrante para los racks de servidores. Esto ocasiono numerosos problemas de sobrecalentamiento y apagado del equipo, así como un consumo excesivo de energía por el sistema de enfriamiento. El nuevo datacenter ha mejorado la eficiencia del sistema de enfriamiento con la separación de pasillos fríos y calientes y la consiguiente eliminación del problema de la mezcla de aire. La solución RowCool de Delta también se ha instalado entre los racks de servidores para un enfriamiento eficiente, dirigiendo aire frío hacia las fuentes de calor y reduciendo el despilfarro de energía. El diseño de los racks modulares de Delta para servidores, también aporta para optimizar la disipación de calor, con una alta tasa de perforación por encima del 70%. Además, Delta RowCool ofrece un control variable continuo de la velocidad de los ventiladores que se ajusta automáticamente según el porcentaje de carga, proporcionando otro aspecto de la optimización del PUE para el datacenter de la NUU.
La solución para Datacenter de Delta InfraSuite es una herramienta poderosa que conduce y hace posible la construcción del datacenter verde de la NUU, ayudando a la Universidad a cumplir con la exigencia del gobierno en lo que respecta al ahorro energético y la reducción de carbono. Delta demuestra una vez más, que es el mejor socio para proporcionar soluciones de datacenter “verdes”, para las instituciones educativas del país.