产品清单
不间断电源系统 产品线
不间断电源系统, Modulon HIFT(海福)系列
特点
平均维修时间近于0
HIFT(海福) 具有模块化结构,当异常发生时,会自动侦测故障模块而UPS仍然能够正常运行。客户可以将备用的新模块做热插入更换,所费修复时间几近于0。同时,因为系统修复采用的是简单的模块更换,因非标准化的现场维修所可能导致再次发生故障机率,就显著的降低了。
随企业成长扩充容量
传统UPS在规划时, 必须满足未来可预见的最大负荷功率要求。HIFT(海福)因为采用模块化的结构,可以在20kVA到480kVA的宽广范围内,以20kVA为单位随需扩容,客户不再需要为了未来的成长性而提前投入大笔费用。
HIFT(海福)的这种灵活性,不仅降低了UPS的初期购置成本,更减少了配套设备(如空调)的能耗支出,让基础设施与UPS的建置达到优化的效果。
N+X冗余
「N+X冗余」通常指系统中N+X台UPS单机(或模块)并联运行,当最大X台UPS单机(或模块)发生故障时,系统仍然能够正常输出。
为了提高可靠性,传统UPS通常采用主从结构的1+1并联备份方案,虽然这在一定程度上提高了可靠性,但是这种方案不便于脱机维护与扩容,同时设备的利用性不充分,也缺乏了灵活性。更重要的是,此时系统的冗余度仅为1。
而HIFT(海福)的架构极具弹性,可实现N+1、N+2、N+3 …N+X冗余。同时,您还可订购额外的模块,来增加 HIFT(海福)的备用冗余能力。
小配件大管理
搭配SNMP卡与环境监测器, HIFT(海福)可让管理者对数据中心做环境整合监控。包括温湿度、火警、侦烟、漏水以及门禁系统。
高效节能
绿色节能不仅是企业对社会的责任,更与营运成本息息相关。
传统UPS的负载越小,效率就越低。HIFT(海福)拥有专利的技术,即使负载只有额定容量的15%,效率依然超过90%;当负载高于27%时,效率就高达94%。
台达在节能技术的每一小步,都是对地球环境保护的一大步!
询价联络 |