Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
Delta Electronics Fornece Fonte de Energia Ininterrupta para o Instituto de Pesquisa em Infecções Infantis em São Petersburgo

A Delta Electronics, fornecedora líder de sistemas para fornecimento de energia de comutação e soluções para energia ininterrupta, concluiu um projeto de instalação de sistemas UPS na unidade do Instituto de Pesquisa Científica em Infecções Infantis da Agência Federal Médica e Biológica (FSBI) em São Petersburgo, Rússia. O projeto foi concluído com o apoio da empresa Spectr RS, parceira da Delta Electronics.
Na Rússia atual, dedica-se muita atenção à modernização do sistema de cuidados de saúde do país. Os programas específicos do governo incluem implementação de soluções especializadas em TI, que ajudam as instituições médicas a trabalhar de maneira mais eficiente e melhorar a qualidade do cuidado com os pacientes. Uma destas instituições médicas é a FSBI. Em funcionamento desde 1927, é o centro de pesquisa mais antigo da Rússia para o estudo de pesquisas em infecções infantis. Atualmente, o Instituto está envolvido tanto no fornecimento de assistência médica a crianças com doenças infecciosas quanto na realização de pesquisas que contribuam de forma valiosa para a ciência e expanda nosso conhecimento sobre o corpo humano.
Como parte da mais recente renovação e modernização das instalações médicas e do Departamento de Diagnósticos em Radiologia do Instituto, os sistemas UPS da Delta foram instalados para scanners de RM e TC, sistemas de alarme de incêndio, iluminação e escape de fumaça nas instalações médicas do Instituto. O projeto, realizado de fevereiro de 2013 até setembro de 2016, abrangeu uma área útil total de 29.136,8 metros quadrados.
Para atender ao objetivo de garantir o fornecimento ininterrupto de energia na FSBI, a Petrobalt, a empreiteira geral da renovação, juntamente com especialistas representando a Spectr RS, selecionou os sistemas UPS fabricados pela Delta Electronics: O UPS série HPH da família Ultron com capacidades de 60 e 120 kVA e a mais alta eficiência no segmento—até 96%). Estes sistemas UPS se baseiam na tecnologia de processamento do sinal digital (DSP), que ajuda a reduzir o número de componentes eletrônicos e diminui a frequência de falhas, o que é extremamente importante para o funcionamento de dispositivos médicos de alta precisão. Além disso, a confiabilidade do sistema é impulsionada pelo fato de que ele inclui a energia auxiliar redundante e ventoinhas. O circuito de vigilância controla o circuito de energia auxiliar redundante, diminuindo a probabilidade de falha do sistema, que pode ser causada pelo mau funcionamento de qualquer um dos elementos.
O objetivo desta solução era aumentar a confiabilidade de funcionamento de equipamentos caros para ressonância magnética, tomografia computadorizada e dispositivos médicos auxiliares nas salas de diagnósticos radiológicos da instituição médica.
Atualmente, os sistemas UPS instalados no Instituto podem sustentar energia para o equipamento por 15 minutos durante um corte de energia na corrente elétrica. Além disso, especialmente para este projeto, a empreiteira produziu gabinetes de bateria, que se adaptam perfeitamente ao espaço limitado na instalação.
“Acreditamos que as soluções desenvolvidas pela Delta Electronics são as melhores do mercado, porque oferecem uma combinação de máxima energia disponível, eficiência energética incomparável, e excelentes parâmetros para instalações médicas, que exigem sistemas altamente confiáveis para proteção de energia," disse Darya Borok, especialista de marketing na Spectr RS. "Por fim, tudo isso permitirá que os centros médicos trabalhem de maneira mais eficiente e cuidem melhor de seus pequenos pacientes."